Fontes de alimentação com o IO-Link em IP20 e IP67

Com Monitoramento contínuo

Função Heartbeat®: monitoramento contínuo dos fatores de desgasteFontes de alimentação
As fontes de alimentação são essenciais para a operação confiável de máquinas e instalações. As novas fontes de alimentação Balluff Heartbeat® auxiliam o usuário através do monitoramento contínuo e exibição da carga e do carregamento (nível de estresse). O Loadlevel exibe a carga atual na saída. Se a carga aumenta, isto pode indicar um problema no sistema, por exemplo, um motor exige muita força para mover um rolamento corroído. Através do indicador de tempo de vida, as fontes de alimentação dão uma indicação sobre a duração de vida útil restante. Falhas inesperadas e interrupções na produção tornam-se coisa do passado.

O que IO-Link oferece

Através da interface IO-Link é possível ler todos os parâmetros importantes e transferi-los para o controle. Estes podem ser avaliados no sistema principal de controle. Isto garante um diagnóstico contínuo e centralizado.
A conexão do IO-Link é feita através do conector M12 e terminais de mola.

Vantagens

  • Informações da fonte de alimentação Heartbeat® via IO-Link
  • Dados de processo, por exemplo, tensão de saída e corrente de saída
  • Parâmetros Heartbeat®
  • Mensagens de alarme, por exemplo, sobrecarga e sobre temperatura
  • Informações de diagnóstico, por exemplo, tensão de entrada e nível de estresse atual, duração de operação

As fontes de alimentação Balluff IO-Link estão disponíveis em IP20 e IP67.

Utilização das fontes de alimentação do IO-Link em IP20: modo econômico

Quando se trata de uma fonte de energia confiável e eficiente, as novas versões em IP20 são ideais. Devido a sua ótima eficiência, estas fontes de alimentação funcionam de forma econômica. Assim, a perda de energia pode ser reduzida a um mínimo e a carcaça das fontes de alimentação pode ser consideravelmente reduzida. Por exemplo, a versão 20-A ficou mais de 50 % menor que a fonte de alimentação padrão. Isto economiza espaço no painel de controle.

Uma extensão com o adaptador IO-Link está disponível como opcional, reduzindo custos, além de energia. Porque através do IO-Link, a tensão de saída pode ser ligada e desligada, logo que uma parte da instalação não seja mais necessária. Estes conceitos de economia de energia podem ser efetivamente aplicados.

Fontes de alimentação com IO-Link em IP67 para instalação descentralizada e sem painéis de controle

As fontes de alimentação Balluff na classe de proteção IP67 são ideais para instalação descentralizada e sem painéis de controle. Porque elas podem ser utilizadas diretamente no campo e em condições adversas. Com o IO-link, é possível instalar também em locais de difícil acesso. Com o IO-Link, o monitoramento pode ser realizado através da sala de controle.

fontes de alimentação do IO-Link em IP67 lidam em ambientes em condições severas de forma excelente.

As fontes de alimentação com IO-Link em IP67 operam em ambientes com condições severas extremamente bem. O IO-Link permite o monitoramento através do sistema de controle, de forma que as fontes de alimentação podem ser instaladas em locais inacessíveis.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui