带完美编码输入的IO-Link传感器集线器

操作简单 - 费用低 - 用途广泛

巴鲁夫 可编码式IO-Link传感器集线器是市场上一项先所未有的创新。用户可以写入自己的任意识别 数据,再重新读取。因此, 涉及工具编码等情况时, 尤其能显现出节省成本的优势。此外,这种产品使用起来非常简便。

作为连接可更换工具的接口,它带来的益处 清晰明了:

  • 规格切换快速可靠:
    因为工具可借助集线器和数据轻松 更换。同时,信息会通过IO-Link 直接传输至控制系统, 这样就保证了过程控制的连续性。
  • 顺畅、低成本安装:
    不再需要昂贵的多芯 电缆。因为简单的非屏蔽式三芯电缆即可满足需求。 安装操作不仅异常快速, 而且成本很低。
  • 迅速搭建:
    通过控制系统简单设置编码后,新工具即以 点对点模式 (ad hoc) 准备就绪。

其它优势

  • IP67传感器集线器用途广泛。
  • 根据设备类型,您拥有6个带独立信道 监控的输入端,或者您也可以单独决定 将16个信道分别作为输入端还是输出端 使用。过载、短路或电缆断路等详细事件 直接可见,这样您在遇到这些状况时 就能迅速做出反应,从而减少停机时间 并从中受益。
  • 通过先进的LED指示灯,您能够毫不费力地 监控供电及功能状态。安装与维护作业速度加快, 就连停机时间也大大缩短。

因此,可编码传感器集线器不仅降低了 成本 与投入 ,还能减少停机时间。 同时,可编码 传感器集线器 更能 显著 提高 效率。

带完美编码输入的IO-Link传感器集线器


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能