现场总线模块

新一代现场总线模块拥有出类拔萃的参数设置及诊断方案

为了将传感器和执行器完美地连接在一起, 巴鲁夫开发出各种现场总线模块,这些产品在功能 和实用性上远远超越了传统类型。新一代现场总线模块具有可靠的IP-67防护等级和全铸造壳体, 通过显示屏、LED指示灯和集成式网络服务器缔造 优异的参数设置与诊断方案,格外引人注目。

具有独有特性的显示屏

通过该显示屏可以调用 机器网络初始化及维护所必需 的所有信息。这些信息可以通过一个清晰的明文显示器 方便地读取,从而减少因读取误差而导致的 深远影响。它操作简单,无需额外工具, 使用起来舒适便捷。而具有开创性的各项功能 更是让这些现场总线模块变得无以伦比:

  • 站点号输入
    通过按键为Profibus或Devicenet等现场总线模块 分配地址。
  • 可以便捷设置以太网模块的IP地址。
    地址分配不再通过螺丝刀,而是 以按键方式实现。这样可以在显示屏上直接对输入内容进行检查, 从而明显减少故障源。 简便的操作缩短停机时间, 从而提高生产效率。对于Profibus和Devicenet而言, 传输率的设置同样十分简单。
  • 可连接更多的设备类型
    由于显示屏能够显示两个以上的数字序列, 因此可以连接更多设备类型, 这样您在使用设备时将更加灵活自如。
  • 锁止功能:通过控制系统进行外部锁止
    通过控制系统可以实现外部锁止, 从而提供更多操作防护功能。 非授权人员没有操作权限, 停机时间明显缩短。当然, 此时显示功能仍保持激活状态, 以便随时查看所有数据。
  • 多信息显示
    硬件和软件版本会显示出来, 这样可以始终保有所有数据,并在升级时取用。由此可以简化维护作业,使您获得最佳服务效果。

LED指示灯 – 远不止是智能化设计

  • 诊断功能
    巴鲁夫现场总线模块拥有两个LED指示灯。
  • 可自由选择事件
    用户可以通过控制系统 为可选事件分配三种不同 的颜色值,以便按照自身 要求匹配该功能。

集成式网络服务器

在所有以太网/IP和Profinet模块中,都加入了 作为诊断和参数配置工具的集成式网络服务器。无需 特殊的软件,通过一个简单的浏览器 就能在电脑上显示出模块状态,而且 这些状态可借助另外存储的信息更加 快速地消除掉。此外,1:1的图示功能具有更好的透明度。

构架线形拓扑结构

由于配备了集成式双端口转换器, 我们的现场总线模块可以简化网络构架。您不必使用 昂贵的外部转换器,就能够通过线形 拓扑结构直接与控制系统相连接。总体而言, 与安装复杂的星形拓扑结构相比, 这是一种低成本替代方案。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能