带扩展端口的IO-Link传感器集线器/执行器集线器

用于连接阀岛接头或IO-Link标准传感器集线器

使用灵活,效率高

巴鲁夫IO-Link传感器集线器拥有16个输入端/输出端的8个端口。在20米内的范围内可以变化传输I/O信息。因为灵活性更高,所以效率进一步提升。新款IO-Link传感器集线器/执行器集线器的第7号插槽用途十分广泛。

扩展端口详情

扩展端口的标准设置为数字I/O插槽。可以使用针脚2和针脚4作为数字输入端或输出端。

可以通过一条参数配置作为扩展端口的第7号插槽。现在可连接阀岛接头或其他IO-Link传感器集线器/执行器集线器。这样就能处理附加输入端/输出端,将范围扩大20米。作用范围翻倍,极大节约了成本。

进一步降低成本

像所有IO-Link传感器集线器那样,新型号的安装同样特别经济。节约更多金钱。因为所使用的硬件以及整个布线及检测成本进一步降低。

也可以通过即插即用无屏蔽四线标准电缆将设备快速投入使用。最终,预计成本降低40%至50%。

优势

  • 通过四线传感器电缆简单布线(长达20米)
  • 扩展端口:可连接三种不同阀岛接头或一个IO-Link标准传感器集线器
  • 总节省成本高

带扩展端口的IO-Link传感器集线器/执行器集线器

通过IO-Link传感器集线器/执行器集线器的扩展端口可以使用附加输入端/输出端集线器,进一步降低成本。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能