Sanidad de maquinaria y plantas
Sanidad de maquinaria y plantas

Su planta y sus máquinas bajo control, con el sistema de monitorización y automatización inteligente

Todos los componentes del Sistema de monitoreo y automatización inteligente (SAMS) de Balluff contribuyen al monitoreo del estado de toda su planta. Con los datos proporcionados por SAMS, puede realizar análisis rápidos o extensos y hacer diagnósticos bien fundamentados para reducir el tiempo de inactividad de la máquina planificado y no planificado y mantener las pérdidas de producción al mínimo, ya sea en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y cosmética o de embalaje. El SAMS cumple con los altos requisitos de todas estas industrias.

Con su monitorización significativa del estado con visualización confiable, usted establece el rumbo para una planificación eficiente de su mantenimiento predictivo. Esto le permite mejorar significativamente la eficacia general del equipo (OEE). Al garantizar la salud de la máquina y la planta, estas causas de pérdidas de productividad en la producción pueden simplemente eliminarse, mientras que la disponibilidad de la máquina y la planta aumenta significativamente.

Monitoreo de condición

El Sistema de Monitoreo y Automatización Inteligente le proporciona todos sus datos de estado en cualquier lugar, de manera uniforme e inmediata a través de sus componentes asociados, dependiendo de si lo ha integrado en una máquina o en toda su línea de producción. La información se puede mostrar con un LED de color (en el propio dispositivo) o en los paneles. Esta visualización le permite reconocer inmediatamente el estado del sistema y localizar cualquier error directamente.

Analizar los datos recopilados

Para un análisis exacto, los datos adquiridos se pueden visualizar claramente en tablas, gráficos o informes. Esto le permite ver el estado de su máquina de un vistazo y evaluarla en detalle en cualquier momento.

Diagnóstico integral (mantenimiento predictivo y preventivo)

Además, puede utilizar los datos y la información de su análisis para reconocer las tendencias emergentes y considerar los posibles pasos a seguir. Este es el paso decisivo para la preparación para el mantenimiento o la planificación de repuestos.

Dónde se crean los datos y cómo se pueden usar

Además de la tarea principal de los componentes del sensor, como medir, detectar, identificar o verificar, los dispositivos SAMS tienen funciones adicionales a bordo que le brindan datos. Estos incluyen, por ejemplo, detección de temperatura, monitoreo de vibraciones o una visualización de la calidad de la señal. Esto se traduce en otro beneficio concreto: ya no se requiere hardware adicional que normalmente realiza tales tareas. Además, la gama de productos que necesita y la cantidad de variantes que utiliza se reducen significativamente.

La función ping le permite encontrar componentes en el sistema de forma rápida y sencilla. Esto es una ventaja si los componentes informan datos que indican irregularidades en el proceso. De este modo, se le informa directamente y puede intervenir de inmediato. Las funciones inteligentes, como el contador de horas de funcionamiento, la función de conteo integrada o el contador de ciclos de arranque, le proporcionan información adicional que le permite evaluar mejor la información de estado que se ha registrado. Todos los valores se pueden analizar y evaluar con mayor escrutinio, lo que permite un diagnóstico bien fundado de su máquina o de todo el sistema. Ahora puede identificar las causas probables de errores en una etapa temprana, tomar las medidas adecuadas y prevenir directamente una falla. Además, esta información se puede utilizar para sacar conclusiones para un uso óptimo de las máquinas en el futuro. Si utiliza constantemente los diagnósticos del sistema, aumenta la transparencia de su planta y aumenta el rendimiento de su planta.

Datos para una producción inteligente

Al combinar nuestra poderosa tecnología de red y computación en la nube, SAMS permite la fabricación inteligente y el Internet industrial de las cosas. Esto significa que los niveles de producción y de TI se pueden vincular sin problemas, por ejemplo, a través de una puerta de enlace de borde. Todos los componentes del SAMS se pueden operar y configurar de la misma manera. Esto hace que la instalación, la parametrización y la configuración (con perfiles de datos estándar) sean simples, seguras y uniformes. Además, los componentes de SAMS se pueden enseñar de forma inalámbrica, por ejemplo, mediante un dispositivo móvil. Esto permite que los datos se transfieran de la misma manera desde el nivel de producción al nivel de TI, por lo que nada se interpone en el camino de una evaluación y uso completos de sus datos.

Componentes de SAMS en uso

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo puede utilizar las funciones inteligentes del sistema de monitorización y automatización inteligente de Balluff. Para ello, abordaremos posibles debilidades en el llenado y envasado de forma selectiva.

(1) Al utilizar nuestro software, recibirá informes completos para un seguimiento continuo. Estos informes se basan en los datos de SAMS (utilizando el punto de ajuste / valores reales y sus requisitos) y se pueden mostrar, por ejemplo, en un tablero colocado directamente en su máquina. Esta conveniente visualización le ayuda a mantenerse actualizado y detectar cualquier desviación.

(2) Las desviaciones de la inclinación durante el llenado pueden indicar un ajuste (debido a influencias externas) en el sensor. También es posible que una pieza completa de la máquina se haya instalado incorrectamente. Verificar los valores de inclinación antes de que el sistema se inicie puede ayudarlo a evitar una parada. (3) La humedad puede influir en el comportamiento del material de embalaje; sobre la base de valores reales desviados, puede sacar conclusiones inmediatamente y reaccionar a tiempo antes, por ejemplo, que los materiales se dañen o no se empaqueten correctamente. (4) Las irregularidades en el perfil de vibración de la línea transportadora dan una indicación de un posible defecto. Al detectarlos, los errores que conducen a fallas ni siquiera pueden ocurrir.