Balluff en Hannover 2018

Balluff en Hannover 2018

Balluff estará presente en el Salón 9, Stand F53

Balluff, el especialista en sensores y proveedor de innovadoras soluciones de automatización mostrará su experiencia en la exposición de Hannover.

 

Nuevas cámaras incorporadas a su portafolio

Balluff está expandiendo su línea de Soluciones Inteligentes de Visión con 16 cámaras industriales compactas (serie BVS CA). Estas son la solución ideal cuando los objetos deben ser inspeccionados desde varios ángulos de visión. Están disponibles como versiones GigE Vision y USB3 Vision y se usan en combinación con un controlador externo. El concepto de funcionamiento probado de Balluff, BVS Cockpit, maneja el análisis. Como ya es sabido por quienes usan otras soluciones de visión de Balluff, los datos obtenidos se envían a los sistemas de producción de alto nivel a través de interfaces de proceso comunes como TCP/IP, TCP UDP y PROFINET. El archivo de los reportes e imágenes fuera de la red de proceso es , por supuesto, opcional para el cliente.

Sensores inteligentes para la fábrica inteligente

Balluff mostrará cómo los conceptos modernos de producción y las soluciones de Industria 4.0 pueden beneficiarse con sensores inteligentes de muchas maneras con dos nuevos sensores fotoeléctricos. Estas unidades versátiles combinan diferentes principios de medición en un dispositivo y proporcionan la señal de conmutación así como información sobre el estado del sensor y las condiciones ambientales actuales a través de IO-Link. Dado que los modos de funcionamiento de los sensores también se pueden cambiar sobre la marcha a través de IO-Link, se pueden detectar objetos muy diferentes en condiciones de funcionamiento cambiantes. Esto hace que la producción sea flexible a la vez que se adapta rápidamente a los requisitos cambiantes.

IO-Link: un habilitador para Industria 4.0

Cualquiera que desee informarse sobre las diversas posibilidades que ofrece IO-Link también encontrará que Balluff es el mejor lugar para obtener respuestas. IO-Link se considera un habilitador para Industria 4.0. Se usarán ejemplos prácticos para mostrar cómo el uso de IO-Link simplifica la instalación de un sistema, reduce el tiempo de configuración y puesta en marcha, ahorra costos y hace posibles, de una manera sencilla, los diagnósticos inteligentes y conceptos de configuración.

IO-Link – enabler for Industry 4.0

Portafolio de seguridad expandido

Los visitantes también verán productos recientemente agregados al portafolio de seguridad de Balluff, incluido un módulo de E/S todo en uno con cierre del segmento del actuador de seguridad certificado por TÜV. Tanto los sensores como los actuadores se pueden conectar al robusto hub de E/S IO-Link con grado de protección IP 67 y dos segmentos aislados galvánicamente. Junto con un dispositivo de seguridad externo, la tensión de alimentación para el segmento del actuador se puede desconectar de forma segura para cumplir con las funciones de seguridad hasta SIL2 según EN62061. El módulo también presenta ocho entradas y salidas digitales.

IoT usando el ejemplo de Mold-ID

Balluff y Lufthansa están presentando un estudio de concepto IoT desarrollado conjuntamente con Smart Mold-ID para una aplicación de fabricación inteligente. El concepto muestra cómo se generan, transportan, procesan y cifran los datos a través de OPC-UA o MQTT (Message Queue Telemetry Transport) a una aplicación basada en la nube. El software analiza la información y prepara los resultados en forma visual para que sea útil. De esta forma, los usuarios pueden usar Smart Mold-ID para rastrear el uso de herramientas de moldeo por inyección y programar su reparación y mantenimiento para que coincida mejor con la condición real del equipo. El control de calidad también se puede organizar de manera mucho más eficiente y, por lo tanto, más económica. Dado que los datos importantes del proceso se recopilan utilizando sensores conectados directamente a la herramienta de moldeo, las discrepancias se pueden contrarrestar tomando medidas en los procesos de producción en tiempo real.

Internet of things using the example of Mold-ID