Simplifique la integración de los dispositivos IO-Link
Los dispositivos IO-Link son más inteligentes y aportan información que va mucho más allá de la funcionalidad básica. Por ejemplo, los dispositivos IO-Link ofrecen parámetros para la configuración en diferentes modos de operación, proveen alertas basadas en su condición e información de diagnóstico para ayudar a eliminar o reducir el tiempo de parada y simplificar la conectividad general.
Para aprovechar al máximo el potencial de los dispositivos IO-Link hay que tener la capacidad de configurarlos. Desafortunadamente, hasta ahora, hemos tenido que confiar en el controlador o en la funcionalidad provista por el PLC para la configuración, o bien comprarles a los proveedores de maestro IO-Link un software de configuración costoso. Ahora, la cartera de maestro IO-Link de Balluff, líder en el mercado, hace que sea más fácil configurar, monitorear y resolver los problemas de los dispositivos IO-Link con un servidor web integrado, mejorado.
Este potente servidor web está disponible con todos los maestros IO-Link de Balluff para EtherNet/IP, Profinet y EtherCAT. El servidor web utiliza un archivo IODD (Descripción del dispositivo IO-Link) que está incluido con cada dispositivo IO-Link para permitir la configuración de los dispositivos en formato legible por humanos y menús desplegables.
Además de monitorear los datos del proceso y configurar el dispositivo IO-Link con IODD, el servidor web también permite la carga previa de los archivos IODD que pueden requerirse en el campo.
Si se ha cargado una IODD que es apropiada para el dispositivo IO-Link conectado al puerto seleccionado en este momento (consulte "Diálogo IODD"), no se muestra el diálogo normal para "Datos de proceso" y "Parámetros". En su lugar, se mostrará un "Diálogo IODD" ampliado. La información de la IODD del dispositivo se usa para entender mejor los datos.
Por lo tanto, en esta captura de pantalla, los datos de entrada del sensor de distancia no solo se muestran como número hexadecimal, sino que también se interpretan y etiquetan bajo "Entrada". Dado que el sensor no tiene parámetros, no se muestra ninguno.
Si la IODD del dispositivo IO-Link en el puerto seleccionado en este momento tiene parámetros, se muestran en formato de tabla (consulte la captura de pantalla). En este ejemplo, se muestran los parámetros correspondientes a SmartLight de Balluff. SmartLight es una luz de señalización que se puede usar de tres modos diferentes. Los modos se pueden configurar usando un parámetro de IO-Link. Los valores de los parámetros y textos asociados están almacenados en la IODD. Esto significa que el "Modo de operación" puede leerse y mostrarse (botones "Leer" y "Leer todo") o escribirse en el dispositivo (botón "Escribir").
Si los subíndices no tienen botones, no pueden ser procesados en forma individual; más bien, habrá que procesar la totalidad del índice de una vez. Nota: Cada valor cambiado debe ser escrito en forma individual haciendo clic en el botón "Escribir".
Diálogo "Puertos": Lista de parámetros de un dispositivo IO-Link con IODD cargada