Usine 4.0 : Balluff au congrès Bosch Connected World

Usine 4.0 : Balluff au congrès Bosch Connected World

Balluff se présente au congrès Bosch Connected World 2018 en tant que catalyseur pour l’Internet industriel des objets

L’Internet industriel des objets (IidO) commence avec des capteurs, comme Balluff les a démontrés au cours de la conférence Bosch Connected World 2018 et du marathon de programmation Bosch Connected Experience.

> Dossier de presse (fichier .zip)

Débat d’experts sur le rendement de la production
Florian Hermle (au centre), directeur général de Balluff, présente les avantages d’une passerelle IO-Link pour la surveillance et la gestion du statut des installations pendant le débat d’experts sur le rendement de la production.

En présence de plus de 3 800 participants, le spécialiste dans le domaine des capteurs et de l’automatisation a démontré comment ses solutions rendent l’Internet industriel des objets (IidO) possible au cours d’une des plus grandes conférences en Europe sur l’IdO. Il fournit aux développeurs des renseignements sur lesquels les solutions logicielles novatrices sont basées. Balluff a mis en avant des applications spécifiques pour la maintenance préventive et soutenu le marathon de programmation intégré en qualité de catalyseur pour les mordus. Plus de 700 spécialistes en logiciels venant de toute l’Europe ont passé deux jours à développer des innovations pour l’IidO au congrès Bosch Connected World 2018.

Balluff est un fournisseur de Bosch depuis plus de 20 ans. Le spécialiste dans le domaine des capteurs et de l’automatisation jouit de ce statut de fournisseur privilégié depuis maintenant une période de six ans pendant laquelle il a mis en place de nombreux développements de capteurs en collaboration avec Bosch. L’année dernière, Bosch a attribué à Balluff le prix Bosch Global Supplier Award pour la troisième année consécutive. Au congrès Bosch Connected World, Balluff a utilisé des applications industrielles pour démontrer comment ses solutions IO-Link, avec la collecte et le transport de données, peuvent fournir la base de données nécessaire pour l’IidO. La première application était un bâti machine intelligent avec deux entraînements linéaires Rexroth. Les capteurs mesurent la température du liquide de refroidissement qu’ils contiennent. À des fins de démonstration, un entraînement a été correctement lubrifié tandis que l’autre ne l’a pas été. Les capteurs de température ont été connectés à un concentrateur IO-Link. Ce concentrateur convertit les signaux dans IO-Link, rendant le capteur de température analogique intelligent. L’exposition sera également présentée au stand Bosch au salon Hannover Messe 2018.

Norme industrielle ouverte : le protocole PPM

Tout le système communique via un maître IO-Link de Balluff et le protocole PPM (PPMP — Production Performance Management Protocol) développé par Bosch. Le protocole source ouvert IidO permet aux petites et moyennes entreprises de transmettre des données de leurs capteurs aux systèmes de production des grandes sociétés de manière rapide, facile et sécurisée. Lorsqu’une augmentation de température est mesurée, il est possible de tirer des conclusions sur l’état actuel d’usure des entraînements. Les données collectées sont immédiatement visualisées et analysées dans le logiciel PPM de Bosch. « Nos capteurs servent de sources de données. Les données qu’ils collectent sont transportées par l’intermédiaire de notre technologie de mise en réseau et du PPMP, et sont ensuite disponibles pour analyse », explique Philipp Echteler, gestionnaire de projet. « De cette manière, les fabricants des machines et d’équipement ont la possibilité de fournir une maintenance préventive de leurs produits et remplacer les pièces usées en temps voulu. Cela permet d’éviter les temps d’arrêt des machines, réduisant ainsi les coûts de manière significative ».

Installation facile par le biais d’IO-Link

Les deux exemples d’application (une tour non circulaire Weisser et un bâti machine Rampf) ont démontré les forces de la technologie IO-Link. La tour identifie les outils dont elle a besoin à l’aide d’un système RFID de Balluff et IO-Link. Pour le bâti machine, un maître IO-Link de Balluff agit en tant que collecteur de données pour le nuage via l’interface du PPMP. IO-Link présente des avantages incontestables en connectant des capteurs ou des actionneurs intelligents : « Plus les utilisateurs souhaitent connecter de capteurs, plus ces avantages deviennent évidents : L’installation est simple, rapide et, surtout, sans erreur. En outre, IO-Link est synonyme de câblage et de concepts de système simplifiés et prend peu de place dans l’armoire de commande », souligne Dr Elmar Büchler, directeur sectoriel chez Balluff.

Sources de données réelles IidO

Grâce à IO-Link, les capteurs peuvent être utilisés en tant que sources de données réelles IidO. La facilité d’installation est simplement une des forces d’IO-Link. Sa plus grande valeur ajoutée pour les applications IidO est apportée par la communication bidirectionnelle avec le capteur. Des données internes, telles que la température, la durée de vie ou les renseignements sur la fonctionnalité de commutation, sont désormais disponibles grâce à IO-Link. Par exemple, il est possible d’utiliser le nouveau capteur optique BOS21M ADCAP pour déterminer la quantité de lumière renvoyée par un objet. Cette mesure permet de prévoir le moment où une machine peut cesser de fonctionner pour accumulation de débris.

Balluff en tant que catalyseur pour les mordus

Balluff a apporté son soutien aux participants du segment Usine connectée de Bosch Connected Experience en fournissant trois de ses employés en tant que « moniteurs pour mordus ». En l’espace de deux jours, la combinaison obtenue à partir des produits de Balluff et des compétences de développement des participants a abouti à la création d’applications novatrices pour la maintenance préventive, la surveillance d’état et l’analyse de données. Par exemple, l’équipe WeldDone, qui est arrivée à la première place du marathon de programmation, a développé une solution pour évaluer des joints de soudure. Elle a utilisé, parmi d’autres, un capteur optique laser de Balluff pour détecter les joints. L’équipe n’a déployé aucune technologie de commande, contrairement aux solutions similaires. « Le marathon de programmation donne l’occasion de voir comment nos robustes produits industriels, qui sont déjà exploités dans l’automatisation industrielle depuis des décennies maintenant, peuvent être rendus plus performants dans de nouveaux champs d’application de l’Internet des objets, ce qui permet d’ouvrir la voie vers de tout nouveaux modèles opérationnels », déclare Florian Hermle, directeur général. « Voir de mes propres yeux 700 mordus, spécialistes en automatisation et experts en modèles opérationnels passer deux jours à tester les limites de la technologie existante a été une expérience inoubliable pour nous également », continue M. Hermle pour résumer ses impressions sur le marathon de programmation.

À propos de Balluff

Fondée en 1921 à Neuhausen auf den Fildern, la société Balluff, forte de ses 3 600 employés, est synonyme dans le monde entier de technique innovante, de qualité et d’expérience intersectorielle dans le domaine de l’automatisation industrielle. En tant que spécialiste dans le domaine des capteurs et de l’automatisation, l’entreprise familiale, aux mains de la quatrième génération, offre une gamme complète de technologies innovantes en matière de capteurs, d’identification et de réseau, ainsi que des logiciels pour des solutions intégrées.

En 2016, le groupe Balluff a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 378 millions d’euros. Outre le siège central à Neuhausen a. d. F., la société Balluff possède des sites de vente, de production et de développement dans le monde entier, et elle est représentée par 37 filiales et autres représentants dans 68 pays. Ceci garantit aux clients une disponibilité rapide des produits à l’échelle mondiale, ainsi qu’une grande qualité de conseil et de service, directement sur site.

À propos de Bosch ConnectedWorld

Le secteur de l’IdO se réunit pour la cinquième fois à la conférence de Bosch ConnectedWorld (BCW) pour discuter des tendances et des sujets d’intérêt tout en dégageant de nouvelles perspectives sur le monde connecté de demain. Avec plus de 140 présentations par les principales entreprises industrielles et plus de 3 500 visiteurs, Bosch ConnectedWorld est une des plus grandes conférences internationales sur l’Internet des objets pour les membres du conseil d’administration, les gens d’affaires et les journalistes.

À propos de Bosch ConnectedExperience

Bosch ConnectedExperience (BCX) est un marathon de programmation de deux jours sur l’Internet des objets organisé dans le cadre de Bosch ConnectedWorld. Il s’agit du plus grand marathon de programmation de son genre en Europe. Plus de 700 développeurs participent dans différentes catégories, telles que la conduite autonome, la production et les bâtiments connectés. Bosch et d’autres partenaires, tels que Balluff, sont présents en tant que catalyseurs pour les mordus pour fournir une assistance en matériel et expertise aux participants.