Order around the clock at attractive online conditions
Your customer portal with order tracking, invoice download and offers
Test our attractive software services before you buy
Please login for an individual price calculation.
We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.
RegisterOur RFID systems are used to make all production steps transparent and traceable and are therefore an essential component in implementing the requirements of modern production and keeping track of all data at all times.
Ever faster, more flexible, more efficient and more adaptable production requires seamless communication from the sensor to the internet. This requires components that provide this information. At the same time, an infrastructure is needed that transports the data across all levels.
La data di consegna può essere documentata e rientra nel periodo di 6 settimane dalla data di consegna.
La consegna di reso è preannunciata dal cliente e approvata da Balluff.
La merce è nell'imballaggio originale e quindi in uno stato rivendibile. I prodotti confezionati o sigillati devono essere in condizioni integre.
La merce è stata acquistata in Italia.
Si tratta di un prodotto da catalogo.
I seguenti materiali sono esclusi dalla spedizione di ritorno:
Materiale configurabile e fatto su misura (KMAT)
Modifiche (MOD)
Prodotti personalizzati
Prodotti di sicurezza
Etichette adesive, generalmente prodotti che hanno una durata di conservazione limitata
Senza previa consultazione e approvazione da parte di Balluff, un reso viene rifiutato.
Il ritiro e la restituzione della merce sono sempre soggetti a riserva e senza riconoscimento di obbligo legale. La valutazione finale è a discrezione di Balluff.
In caso di una consegna errata o di una consegna eccessiva causata da Balluff, rimborseremo il 100% del valore della merce.
In caso di resi per altri motivi con un valore netto della merce inferiore a 150,- € non verrà emessa per regolamento aziendale, alcuna nota di credito.
Per i resi per altri motivi con un valore netto della merce superiore a 150,- € rimborsiamo il valore della merce meno il 30% di spese di gestione per la revisione e le spese di rifornimento.
I costi di trasporto e di assicurazione vengono generalmente rimborsati solo per le merci in garanzia.
I costi e le spese per la restituzione della merce rifiutata sono generalmente coperti dal cliente.
In caso di merce non annunciata o non messa in commercio, Balluff si riserva il diritto di addebitare le spese risultanti in base al listino prezzi delle prestazioni attualmente in vigore.
Our engineers are working on fixing the issue. Meanwhile you can try the following actions: