Balluff auf der EMO 2019

Messevorbericht

Wie sich mit Maschinendaten innovative Maschinenkonzepte realisieren lassen, zeigt der Sensor- und Automatisierungsspezialist Balluff auf der EMO 2019 in Halle 9 am Stand C01. Der langjährige Partner des Maschinenbaus und der Fabrikautomation demonstriert unter anderem, wie sich die Anlagen-Produktivität durch eine vorausschauende Planung von Wartung und Instandhaltung deutlich steigern lässt. Basis dafür sind intelligente Sensoren die den erforderlichen Input direkt aus der Maschine liefern.

Vorbericht EMO 2019 (zip. Datei)

Induktive Sensoren mit integrierter Selbstdiagnose beispielsweise, wie die Dynamic Sensor-Control-Sensoren, geben neben Schalt- und Fehlersignalen zusätzlich auch noch Warn- und Trendmeldungen aus. Über sie erfährt man in Echtzeit von Qualitätsabweichungen in der Fertigung. Induktive Sensoren mit IO-Link liefern darüber hinaus auch weitere Informationen wie beispielsweise Daten zur Sensortemperatur.

Sensoren zur Prozessüberwachung

Prozessüberwachung mittels thermischem Duchflusssensor

Prozessüberwachung mittels thermischem Duchflusssensor

Prozesssensoren wie die thermischen Durchflusswächter erfassen in direktem Medienkontakt Durchfluss und Temperatur flüssiger Medien, z.B. bei Werkzeugmaschinen, Pumpen und Kompressoren, und helfen die Temperatur konstant und die Produktivität hoch zu halten.

Balluff Drucksensoren liefern Maschinendaten direkt aus dem Hydrauliksystem. Darüber hinaus können sie auch zur Prozessüberwachung und Fehlererkennung eingesetzt werden. Gemessene Druckverläufe liefern detailliert Aussagen über den Maschinenstatus und eignen sich für eine Zustands- und Abweichungsanalyse. Ein anderes Anwendungsgebiet ist die hydrostatische Füllstandsmessung. So lassen sich langsam verändernde Füllstände erkennen und automatisch Logistik- und Beschaffungsprozesse anstoßen.

Heartbeat®-Netzgeräte mit Diagnosefunktionen

Vorgestellt werden auch Heartbeat®-Netzgeräte mit Diagnosefunktionen. Mittels IO-Link teilen sie dem Anwender mit, dass eine Überlast besteht, dass sich die Umgebungsbedingungen verschlechtert haben oder sie warnen vor einem Ausfall. Ungeplante Stillstandzeiten können so vermieden werden, da ein Austausch in einer geplanten Wartung durchgeführt wird. Außerdem lassen Veränderungen in der Stromaufnahme Rückschlüsse auf den Anlagenzustand zu.

Heartbeat®-Netzgeräte verfügen über umfangreiche Diagnosefunktionen

Heartbeat®-Netzgeräte verfügen über umfangreiche Diagnosefunktionen

Wechselwerkzeuge effizienter nutzen

Werkzeugmaschine mit Easy-Tool-ID

Werkzeugmaschine mit Easy-Tool-ID

Wer sich für den einfachen Einstieg in das automatisierte Werkzeugmanagement interessiert, ist bei Balluff ebenfalls gut aufgehoben. Zu sehen ist unter anderem, wie Tool ID - die Werkzeugcodierung mittels Industrial RFID - zu mehr Transparenz, Effizienz und Qualität bei der Metallverarbeitung führt. Mit Easy Tool-ID bietet Balluff jetzt auch eine günstige Einstiegslösung. Sie ist einfach nachzurüsten und besticht durch eine einfache Installation und Konfiguration.

Safety-Portfolio

Interessantes werden die Besucher der EMO auch im Safety-Portfolio von Balluff finden. Das Balluff Portfolio wird ständig erweitert und umfasst unter anderem neben sicheren E/A-Modulen auch optoelektronische Schutzeinrichtungen, unterschiedlichste Sicherheitssensoren und -Schalter sowie sichere Zuhalteeinrichtungen und sichere Befehlsgeräte.

Ausschnitte aus dem Safety-Programm

Sicherheitssensoren im Einsatz