Manufacturing 4.0: Balluff auf der Bosch Connected World

Manufacturing 4.0: Balluff auf der Bosch Connected World

Balluff präsentiert sich auf der Bosch Connected World 2018 als Enabler für das industrielle Internet der Dinge

Das Industrial Internet of Things (IIoT) beginnt mit dem Sensor. Das hat Balluff auf der Bosch Connected World 2018 und dem dazugehörigen Hackathon Bosch Connected Experience bewiesen.

Paneldiskussion Production Performance
Balluff Geschäftsführer Florian Hermle (Mitte) stellt in der Paneldiskussion Production Performance die Vorteile eines IO-Link-Gateways für die Überwachung und Steuerung des Anlagenzustandes heraus.

Der Sensor- und Automatisierungsspezialist zeigte auf der Bosch Connected World – mit mehr als 3.800 Teilnehmern eine der größten IoT-Konferenzen Europas – wie seine Lösungen die Umsetzung des industriellen Internets der Dinge ermöglichen: Sie liefern den Entwicklern die Informationen, auf die innovative Software-Lösungen aufsetzen. Balluff demonstrierte dies mit konkreten Anwendungen für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und als Hack-Enabler beim daran angeschlossenen Hackathon. Auf der Bosch Connected World 2018 haben mehr als 700 Software-Spezialisten aus ganz Europa in zwei Tagen konkrete Innovationen für das IIoT entwickelt.

Balluff beliefert Bosch seit mehr als 20 Jahren. Seit sechs Jahren hat der Sensor- und Automatisierungsspezialist den Status eines Vorzugslieferanten, und seither wurden auch verschiedene Gemeinschaftsentwicklungen im Bereich der Sensorik umgesetzt. Bosch zeichnete Balluff im vergangen Jahr auch zum dritten Mal in Folge mit dem Bosch Global Supplier Award aus. Auf der Bosch Connected World demonstrierte Balluff mit Industrieanwendungen, wie seine IO-Link-Lösungen mit Datenerfassung und -transport die nötige Datenbasis für das IIoT liefern können. Die erste Anwendung war ein intelligentes Maschinenbett mit zwei Rexroth Linearantrieben. Hier messen Sensoren die Temperatur des Kühlmittels. Zu Demonstrationszwecken war ein Antrieb ausreichend geschmiert, der andere nicht. Die Temperatursensoren waren an einen IO-Link-Hub angeschlossen. Dieser wandelt die Signale in IO-Link um und macht so den analogen Temperatursensor intelligent. Das Exponat wird ebenfalls auf der Hannover Messe 2018 auf dem Bosch Stand vertreten sein.

Offener Industriestandard: Das PPM-Protokoll

Das ganze System kommuniziert über einen Balluff IO-Link Master und das von Bosch entwickelte PPM-Protokoll (PPMP, Production Performance Management Protocol). Das Open-Source-IIoT-Protokoll ermöglicht es kleinen und mittelständischen Unternehmen, Daten ihrer Sensoren schnell, einfach und sicher an die Fertigungssysteme großer Firmen zu übertragen. Der gemessene Temperaturanstieg lässt Rückschlüsse auf den momentanen Verschleiß der Antriebe zu. Die gewonnenen Daten werden im Production Performance Manager von Bosch direkt visualisiert und ausgewertet. „Unsere Sensoren dienen als Datenquellen. Die gewonnenen Daten werden über unsere Vernetzungstechnologie und dem PPMP transportiert und können dann ausgewertet werden“, erklärt Project Manager Philipp Echteler. „Dadurch haben die Hersteller von Maschinen und Anlagen die Möglichkeit, diese im Sinne der Predictive Maintenance vorrausschauend zu warten und Verschleißteile rechtzeitig auszutauschen. Das verhindert Maschinenausfälle und spart so erhebliche Kosten.“

Einfache Installation durch IO-Link

Die beiden Anwendungsbeispiele – eine Unrund-Drehmaschine der Firma Weisser und das Maschinenbett der Firma Rampf – zeigten die Stärken der IO-Link-Technologie. Die Drehmaschine identifiziert mit einem RFID-System von Balluff und IO-Link die benötigten Werkzeuge. Im Maschinenbett arbeitet ein Balluff IO-Link Master per PPMP-Schnittstelle als Datensammler für die Cloud. IO-Link hat beim Anschluss von intelligenten Sensoren oder Aktoren entscheidende Vorteile: „Je mehr Sensoren Anwender anschließen wollen, desto deutlicher zeigen sich diese: Die Installation läuft einfach, schnell und vor allem fehlerfrei. IO-Link steht zudem für schlanke Verkabelungs- und Anlagenkonzepte und spart Platz im Schaltschrank“, erklärt Dr. Elmar Büchler, Industriemanager bei Balluff.

Echte IIoT-Datenquellen

Dank IO-Link lassen sich Sensoren als echte IIoT-Datenquellen nutzen. Die Stärke von IO-Link liegt nicht nur in der Vereinfachung der Installation. Für die IIoT-Anwendungen kommt der große Mehrwert durch die bidirektionale Kommunikation mit dem Sensor. Interne Daten wie Temperatur, Lebensdauer oder Daten über die Schaltfunktionalität stehen dank IO-Link nun zur Verfügung. Beispielsweise lässt sich mit dem neuen Optischen Sensor BOS21M ADCAP auswerten, wie viel Licht vom Objekt zurückkommt. Dieser Wert kann zur Vorhersage eines Ausfalls aufgrund von Verschmutzung herangezogen werden.

Balluff als Hack Enabler

Balluff unterstützte auf der Bosch Connected Experience mit drei eigenen Mitarbeitern als sogenannte Hack Coaches die Teilnehmer im Bereich Connected Manufacturing. So entstanden in nur zwei Tagen mit den Produkten von Balluff und der Entwicklungskompetenz der Teilnehmer neuartige Anwendungen für Predictive Maintenance, Condition Monitoring und Datenanalyse. Das Team WeldDone beispielsweise, das den ersten Platz beim Manufacturing 4.0 Hackathon machte, entwickelte eine Lösung zur Evaluation von Schweißnähten. Dazu verwendeten sie unter anderem einen Optischen Laser Sensor von Balluff zur Detektion der Schweißnaht. Anders als vergleichbare Lösungen wurde dazu keinerlei Steuerungstechnik verwendet. „Für uns bietet der Hackathon die Möglichkeit zu sehen, wie unsere robusten, industriellen Produkte, die bereits seit Jahrzenten in der industriellen Automation eingesetzt werden, in neuen Anwendungsfeldern des Internets der Dinge ihre Wirkung entfalten und ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen“, so Geschäftsführer Florian Hermle. „Mit dabei zu sein, wenn 700 Hacker, Automatisierungsspezialisten und Geschäftsmodellexperten zwei Tage lang die Grenzen der vorhandenen Technologie austesten, war auch für uns etwas ganz Besonders“, fasst Hermle seine Eindrücke vom Hackathon zusammen.

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3.600 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio innovativer Sensor-, Identifikations- und Netzwerktechnologien und Software für ganzheitliche Systemlösungen an.

Im Jahr 2016 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 378 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 37 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 68 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

Zur Bosch ConnectedWorld

Auf der Konferenz Bosch ConnectedWorld (BCW) trifft sich die IoT-Branche zum bisher fünften Mal, um Trends und Themen zu diskutieren und neue Einblicke in die vernetze Welt von morgen zu geben. Mit mehr als 140 Präsentationen führender Industrieunternehmen und mehr als 3.500 Besuchern ist die Bosch ConnectedWorld eine der größten internationalen Konferenzen zum Internet der Dinge für Vorstände, Wirtschaftsvertreter und Journalisten.

Zur Bosch ConnectedExperience

Die Bosch ConnectedExperience (BCX) ist als zweitägiger Internet-der-Dinge-Hackathon Teil der Bosch ConnectedWorld und im europäischen Raum der größte Hackathon seiner Art. Mehr als 700 Entwickler treten dabei in verschiedenen Kategorien wie Autonomes Fahren, Fertigung und der Gebäudevernetzung gegeneinander an. Bosch und andere Partner wie Balluff stehen den Teilnehmern als Hack Enabler mit Hardware und Expertise zur Seite.