Balluff 그룹의 성장 기록

Balluff 그룹의 성장 기록

Balluff 최고경영진 미하엘 웅거(Michael Unger), 플로리안 헤르믈레(Florian Hermle) 및 카트린 슈테크마이어 헤르믈레(Katrin Stegmaier-Hermle)

최고경영진 (오른쪽부터) 미하엘 웅거(Michael Unger), 카트린 슈테크마이어 헤르믈레(Katrin Stegmaier-Hermle), 그리고 플로리안 헤르믈레(Florian Hermle)가 2017년 Balluff 그룹의 성장에 크게 만족하고 있습니다.

Balluff 그룹

Balluff는 지난 2년 동안 노이하우젠 지역에 있는 본사에서만 100개 새로운 일자리를 창출했습니다.

2018년 1분기까지 급격한 매출 성장 지속

노이하우젠 아우프 덴 필데른(Neuhausen a.d.F.) – 산업용 사물인터넷(Industrial Internet of Things, IIoT) 덕분에 Balluff 임직원들의 얼굴에는 웃음꽃이 피었습니다. 산업 자동화 솔루션에 대한 높은 수요로 Balluff 그룹은 2017년에 가장 높은 성장을 기록했습니다. 2개의 인수 기업 매출이 추가되어 슈투트가르트 노이하우젠 지역의 센서 및 자동화 전문 기업 Balluff의 매출이 작년에만 21.4%가 증가한 4억5천9백만 유로를 달성했습니다. 2016년 매출은 3억7천8백만 유로였습니다. 새로 인수된 2개 기업의 매출을 빼더라도 매출이 16% 증가하여 최고 성장을 기록했습니다. 경영 및 재무 관리 최고경영자 카트린 슈테크마이어 헤르믈레(Katrin Stegmaier-Hermle)는 매출 결산에 대해 설명하면서 "2019년의 5억 유로 매출 계획은 이미 확실히 달성될 것으로 전망되며, 정확한 시기만 확실하지 않은 상태"라고 말합니다. Balluff 그룹의 전세계 직원 수는 3,600명입니다. 이는 작년 대비 약 10% 증가한 수치입니다. 전체 직원 중 1,300명이 독일에서 근무하고 있으며, 지난 2년 사이에 노이하우젠 지역에 있는 Balluff 본사에만 100명이 더 고용되었습니다.

슈테크마이어 헤르믈레 최고경영자는 지속적인 성장에 매우 만족한다고 말합니다. 그녀는 "Balluff의 솔루션은 산업 디지털화를 위한 기반을 형성하기 때문에 절대적인 성장을 목표로 더욱 노력할 것"이라고 강조합니다. 뿐만 아니라 시장 점유율도 증가하기 때문에 더욱 기쁘다고 헤르믈레 최고경영자는 말합니다. 매출이익률도 2016년 9%에서 10.5%로 증가했습니다.

> 보도 자료(zip 파일)

많은 산업 분야에서의 자동화 요구 증가

경영 및 재무 관리 최고경영자 카트린 슈테크마이어 헤르믈레(Katrin Stegmaier-Hermle)는 강력한 성장 결과에 대해 다섯 가지 이유가 있다고 설명합니다. 전세계적으로 낙관적인 시장 상황, 자동차, 포장, 식료품 및 음료 산업과 같은 주요 산업 분야와 함께 기계 및 설비 산업의 강한 성장, 다양한 산업 분야에서의 자동화 요구 증가, Balluff의 강력한 공급 능력과 2017년에 소프트웨어 회사인 iss innovative software service와 머신비전 선구업체인 Matrix Vision을 인수한 점을 예로 들었습니다. 두 개 기업을 인수하면서 총매출이 약 2천만 유로 증가했습니다.

또한 그녀는 2018년 1분기에 대해서도 긍정적인 전망을 내놨습니다. 9% 이상 이례적인 강한 성장률을 기록하고 있다고 말합니다. 지속적인 긍정적인 경제 상황과 현재의 주문 상황을 고려하면 2018년에도 전반적으로 낙관적인 전망이 가능합니다. Balluff 그룹의 재정 상태도 매우 탄탄합니다. 자기 자본 비율도 76%로 매우 높으며, 기업신용등급도 AAA+로 이렇게 큰 규모의 기업이 달성할 수 있는 최고 수준입니다. 또한 Balluff는 13.3%의 비율로 미래 발전을 위한 연구 개발에도 투자를 아끼지 않습니다.

Balluff의 기술 관리 최고경영자 및 경영진 대변인인 미하엘 웅거(Michael Unger)는 "지난 7년 동안 Balluff 그룹의 총매출이 두 배 증가했으며, 향후 5년에서 7년 안으로 두 배로 더 늘리는 것이 목표"라고 말합니다. 이를 위해서는 조직의 끊임없는 발전이 필요하다고 합니다. 그는 "지금이 바로 미래를 위한 길을 계획할 적절한 시점"이라고 강조합니다. 또한 주요 산업의 요구에 초점을 둔 상태에서 어떻게 Balluff가 가야할 방향에 대해서도 설명합니다. Balluff 그룹은 현재 7개의 사업 단위로 구성되어 있습니다. 이중 3개에는 모빌리티, 포장, 식품 및 음료 그리고 기계 및 플랜트 엔지니어링과 같은 주요 산업의 모든 솔루션이 각각 하나의 조직 단위로 통합되어 있습니다. 마케팅 및 영업, 기술, 공급망, 서비스 그리고 재정 및 품질 분야와 함께 4개의 분야가 더 있습니다. 7개 사업 단위마다 각자 경영진이 있으며, 이들은 Balluff의 확장된 경영 일선을 책임지고 있습니다.

일관된 고객 요구 충족

최고경영자 미하엘 웅거는 "Balluff의 전략적 방향은 항상 고객을 중심으로 설정된다"고 말합니다. 각 산업 부문은 신제품 및 솔루션에 대한 각 산업의 요구 사항이 관련 고객 포트폴리오로 변환되도록 보장합니다. 그는 이를 통해 목표에 더욱 집중하여 빠르고 산업에 적합하도록 개발을 실시할 수 있다고 말합니다. 또한 "힘의 위치에서 재조정을 통해 Balluff가 지속적으로 성장하고 다음 단계로 나아가기 위해 미래를 준비하는 기반을 형성할 계획"이라고 강조합니다.

자동화 경험을 IIoT로 전송

판매 및 마케팅 관리 최고경영자 플로리안 헤르믈레(Florian Hermle)는 이러한 미래가 어떻게 구현될 수 있는지 설명합니다. Balluff는 50년 이상 자동화 분야에 깊이 관여해 오면서 IIoT로의 전환을 통해 경험을 쌓고, 오늘날 이미 데이터 생성부터 처리에 이르기까지 필요한 모든 솔루션을 제공하고 있습니다. Balluff는 하드웨어, 연결성 및 데이터 시각화 분야에서 강점을 갖습니다. 데이터를 통해 투명성이 확보되고 생산 과정에서 무엇이, 언제 그리고 왜 발생했는지 눈으로 확인 가능합니다. 헤르믈레 최고경영자에 따르면 한번에 통합적인 자동화 솔루션을 제공하기 위해 소프트웨어에 더욱 초점을 둘 예정이라고 합니다. 이러한 목표의 일환으로 2017년에 Balluff는 슈트트가르트의 소프트웨어 회사인 iss innovative software service와 머신비전 선구업체인 Matrix Vision을 인수했다고 말합니다. "두 기업이 가지고 있는 노하우는 Balluff가 디지털 분야에서 도약할 수 있는 기회를 좀 더 효과적으로 활용하고, 하드웨어는 물론 소프트웨어 포트폴리오를 확대하는 데에도 도움을 줄 것"이라고 헤르믈레는 자신있게 덧붙였습니다.

궁극적인 목표는 개방된 생태계에서 기술, 소프트웨어 및 외부 파트너가 서로 결합하여 고객의 경쟁력을 높이고 통합적으로 데이터 진단부터 분석에 이르기까지 지원하는 것입니다. 외부 파트너로는 예를 들어 빅데이터 전문가, 공급 업체, 생산 업체 또는 부품 제조사가 포함됩니다. 이는 재고 관리 및 구매에서부터 자산 관리와 스마트한 생산까지 보다 효율적인 과정을 위해 전체 가치창출 프로세스에 수반될 수 있는 솔루션을 만들어냅니다.
이러한 솔루션은 기계 장치의 각 기계 또는 회사 밖에서도 이용될 수 있습니다. 헤르믈레 최고경영자는 "고객이 상황을 제어하는 주인이자, 더 중요한 것은 자기 데이터의 주인이 되는 점"이라고 강조합니다.

지능형 생산

대표적인 적용 예시로는 자동차 산업에서의 주조 주형 사용이 있습니다. 여기에서는 공급 업체들이 원하는 부품을 생산하기 위해 제조 업체로부터 고품질의 주조 주형을 대여합니다. "Balluff의 솔루션 콘셉트를 통해 제조 업체는 산업 클라우드에서 공급 업체의 각 주조 주형에 대한 서비스 데이터를 불러오고, 유지 보수 간격, 생산 부품 수량 또는 평균 온도를 모니터링할 수 있습니다. 큰 목표는 단계적으로 Balluff 고객들이 생산을 디지털화 하도록 지원하고, 투명성 확보를 통해 제조의 효율성과 생산성을 높이는 것"이라고 헤르믈레 최고경영자는 설명합니다.

Balluff는 지난 12개월 동안 소프트웨어 솔루션 개발에 매진했습니다. 헤르믈레 최고경영자는 이를 Live-Demo를 통해 현재 개발 상태를 설명했습니다. 모든 관련 데이터가 대시보드에 명확하게 표시되면서 사용자가 여러 공장을 제어 또는 직접 개별 설비와 툴을 불러올 수 있습니다. 현재 서비스 데이터는 현장, 센서 및 전체 설비에서 실시간으로 제공되어 클라우드를 통해 공장 또는 기업 간에도 불러올 수 있습니다. 정보는 앱, 데스크탑 컴퓨터 또는 산업용 휴대 판독기를 통해 내보낼 수 있습니다. 고객은 다양한 통신 채널 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 헤르믈레 최고경영자는 "본 콘셉트를 통해 데이터를 생성, 전송 및 처리할 수 있고 클라우드 기반 소프트웨어 덕분에 직접 해석할 수 있다"고 설명합니다. 또한 그는 "이는 지능형 생산으로 가는 길이며, Balluff가 디지털화의 선두 주자로 계속 자리매김할 수 있는 방법"이라고 덧붙입니다.

발루프

Balluff의 임직원 수는 3,600명으로 1921년 독일 노이하우젠 아우프 덴 필데른에서 창립된 업체로서 기술, 품질 및 산업 자동화 분야에서의 광범위한 경험을 갖춘 기업으로 세계적인 명성이 자자합니다. 4세대째 이어지고 있는 가족기업 Balluff는 자동화 분야의 선도 기업으로서 혁신적인 센서, 식별 및 네트워크 기술로 구성된 포괄적인 제품군과 통합 시스템 솔루션 소프트웨어를 제공합니다.

Balluff 그룹의 2017년 총매출은 약 4억5천9백만 유로였습니다. 독일 본사 외에도 전세계에 판매, 생산 및 개발 시설이 있으며, 37개의 자회사와 68개국에 글로벌지사 및 대표사무소가 있습니다. 이를 통해 전세계 고객에게 신속한 제품 공급, 수준 높은 상담 및 서비스 품질을 현지에서 바로 제공할 수 있습니다.