Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link schneller konfigurieren – kostenlos mit dem Balluff Engineering Tool

Die Konfiguration und Wartung von IO‑Link‑Geräten kann zeitaufwendig und komplex sein – insbesondere wenn Netzwerke wachsen und die Dokumentationsanforderungen steigen. In diesem kostenlosen technischen Webinar erfahren Sie, wie Sie die Konfigurationszeit drastisch reduzieren, Geräteeinstellungen vereinfachen, eine reibungslose PLC‑Integration sicherstellen und sichere Firmware‑Updates durchführen – alles mit nur einem kostenlosen Software‑Tool: dem Balluff Engineering Tool (BET).

Webinar-Agenda

  • Einführung in BET und zentrale Vorteile für Anwender

  • Offline‑Planung von IO‑Link‑Topologien

  • Erstellen und Wiederverwenden von GSDML/ESI‑Dateien für eine reibungslose PLC‑Integration

  • Arbeiten mit komplexen Sensoren über intuitive Konfigurations‑Assistenten (z. B. SmartLight, BCM)

  • Automatisierte SBOM-Erstellung zur Cyper-Resilience-Act-Compliance

  • Sichere Firmware‑Updates für komplette Topologien mit nur einem Klick

  • Konsistente Verwaltung von Benutzerrollen und Passwörtern über alle Geräte hinweg

  • Q&A‑Session

Für wen ist dieses Webinar geeignet?

Dieses Webinar richtet sich an Elektroingenieure, Planer, Automatisierungsingenieure, Inbetriebnahme‑Techniker, Instandhaltungsteams und IO‑Link‑Anwender, die einen schnelleren, einfacheren und zuverlässigeren Engineering‑Prozess suchen.


Webinar ansehen


Unser Referent

Jan‑Erik Jung | Product Manager bei Balluff

Jan‑Erik ist ein anerkannter Experte für Digitalisierung, IO‑Link‑Automatisierung und die Optimierung industrieller Prozesse. Mit seinem Hintergrund in Produktionstechnik und Prozessmanagement verfügt er über umfassende praktische Erfahrung in der Entwicklung intelligenter Systemlösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, IO‑Link effizient und erfolgreich einzusetzen.


Ihre häufigsten Fragen zum Balluff Engineering Tool (BET)

Entdecken Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Kompatibilität, Fernzugriff, Firmware-Management, Gerätekonfiguration und kommenden Funktionen des Balluff Engineering Tool (BET).

  • 1. Muss der IO-Link Master von Balluff sein?

    Nein. Das Balluff Engineering Tool erkennt auch Master anderer Hersteller. Zudem können IOLM-Dateien manuell hochgeladen und damit der Gerätekatalog erweitert werden.

  • 2. Geht der SERVICE-Zugang zum BET und damit zu den IO-Link-Sensoren auch via VPN über ein Gateway?

    Der Zugang über VPN ist mittels der „Scan by Ping“-Option, welche in den Nutzereinstellungen aktiviert werden kann, möglich. Die Suche nach Geräten erfolgt mit der „Scan by Ping“-Option enumerativ für jede IP-Adresse.

  • 3. Kann die Geräteliste exportiert werden?

    Ja, als CSV-Datei. An einem maschinenlesbaren Format (JSON) wird gearbeitet.

  • 4. Kann man die Konfigurationen für einzelne Sensoren speichern und später wiederverwenden?

    Die Parametersets von einzelnen Sensoren können gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden. Die Parameter werden im JSON-Format abgelegt.

  • 5. Ist es möglich, beim BNI00L3 auch die IoT-Einstellungen zu ändern, z. B. Topic-Attribute oder MQTT-Einstellungen?

    Unser Ziel ist ein durchgängiges Angebot von Software und Hardware. IoT-Einstellungen sind derzeit ausschließlich im WebServer möglich. Künftig werden IoT-Einstellungen auch im Balluff Engineering Tool möglich sein. Die Umsetzung ist für 2027 vorgesehen.

  • 6. Firmwareupdates vermutlich nur für Balluff-Komponenten?

    Korrekt. Für Geräte anderer Hersteller können wir die Kompatibilität nicht garantieren und daher nicht sicherstellen, dass die Geräte nach dem Firmware-Update weiterhin vollumfänglich funktionieren. Zudem haben wir keinen Zugriff auf die Datenbanken anderer Hersteller, um dort Firmware-Dateien abrufen zu können.

  • 7. Sind die Firmwareupdates nur für Master oder auch für daran angeschlossene Devices verfügbar?

    Firmware-Updates sind auch für Devices möglich. Firmware-Updates werden ausschließlich für Balluff-Hardware bereitgestellt.

  • 8. Können eigene, nicht zertifizierte IODDs verwendet werden?

    Sofern die IODDs valide sind, können diese im Balluff Engineering Tool verwendet werden.

  • 9. Wo sind die CVEs für Balluff-Produkte einsehbar?

    Balluff meldet CVEs an CERT@VDE. Zudem befindet sich die Ablage der CVEs in der Balluff Update Plattform (BUP) in der Umsetzung.

  • 10. Gibt es einen Live-Datarecorder (Scope/Monitoring) mit Import/Export als Datei?

    Ein Prozessdaten-Monitoring befindet sich in der Umsetzung. Die Prozessdaten werden als Grafik live visualisiert. Ein Export der Werte ist in der ersten Umsetzung nicht geplant.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten