Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

06.11.2024

Balluff auf der Fachmesse SPS 2024

Einfach und sicher automatisiert in die Zukunft

Balluff auf der Fachmesse SPS 2024

Balluff präsentiert auf der SPS sein erweitertes Netzwerk-Portfolio mit neuen Produktlinien. Bild: Balluff

Balluff präsentiert auf der diesjährigen SPS sein erweitertes Netzwerk-Portfolio und gibt Ausblick auf den neuen Sicherheitsstandard IO-Link Safety. Außerdem am Messestand: Produktneuheiten aus den Bereichen Condition Monitoring und Machine Vision. 

Nürnberg – Vom 12. – 14. November dreht sich auf der SPS (Smart Production Solutions) in Nürnberg wieder alles um Innovationen der Automatisierungsbranche und die Frage: Wie kann die industrielle Fertigung durch Automatisierungslösungen digitaler und effizienter gestaltet werden? Balluff hat darauf eine Antwort und präsentiert auf der internationalen Leitmesse neue Netzwerktechnik und Sensoren. Der Fokus liegt auf Produkten, die die Komplexität von Anlagen reduzieren – bei einem gleichzeitig höheren Leistungsumfang und maximaler Sicherheit. 

Sicherheit neu gedacht 

Messe-Besucher können sich auch auf einen Ausblick auf die Zukunft der Anlagensicherheit freuen: Als einer der führenden Anbieter von IO-Link-Lösungen stellt Balluff auf der SPS IO-Link Safety vor – ein neuer Sicherheitsstandard für die Industrie. Durch diesen lassen sich Maschinen und Anlagen mit funktionalen Sicherheitskomponenten, wie zum Beispiel Schutztüren und Lichtgittern ausstatten. IO-Link Safety gewährleistet die sichere Kommunikation zwischen den Sicherheitsgeräten und der Steuerung und minimiert damit die Gefahr für Mensch und Maschine. Die Integration von IO-Link Safety in bestehende IO-Link-Systeme ist dank standardisierter M12-Steckverbinder einfach umsetzbar. 


Die Black Line des neuen Netzwerk-Portfolios zeichnet sich durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die Silver Line bietet besonders robuste Netzwerkmodule. Bild: Balluff

Netzwerktechnik für jede Anforderung 

Das wachsende Datenaufkommen in der industriellen Fertigung stellt hohe Anforderungen an die Netzwerktechnik. Balluff kombiniert leistungsstarke Netzwerkkomponenten mit IO-Link – für einen optimalen Informationsaustausch. Am Messestand zeigt der Sensor- und Automatisierungsspezialist sein neu erweitertes Netzwerk-Portfolio. Je nach benötigter Leistung und Anwendungsgebiet können Anlagenbetreiber aus vier verschiedenen Produktlinien auswählen: Die Black Line bildet den Kern des neuen Portfolios. Sie zeichnet sich durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist in drei Leistungsklassen (Entry, Standard und Advanced) erhältlich. Die Silver Line eignet sich für spezialisierte Applikationen, die besondere Robustheit erfordern. Zudem ergänzen eine Produktlinie für Washdown-Umgebungen und eine für Safety-Anwendungen das Sortiment.  


Upgrade in der Zustandsüberwachung 

Besucher erhalten zudem Einblicke in das Portfolio zur Zustandsüberwachung – hier gibt es besonders viel Potenzial, um Prozesse in der Fertigung zu automatisieren. Denn Zustandsüberwachungssensoren liefern in Echtzeit Daten, beispielsweise von kritischen Baugruppen. Das macht kostenintensive, manuelle Inspektionen überflüssig. Eine der Produktneuheiten am Messestand: der Condition Monitoring Sensor BCM der zweiten Generation. Dieser Sensor vereint mehrere Überwachungsfunktionen in sich und ermöglicht eine frequenzselektive Analyse. Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell verfügt er über eine deutlich verbesserte Messleistung bei der Erkennung von Hochfrequenzphänomenen. Dank integrierter intelligenter Datenvorverarbeitung benötigen Anlagenbetreiber keine zusätzlichen High-End-Auswerteeinheiten. Das reduziert unnötigen Datenverkehr. Ebenfalls neu beim BCM Gen 2: Ein neues Montagekonzept mit nur einer Schraube. Durch die kleine, runde Montagefläche lässt sich der Sensor einfach nachrüsten und benötigt nur wenig Platz. 

Der Condition Monitoring Sensor BCM Gen 2 verfügt über eine hohe Messleistung und kann mit nur einer Schraube installiert werden. Bild: Balluff


Jenseits des sichtbaren Lichts 

Im Bereich Machine Vision präsentiert Balluff neue Modelle in der Produktfamilie der Industriekameras BVS CA. Diese verfügen über SWIR-Sensoren (Short-Wave-Infrared), die den kurzwelligen Infrarotbereich des Lichtspektrums bis zu 1700nm nutzen. Was für herkömmliche Kameras oder das menschliche Auge nur schwer oder nicht sichtbar ist, erkennen die SWIR-Kameras zuverlässig. Dadurch eignen sie sich besonders für Überwachungsaufgaben in der Halbleiter- sowie der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Ein weiterer Vorteil: Die Kameras verfügen über einen eigenen Bildspeicher und können Bilder mithilfe eines FPGA-Schaltkreises vorverarbeiten und korrigieren. Die neuen SWIR-Modelle lassen sich durch ihre Kompatibilität zu GigE Vision, USB3 Vision und GenICam einfach in vorhandene Systeme integrieren. 

Die neuen Industriekameras mit SWIR-Sensoren von Balluff erkennen Objektmerkmale, die für das menschliche Auge nur schwer oder nicht sichtbar sind. Bild: Balluff

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, kommen Sie gerne in Halle 7A, Stand 303. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Zum Unternehmen Balluff 

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitenden weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.    

Im Jahr 2023 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 599 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.  

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten