Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

09.03.2018

Balluff agrandit son siège

Un engagement envers la région : Balluff agrandit son siège à Neuhausen

Balluff agrandit son siège

Le spécialiste de l'automatisation Balluff présente ses plans pour la nouvelle construction et l'extension du siège de l'entreprise à Neuhausen a. d. F... La construction devrait commencer en 2019. Le nouveau campus offrira alors des emplois à un total de 1250 personnes.

Depuis sa fondation il y a presque un siècle, le spécialiste de l'automatisation Balluff a son siège à Neuhausen a. d. F. Il était déjà prévisible depuis 2013 que les bâtiments de l'entreprise atteindraient leurs limites en raison de la croissance de l'entreprise. Dans un premier temps, le site de la Schurwaldstraße devait être agrandi en mettant l'accent sur la logistique et les bureaux. Mais depuis 2015, le développement à long terme du siège de Balluff est passé au premier plan. Afin d'obtenir des propositions de solutions diverses et durablement viables, l'entreprise a décidé d'organiser un concours d'architecture. Quatre mois seulement se sont écoulés entre l'appel d'offres d'août 2017 et la décision. Neuf cabinets d'architectes ont soumis leurs propositions et, début décembre, le jury composé de onze membres a choisi à l'unanimité le projet de Grüntuch Ernst Architekten. Le concept en deux étapes comprend l'extension du siège existant dans la Schurwaldstrasse par un bâtiment de bureaux et de développement innovant et un siège de société représentative avec un centre de clientèle et de formation intégré dans la Plieninger Strasse. Le concept a été présenté au conseil municipal de Neuhausen en janvier. La construction de l'immeuble de bureaux et de développement devrait commencer en 2019. Pour Balluff, le projet de construction est l'un des plus gros investissements de l'histoire de l'entreprise.

Capter l'avenir par l'architecture

Les deux nouveaux bâtiments réorganisent le siège actuel de la société Balluff, car les différentes divisions de la société, actuellement réparties sur différents sites à Neuhausen, seront à l'avenir regroupées sur un seul campus. Le nouveau bâtiment multifonctionnel de bureaux et de développement situé dans la Schurwaldstraße constitue une pièce maîtresse puissante pour le nouveau campus. Avec sa construction en forme de hall, le bâtiment, dont la hauteur atteint douze mètres, rappelle la typologie d'un site de production technique. Une large rampe centrale, qui sert de rue intérieure, des zones de communication ouvertes et le nouveau restaurant d'entreprise offrent des espaces de rencontre centraux aux employés de Balluff.

Venant de l'autoroute, l'extension du siège de l'entreprise sur la Plieninger Strasse attirera à l'avenir les regards par son dynamisme frappant. Le nouveau bâtiment est discret à l'extérieur et offre en même temps un concept innovant d'alternance de salles fermées et introverties et de zones de communication extraverties à l'intérieur. Sur une surface de 1100 mètres carrés, le nouveau bâtiment offre des salles de conférence, d'événement ainsi que des bureaux et des salles de réunion. "Les deux bâtiments suivent architecturalement une idée de base similaire : l'alternance de zones de bureaux formelles et d'espaces informels propices au mouvement, à l'inspiration et à l'interaction pour la constitution d'équipes et la collaboration", explique Armand Grüntuch, copropriétaire du cabinet d'architectes Grüntuch Ernst à Berlin.

Des environnements de travail modernes

Le nouveau bâtiment est le résultat de la croissance constante du groupe Balluff. Avec plus de 3600 employés dans le monde et un chiffre d'affaires total de 378 millions d'euros en 2016, le spécialiste de l'automatisation est depuis longtemps sur la voie de la croissance. Rien qu'au cours des cinq dernières années, les effectifs du site de Neuhausen ont augmenté d'environ 38 % pour atteindre plus de 1 000 employés. La nouvelle construction et l'extension offrent la possibilité de concentrer les lieux de travail sur un seul campus à long terme. Cela permet de raccourcir les itinéraires de travail et la circulation. "Ce concept reflète idéalement notre croissance et notre orientation future : des environnements de travail modernes qui favorisent la communication et la coopération dans les projets et offrent un espace pour un travail innovant", explique Katrin Stegmaier-Hermle, directrice générale de Balluff, pour justifier ce choix.

Engagement envers Neuhausen

Avec plus de 1000 employés sur le site, Balluff est un employeur important à Neuhausen et dans toute la région. En tant que stimulateur de l'industrie 4.0, l'automaticien garantit à long terme des emplois de qualité. "Le fait que nous investissions dans le développement du siège est un engagement clair envers la communauté de Neuhausen, même après presque 100 ans d'histoire de l'entreprise", déclare Katrin Stegmaier-Hermle. "Nous avons été en communication avec elle à un stade précoce et à tout moment. Nous apprécions grandement cette coopération ouverte et étroite." Le nouveau bâtiment est également un motif de réjouissance pour la communauté de Neuhausen. "Nous sommes bien sûr extrêmement heureux que la société Balluff renouvelle son engagement clair en faveur du site de Neuhausen avec ce nouveau bâtiment. Le nouveau bâtiment, qui est visible de loin, est une énorme opportunité. Pour l'entreprise, pour se positionner, mais aussi pour nous, en tant que municipalité, parce qu'elle deviendra certainement un autre développement urbain et un autre point fort architectural. L'entreprise Balluff appartient tout simplement à Neuhausen - et nous en sommes fiers", ajoute le maire Ingo Hacker.

À propos de l'entreprise Balluff

Fondée en 1921 à Neuhausen a. d. F., Balluff, avec ses 3 600 employés dans le monde, est synonyme de technologie innovante, de qualité et d'expérience intersectorielle dans le domaine de l'automatisation industrielle. En tant que spécialiste des capteurs et de l'automatisation, l'entreprise familiale de quatrième génération propose un portefeuille complet de technologies innovantes en matière de capteurs, d'identification et de réseaux, ainsi que des logiciels pour des solutions système globales.
En 2016, le groupe Balluff a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 378 millions d'euros. Outre son siège central à Neuhausen a. d. F., Balluff dispose de sites de vente, de production et de développement dans le monde entier et est représentée par 37 filiales et autres agences dans 68 pays. Cela garantit aux clients une disponibilité rapide des produits dans le monde entier et une grande qualité de conseil et de service directement sur place.

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?