05.05.2022
Les nombreux rôles de Sabrina Veil
Depuis plus de 20 ans, Sabrina Veil travaille chez Balluff. Elle sait ce que cela signifie d'endosser de nouveaux rôles que ce soit dans son travail de spécialiste en logistique au siège de Neuhausen, en Souabe, ou dans sa vie privée, lorsque la 5e saison arrive.
Il y a des personnes dont on hausse involontairement les sourcils en signe d'approbation lorsqu'on entend leur histoire. Sabrina Veil est de ceux-là. Elle est profondément enracinée dans la région de Neuhausen auf den Fildern, elle a deux enfants à elle et trois enfants placés, c'est une famille très marquée, c'est une folle absolue du carnaval, et elle fait son chemin chez Balluff depuis plus de 20 ans. Cet ordre est choisi arbitrairement, car cette femme de 41 ans fait tout cela avec un engagement total et une grande conviction.
À l'aise dans la fabrication et la logistique
Tout a commencé chez Balluff par l'assemblage et le soudage de platines au microscope. Après un stage d'initiation, c'était la première activité de Sabrina Veil chez Balluff en 2000.
Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, elle n'est plus assise à la ligne de production dans le domaine de la microélectronique et fabrique des capteurs, aujourd'hui elle est assise au poste de commande du département logistique et expédition et veille à ce que les produits Balluff soient livrés rapidement et en toute sécurité aux clients dans le monde entier.
Avec quatre collègues et son chef de service Oliver Maier, elle coordonne la logistique d'expédition et est coresponsable du fait que chaque jour, environ 2.000 envois de paquets trouvent leur chemin vers les clients de Balluff dans plus de 94 pays du monde.

1,3 million de pièces rien qu'en 2021
Au total, 60 employés travaillent en deux équipes dans la logistique, répartis entre les préparateurs de commandes, les caristes et les préparateurs de commandes. La grande majorité des commandes de la boutique en ligne Balluff ainsi que les commandes de l'équipe de vente mondiale atterrissent à l'un des neuf postes de préparation de commandes. Ces postes sont alimentés par un tapis roulant sur lequel atterrissent les pièces provenant du magasin à hauts rayonnages entièrement automatisé et manuel ainsi que d'un magasin à rotation rapide.
Aux postes de préparation des commandes, les commandes sont préparées pour l'expédition, c'est-à-dire pesées et munies d'un bon de livraison, emballées de manière professionnelle, adressées, déposées sur la bonne palette d'expédition et mises à disposition sur le quai de chargement pour être enlevées par des entreprises de transport, des services postaux et des services de messagerie. 1,3 million de pièces commandées, Sabrina Veil parle de picks, sont déjà passées par le service d'expédition rien que pour l'année en cours 2021.

Une partie du tout
Ce n'est que lorsque la porte roulante ou la porte du conteneur se ferme sur le camion que les tâches de Veil prennent fin. Elle a une vue d'ensemble de toute cette chaîne de processus dans son poste de contrôle.
"De l'enregistrement de la commande dans notre système d'expédition jusqu'au paquet ou au colis prêt à être chargé, il y a beaucoup d'étapes, de nombreux rouages doivent s'engrener sans problème", sait Veil. "Le fait que j'aie été moi-même un rouage de ce système pendant dix ans en tant que préparatrice de commandes - et que je le sois encore aujourd'hui - m'aide beaucoup", dit Veil en riant.
"Je suis tout simplement très fière lorsque je sors d'ici le soir en sachant que je fais partie de tout cela", dit-elle en montrant du doigt le service logistique. "C'est exactement ce qui me motive et me pousse à travailler tous les jours". Son patron Oliver Maier, responsable du secteur logistique des marchandises chez Balluff, sait qu'il peut compter sur sa collègue : "Sabrina est une collaboratrice totalement engagée. Elle s'implique et elle est là, avec son expérience, quand ça coince quelque part. Elle ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à mettre son pouce dans la plaie. C'est ce que nous apprécions le plus chez elle". Et il ajoute : "Dans sa vie privée aussi, elle s'investit à fond. Et c'est admirable de voir comment elle arrive à concilier tout cela...".
"Sortir le soir et savoir que l'on fait partie d'un tout".
Sabrina Veil, collaboratrice du poste de commande Balluff Logistik
Les moutons à la cinquième saison
C'est là qu'intervient un autre visage de Sabrina Veil : celui de la folle du carnaval et du carnaval. Un visage qui s'exprime au mieux dans le masque de sculpture sur bois en forme de mouton.
Veil est active dans le groupe de masques Bossa-Schof, et ce depuis 17 ans déjà. Le groupe de masques est l'un des 15 groupes de masques qui participent avec leurs costumes, appelés 'Häs', aux défilés et aux manifestations autour du carnaval alémanique souabe. La saison du carnaval, appelée 'cinquième saison', commence généralement pour les groupes masqués juste après le nouvel an.
Pour Sabrina Veil, il ne s'agirait pas d'y participer uniquement en tant que membre du groupe. "Je veux prendre des responsabilités et participer activement", dit-elle. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit chef de groupe chez Bossa-Schof et qu'elle initie les enfants au monde des masques de carnaval et des danses traditionnelles en tant qu'entraîneur. Et comme le Narrenbund Neuhausen e.V. n'a pas seulement une tradition de carnaval, mais aussi une tradition carnavalesque, Sabrina Veil est également active au sein du conseil de l'ordre du Narrenbund. Avec son mari Thomas, elle a même été le couple princier en exercice à Neuhausen en 2008/2009.
Un talent d'organisatrice même pendant son temps libre
Pendant la phase chaude du carnaval, son hobby remplit presque entièrement les week-ends et la vie de famille. Son groupe de masques participe presque chaque week-end à un ou deux défilés pendant la cinquième saison. Veil : "Pour moi, cela signifie organiser les bus, composer l'équipe, répartir la mise en place dans le cortège et, pendant les manifestations, veiller à ce que le häs de chaque membre du groupe soit conforme aux règles". C'est pourquoi elle est également très heureuse que son mari, ses deux filles ainsi que ses trois enfants adoptifs soient également enthousiastes à l'idée de participer au carnaval et au carnaval.

Engagement et dévouement
Ce qui semble être beaucoup de travail et de stress est en fait une joyeuse vocation pour Sabrina Veil : "Je suis une personne très extravertie et j'aime m'impliquer dans la société, que ce soit au travail ou dans mes loisirs. Dans beaucoup de choses que je fais, j'ai l'avantage d'aimer travailler de manière structurée et organisée. C'est aussi ce qui m'aide chez Balluff". Dans tout ce que Sabrina Veil a fait au cours des 20 années passées chez Balluff, il y a toujours eu de l'enthousiasme, de la concentration, de l'engagement et de la conviction. "Balluff m'a permis de faire tellement de choses et a toujours cru en moi, quel que soit le rôle que je jouais. J'en fais grand crédit à mes collègues et je suis très heureux de leur rendre la pareille avec engagement et dévouement".
Le carnaval en bref :
On l'appelle la 5e saison et il décrit le carnaval dans le sud-ouest de l'Allemagne et dans certaines régions de Suisse. Elle se caractérise par le fait que les participants sont généralement entièrement masqués avec des costumes et des masques faciaux parfois sculptés de manière très élaborée. Le Fasnet ne doit pas être assimilé au carnaval rhénan.