Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Nunca ficar sem ar comprimido

Otimização controlada por DRIVR com o CMTK da Balluff

Otimização controlada por DRIVR com o CMTK da Balluff

Setor industrial:Setor de plásticos e borrachaCliente:Centroplast GmbH, Alemanha

Ao longo dos anos, a Centroplast expandiu continuamente sua experiência e se orgulha de extrudar termoplásticos e produzir componentes e montagens de alta qualidade.

Como uma renomada especialista em plásticos, a empresa não se concentra apenas em produtos semiacabados de alta qualidade, mas também oferece peças acabadas personalizadas em pequenas e grandes séries. O foco aqui é o desenvolvimento de soluções tecnicamente sofisticadas para desafios e aplicações específicos do cliente. E isso é exatamente o que a Centroplast e a Balluff têm em comum. A busca constante pela melhor solução para o cliente.


A situação

A Centroplast estava procurando uma solução segura e simples para garantir a operação constante do compressor de ar. Essa solução era necessária com urgência, pois a produção teria que ser interrompida se o compressor falhasse. E essas paradas não planejadas são o pior cenário em qualquer linha de produção. O objetivo era usar sensores para permitir a manutenção preditiva de um compressor antigo na Centroplast e, assim, evitar compras de substituição caras.

A tarefa

Muitas plantas de produção têm sistemas e máquinas críticos para o processo que não possuem interfaces digitais para monitoramento e controle. Nesse caso, tratava-se de um compressor da Centroplast que era essencial para o processo de produção. A compra de uma máquina completamente nova ou o desenvolvimento de uma solução especial de controle baseada em sensores foi rapidamente descartada por motivos de custo.

A solução

Para dar suporte ao retrofit da máquina, foi usado o Condition Monitoring Toolkit (CMTK) da Balluff, complementado por sensores de pressão especiais para monitoramento de tanques e, juntamente com a conexão com a plataforma IIoT DRIVR e o Google Looker, os sinais de desgaste puderam ser reconhecidos em um estágio inicial e as medidas apropriadas iniciadas. Não foi necessário conectar ou modificar um PLC clássico para isso.


Etapas de implementação

A implementação do CMTK e dos sensores associados foi relativamente simples e concluída em poucos minutos. Os dados foram registrados usando a unidade de avaliação IO-Link fornecida e encaminhados ao Google Looker por meio da plataforma DRIVR IIoT. A instalação dos sensores, a configuração da plataforma IIoT e a criação dos painéis de controle foram concluídas em poucas horas, o que significa que a instalação agora pode ser monitorada com eficiência.

Por que essa é a solução perfeita?


Os fatores decisivos a favor do CMTK da Balluff foram a ampla gama de sensores de alta qualidade, os padrões do setor, como o IO-Link, e a avaliação simples dos dados.

O uso de outros sensores teria exigido mais esforço na configuração do gateway. O DRIVR foi escolhido para a solução IIoT porque oferece estruturas de custo transparentes, pode ser usado diretamente sem codificação adicional, é facilmente dimensionável para a integração de futuros dados de sensores e se concentra em funções básicas importantes.

A integração do Google Looker permitiu uma representação intuitiva e visual dos dados e forneceu uma visão geral imediata.

O sistema foi fácil de integrar e nos fornece informações valiosas sobre o nosso compressor. Isso nos dá mais segurança e permite que nos concentremos totalmente em nosso negócio principal. A Balluff nos deu um excelente suporte - estamos completamente satisfeitos com a solução.


Suas vantagens

  • A combinação de soluções novas e modernas com a tecnologia existente traz muitas vantagens
  • Manter uma visão geral sem ter que investir em uma nova máquina
  • Fazer o retrofit de forma econômica e eficaz
  • Tirar o máximo proveito dos dados, interpretando-os corretamente
  • Evitar paradas não planejadas e quebras inesperadas
  • Economizar tempo, custos e nervosismo


Os produtos

O monitoramento de sistemas sem interfaces digitais pode ser realizado de forma eficiente e econômica com a ajuda da tecnologia de sensores e da plataforma IIoT correta. O exemplo de aplicação na Centroplast mostra como o uso do CMTK da Balluff, da plataforma IIoT DRIVR e do Google Looker permite o monitoramento contínuo e a manutenção otimizada.

Kit de ferramentas de monitoramento de condições

Monitoramento de condições de máquinas e sistemas existentes com o Condition Monitoring Toolkit
Saiba mais

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar