Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Flexibel erweiterbares Bildverarbeitungssystem

Einfache Skalierbarkeit durch Smart Features

Einfache Skalierbarkeit durch Smart Features

Branche: Qualitätskontrollen in der Automobilproduktion | Kunde: Quality Automation GmbH

Die Quality Automation GmbH ist seit der Gründung im Jahr 2000 in den Bereichen Produktions- und Fertigungsautomation tätig und sorgt weltweit für Produktionseffizienz und -sicherheit unter höchsten Qualitätsansprüchen. Firmen aus den Branchen Medizin, Consumer und Automotive gehören zu den Kunden der Quality Automation GmbH. 


Die Situation

Von einem Zulieferer vor allem im Bereich der großen Industrien wie beispielsweise der Automobilbranche wird eine dokumentierte, hundertprozentige Qualität erwartet, und das allzu oft verbunden mit einem hohen Preisdruck. In den meisten Fällen ist das nur noch durch den Einsatz von Automatisierungstechnik in Verbindung mit industrieller Bildverarbeitung machbar.

Die Herausforderung

Ein Kunde von Quality Automation, der in seinem Werk unterschiedliche Fahrzeugtypen fertigt, war auf der Suche nach einem System, welches diverse Kriterien in der PKW-Produktion typenspezifisch überprüfen sollte. Bisher wurden die Kriterien vom Bedienpersonal der Linie geprüft und je nach Schicht gab es Unterschiede bei der Bewertung. Auch am Ende einer Schicht war es für das Bedienpersonal anstrengend, das Niveau zu halten. Um das Bedienpersonal hinsichtlich Prüfung der Kriterien entlasten zu können, muss das automatisierte System zunächst einen Barcode auslesen, um den Fahrzeugtyp zu ermitteln. Anschließend soll es dann die typenspezifische Anwesenheitskontrollen, Messungen und Mustererkennungen durchführen. Folgende Fragen sollen hierbei beantwortet werden: Sind alle Schrauben und Dichtungen vorhanden? Sind die Kabel mit der richtigen Farbe montiert? Sind die Steckverbindungen korrekt angeschlossen? Welche Position hat ein bestimmter Flansch relativ zum Rest des Fahrzeugs? Wie ist die Ausrichtung einzelner montierter Komponenten? Ist die richtige Komponente montiert? Alles vielfältige Anforderungen und Fragen, die eine erhöhte Individualisierung erfordern.

Die Lösung 

Mit zwei Bildverarbeitungssystemen hat der Kunde bei der Qualitätssicherung ein gleichbleibend hohes Niveau erreicht. Die ermittelten Daten der Bildverarbeitungssysteme sowie die Fehlerbilder werden in einem Master-System gespeichert. Somit ist eine lückenlose Dokumentation der überprüften Kriterien gewährleistet und auch lange nachdem das Fahrzeug die Linie verlassen hat, können Fehler noch analysiert werden. Durch die Skalierbarkeit des Bildverarbeitungssystems kann der Kunde die Qualitätssicherung auch später noch auf weitere Bereiche ausdehnen. Dabei ist die Erweiterung nicht nur auf die Anzahl der verwendeten Industriekameras beschränkt. Der Industriekamera-Baukasten von Balluff ermöglicht Quality Automation durch die Vielzahl an unterschiedlichen Sensoren, Filtern, Objektivhaltern, Schnittstellen, Gehäusearten und Schutzklassen bis zu 80.000 unterschiedliche Industriekamera-Kombinationen. Damit steht für jede mögliche Anwendung, die passende Industriekamera zur Verfügung.

Wie funktioniert das?

Das erste System für Anwesenheitskontrolle besitzt sechs Industriekameras, während das zweite System für die Vermessungen und Mustererkennungen mit neun ausgestattet ist. Jede Industriekamera erfasst ein zu prüfendes Merkmal. Beide Bildverarbeitungssysteme erhalten von einem Master-System die Informationen, welcher Fahrzeugtyp geprüft werden soll.

Dementsprechend werden auch die nötigen Grenzwerte zu den Bildverarbeitungssystemen gesendet. Die Merkmale werden von den Bildverarbeitungssystemen überprüft und die Ergebnisse über einen Überwachungsmonitor an den Prüfpositionen visualisiert.

Der Bediener an der Anlage hat dann die Möglichkeit, die gefundenen Probleme zu beheben und im Anschluss erneut von den Bildverarbeitungssystemen überprüfen zu lassen.


Die Vorteile

Was sind die wichtigsten Merkmale Ihrer Anwendung? 

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 MB Bildspeicher
  • Industrietaugliche Anschlüsse
  • Smart Feature: SmartFrameRecall
  • Smart Feature: Bandbreitenbremse


Die Produkte

Quality Automation setzt bei ihren modularen Bildverarbeitungssystemen auf die Gigabit Ethernet Serie BVS CA-GX0 - Industrial PoE, welche mit verschraubbaren, industrietauglichen Anschlüssen bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen gewappnet ist und mit FPGA und Bildspeicher über die benötigten Smart Features verfügt.

Empfehlungen

Die Kombination aus Bildspeicher und Smart Features wie Bandbreitenbremse oder SmartFrameRecall gewährleisten den sicheren Betrieb mehrerer Industriekameras in einem System ohne Bildverluste.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten