06.11.2023

La technologie IO-Link : La solution de mise en réseau intelligente

Lorsque Ready Systems de Burlington, Ontario, Canada, a cherché un moyen de simplifier son réseau Ethernet, il s'est tourné vers son partenaire de longue date, Balluff. La solution : le standard de communication ouvert IO-Link

La technologie IO-Link : La solution de mise en réseau intelligente

"Cela ressemble à un simple tapis roulant sur lequel les sièges sont transportés le long de la ligne", explique Ron Heyden, copropriétaire de Ready Systems, pour décrire le système de transport des sièges de voiture. "Il a l'air assez simple, mais il y a derrière une programmation et une saisie de données complexes". Depuis sa création en 2007, Ready Systems s'est fait un nom en tant que fabricant de convoyeurs basés sur des palettes - et pas seulement dans l'industrie automobile.

Suivi des pièces critiques pour la sécurité

Les sièges de voiture ont une grande influence sur la sécurité des véhicules. C'est pourquoi la traçabilité, de la fabrication à l'installation, pendant toute la durée de vie du véhicule, est extrêmement importante. C'est pourquoi Ready Systems enregistre toutes les données pertinentes pendant le processus de production afin de garantir ce que l'on appelle la traçabilité de chaque siège. Ce qui rend Ready Systems si compétitif, c'est sa capacité à gérer sans problème une multitude de configurations de sièges.


IO-Link comme colonne vertébrale de l'architecture de commande

Pour pouvoir collecter, suivre et traiter facilement ces grandes quantités de données, Ready Systems a opté pour IO-Link comme colonne vertébrale de son architecture de commande, pour la RFID afin de garantir la traçabilité des processus de travail et pour différents capteurs intelligents pour la collecte des données.

Avant l'introduction d'IO-Link, l'utilisation d'Ethernet nécessitait une multitude de connexions Ethernet, chaque module nécessitant son propre câble. Résultat : une multitude de cartes Ethernet dans l'automate, davantage de commutateurs Ethernet et un énorme travail de câblage accompagné d'un risque d'erreur plus élevé.

Simplification de l'ensemble de l'architecture réseau

Le standard de communication IO-Link permet une communication sans faille entre les capteurs, les actionneurs et le niveau de commande. Avec IO-Link, il est possible de relier jusqu'à huit dispositifs à un maître. Cela permet jusqu'à 256 connexions discrètes à une seule adresse IP Ethernet. Cela réduit le nombre d'appareils sur le réseau, simplifie l'ensemble de l'architecture réseau et diminue le câblage.

"En passant à IO-Link, nous avons pu réduire le nombre de dispositifs dans le réseau de 75 pour cent et le câblage de 25 pour cent", rapporte Heyden. "Nous pouvons faire fonctionner une ligne entière avec une seule carte Ethernet et un seul anneau - ce qui rend le dépannage beaucoup plus facile. Cela nous permet de prendre en charge plus de projets, car nous terminons plus rapidement, mais cela nous rend aussi plus efficaces et moins chers".

Le passage à IO-Link a réduit le câblage de 25 pour cent.


La solution système composée de capteurs intelligents, de RFID et d'IO-Link permet de suivre les identifiants des palettes.

Enorme flexibilité grâce à IO-Link

Mais ce qui a le plus motivé le passage à IO-Link, c'est la flexibilité des appareils compatibles avec IO-Link : qu'il s'agisse de capteurs intelligents, de lecteurs RFID pour le suivi des ID de palettes ou de luminaires intelligents avec différents signaux lumineux et acoustiques pour informer les collaborateurs de l'état de la machine.

"La maintenance, le dépannage ou le remplacement des appareils deviennent plus faciles", explique Greg Soden, qui a supervisé le passage à IO-Link dès le début du côté de Balluff Canada. "Les formats de données standardisés permettent également de regrouper différentes données de différents fabricants et fournisseurs au sein d'une même ligne".


Un standard ouvert

Pour Balluff, il est clair que les standards ouverts n'offrent pas seulement des avantages au client - ils sont l'avenir des systèmes de production intelligents et flexibles dans l'Internet industriel des objets. Car ils permettent une grande compatibilité entre les différents fabricants. "Si une entreprise mise sur des standards ouverts, elle se crée un avantage concurrentiel. Car ils augmentent l'acceptation et la diffusion rapide de ses propres produits", explique Soden. C'est pourquoi Balluff dispose d'un bon réseau et participe au développement de standards ouverts et travaille dans différents comités comme la communauté IO-Link.

"Balluff est notre partenaire privilégié pour IO-Link".

Ron Heyden | Copropriétaire de Ready Systems

Là où se trouvent les clients

"Balluff est notre partenaire préféré pour IO-Link", déclare Heyden en faisant l'éloge de la collaboration. Les raisons ? "Un service clientèle local solide et une assistance technique sur place, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou au Mexique".

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77