13.07.2022
Faire du shopping avec Marc Hörmann jusqu'à ce que ça fasse bip-bip
Recherche de produits en ligne, Balluff App la boutique en ligne, les plateformes numériques chez Balluff sont à la pointe du progrès. L'équipe E-Commerce Technologies du département Digital Services, dont fait partie Marc Hörmann, en est la force motrice. Ils marquent de leur empreinte la transformation numérique dans les relations avec les clients.
Le petit appareil noir dispose d'un écran LCD et ressemble fortement à une télécommande de porte de garage, comme celles que l'on trouve dans des milliers de voitures dans le compartiment de rangement avant et qui attendent d'ouvrir les portes roulantes et pliantes par signal radio. Le petit appareil noir de Marc Hörmann n'est pas seulement dans sa voiture. Il l'a toujours sur lui, de jour comme de nuit, sur la table de la salle à manger, sur la table de chevet ou accroché à sa ceinture. Hörmann est pompier chez les pompiers volontaires de Bernhausen, qui font partie, avec les pompiers de Filderstadt, de l'un des plus grands corps de pompiers de la région de Stuttgart. On comprend maintenant ce que fait le petit appareil noir : c'est un récepteur numérique qui l'alerte en cas d'urgence et l'appelle à la caserne.

Rapide et correct
Chez Balluff aussi, Hörmann et son récepteur de messages noir sont inséparables sauf lorsqu'il est en vacances. Il est donc tout à fait possible que Hörmann doive quitter ou terminer brusquement une réunion au siège de Balluff à Neuhausen ou une vidéoconférence dans le cadre du travail mobile. Son récepteur d'alerte émet alors un bip insistant et son intervention en tant que pompier est requise. Hörmann a appris à prendre rapidement les bonnes décisions et ainsi à sauver des vies et à éviter les dangers.
L'astreinte et les interventions en 2021, il y a eu environ 30 interventions avec une durée d'intervention de plus de 40 heures - n'entravent cependant pas le succès de ses projets chez Balluff. Car Hörmann travaille dans un domaine où les compétences d'un pompier sont parfois requises : Évaluer correctement les situations, prendre rapidement les bonnes décisions, communiquer clairement, travailler en équipe.
En cas d'urgence, le récepteur numérique de messages appelle Marc Hörmann à l'intervention des pompiers. Image : Balluff
Constructeur de ponts numériques
Depuis 2018, il est Product Owner E-Commerce et donc responsable du développement continu de l'univers numérique de Balluff. Cela comprend le localisateur de produits en ligne, l'application Balluff, la boutique en ligne, la facturation électronique et le développement et l'implémentation des bases de données nécessaires à cet effet. "La transformation numérique ne pose pas seulement des jalons complètement nouveaux dans la technique d'automatisation", explique Marc Hörmann. "La manière dont notre entreprise fonctionne et dont nous communiquons et coopérons avec nos clients a elle aussi fondamentalement changé. Ce que le téléphone et le fax représentaient autrefois, ce sont aujourd'hui la boutique en ligne, l'application et une gestion numérisée de la relation client ou Customer Relationship Management (CRM). Ce que nous faisons construit des ponts directs, sûrs et dignes de confiance avec nos clients. Y a-t-il quelque chose de plus important pour une entreprise qui réussit ?"
"Ce que nous faisons construit des ponts directs, sûrs et dignes de confiance avec nos clients. Y a-t-il quelque chose de plus important pour une entreprise qui réussit ?"
Marc Hörmann, Product Owner E-Commerce
Coup d'envoi de la transformation numérique
"Mais il y avait aussi d'autres temps chez Balluff", se souvient le jeune homme, aujourd'hui âgé de 32 ans. "À l'époque, beaucoup de choses fonctionnaient encore avec du papier et un combiné téléphonique". Lorsqu'il est arrivé au service interne des ventes en 2012, la numérisation n'était pas encore à l'ordre du jour. En tant que gestionnaire, ses instruments étaient le téléphone, le fax et l'échange avec les équipes du service extérieur. Certes, les données de contact et les contacts clients étaient enregistrés dans un système CRM, mais l'effet était limité, car toutes les opérations devaient toujours être déclenchées manuellement.
Cela a changé en 2016 - Hörmann était entre-temps devenu conseiller technique d'application dans le conseil à la clientèle. Cette année-là, Bernd Angelmaier, alors chef de service Sales Support and Strategies chez Balluff, a donné le coup d'envoi d'une transformation numérique complète dans le domaine des relations clients. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre : En avril 2016, la première boutique en ligne a été lancée chez Balluff.
Les clients peuvent contacter Balluff 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via la boutique en ligne : Les commandes sont automatiquement transmises au centre mondial de distribution des marchandises à Neuhausen et livrées le lendemain. Image : Balluff

D'abord une task force, maintenant un département puissant
Marc Hörmann et son chef d'alors - et d'aujourd'hui - Patrick Knoth ont été les deux premiers collaborateurs de Balluff à qui Bernd Angelmaier a confié cette tâche. La task force est devenue un département qui compte aujourd'hui huit collègues. Aujourd'hui, la plupart des activités de vente se basent sur la boutique en ligne et les processus qui y sont enregistrés. "Ventes croisées, sélection des produits, création d'offres, commandes, traitement des commandes, facturation et traitement des réclamations nous y représentons toutes ces activités", explique Hörmann. Une caractéristique particulière est la création d'offres entièrement automatisée, car entre le choix du produit et la commande, il y a l'offre. Et c'est le client qui la génère lui-même, afin qu'il puisse, le cas échéant, obtenir le feu vert de son service d'achat pour la commande. "Pour nos clients, c'est un véritable guichet unique", sait Hörmann. "En un clic, l'offre est disponible, sans longue attente". Toutes les informations nécessaires sont enregistrées dans les profils clients et intelligemment reliées entre elles, de sorte que le client reçoit toujours l'offre appropriée avec les informations nécessaires.
Toujours prêt à agir rapidement
Hörmann et les autres Product Owner E-Commerce savent mieux que quiconque chez Balluff ce que cela signifie de numériser les processus d'entreprise et donc de les mettre sens dessus dessous : "Surtout là où il y a des points de contact directs avec nos clients, des processus sûrs et fiables sont décisifs pour le succès". Même si le petit récepteur noir de Hörmann l'appelle régulièrement à la rescousse : il maîtrise parfaitement et à tout moment ses projets de commerce électronique chez Balluff. Il le doit certainement à ses capacités, qui sont si importantes lors des interventions des pompiers : Évaluer correctement les situations, prendre rapidement les bonnes décisions, communiquer clairement et travailler en équipe. Heureusement que Balluff compte un Marc Hörmann dans ses rangs.