Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

27.04.2023

Balluff ottimizza l'approvvigionamento della produzione in Ungheria con la soluzione AutoStore di Kardex

Nel maggio 2023, Kardex consegnerà un sistema AutoStore chiavi in mano e a prova di futuro allo specialista dei sensori Balluff. Perfettamente adattato alle condizioni locali, il magazzino di minuteria ad alte prestazioni ottimizzerà l'approvvigionamento della produzione presso la sede ungherese di Veszprém.

Robot AutoStore altamente efficienti al lavoro

A causa dell'aumento delle richieste di capacità produttive, la logistica di produzione centrale in Ungheria si è trovata sempre più di fronte alla sfida di creare spazio e condensare i volumi di stoccaggio. Balluff era anche alla ricerca di una soluzione di stoccaggio che riducesse i tempi di percorrenza, aumentasse l'efficienza e fosse sufficientemente flessibile da consentire un'ulteriore crescita. Il sistema di stoccaggio e prelievo ordini ad alta densità AutoStore si è rivelato il concetto ideale per affrontare queste sfide nel miglior modo possibile. Per la progettazione e l'implementazione di una soluzione AutoStore personalizzata presso la sede ungherese di Veszprém, Balluff si è affidata al know-how e all'esperienza dell'esperto di intralogistica Kardex.

"Il team di Kardex ci ha convinto fin dall'inizio con la sua esperienza di consulenza e il concetto di soluzione estremamente dettagliato. Siamo certi di aver trovato in AutoStore la soluzione giusta e in Kardex il partner perfetto per un successo sostenibile", spiega Zsuzsanna Deutsch, responsabile della logistica di Balluff Elektronika Kft.

Massima efficienza e flessibilità dello spazio

Presso il principale sito di produzione europeo "Balluff-Elektronika Kft" a Veszprém, in futuro saranno riunite in modo centralizzato tre sedi di magazzino ungheresi. A tal fine, è previsto un ampliamento del centro logistico esistente.

Oltre alla soluzione AutoStore per lo stoccaggio completamente automatizzato e il commissionamento di pezzi finiti e di ricambio, il nuovo capannone di Veszprém includerà anche nuove attrezzature per lo stoccaggio di pallet e merci lunghe. Il sistema AutoStore garantirà il prelievo degli ordini su richiesta per la produzione e la sua fornitura puntuale.

Il sistema a griglia in alluminio, estremamente flessibile, in cui le pile di contenitori sono immagazzinate senza spazi vuoti, massimizza la densità di stoccaggio e consente di quadruplicare la capacità con lo stesso ingombro rispetto al magazzino manuale convenzionale.

Visualizzazione della soluzione AutoStore prevista per Balluff

La soluzione AutoStore implementata da Kardex per Balluff offre spazio per circa 30.000 cassette con un'altezza esterna di 220 mm ciascuna nella prima fase di espansione. Sette robot AutoStore Red Line, che si muovono lungo i binari della griglia, sono utilizzati per movimentare le casse.

I robot ad alta velocità, alimentati a batteria, prelevano i contenitori, li smistano e li posizionano sulle postazioni di lavoro ergonomiche - 2 delle quali sono porte di trasporto e 3 porte a carosello - per il rifornimento e l'evasione degli ordini. Il sistema AutoStore è direttamente collegato al sistema SAP WM del cliente. Il design modulare di AutoStore consente di ampliare la capacità di produzione e di stoccaggio in qualsiasi momento del funzionamento, a seconda delle necessità.

Informazioni su Balluff

Fondata nel 1921 a Neuhausen a. d. F., Balluff con i suoi 3.600 dipendenti in tutto il mondo è sinonimo di tecnologia innovativa, qualità ed esperienza intersettoriale nell'automazione industriale. In qualità di specialista leader nel settore dei sensori e dell'automazione, l'azienda familiare di quarta generazione offre un portafoglio completo di soluzioni di alta qualità per i sensori, l'identificazione e l'elaborazione delle immagini, oltre alla tecnologia di rete e al software.

Nel 2021, il Gruppo Balluff ha registrato un fatturato di circa 504 milioni di euro. Oltre alla sede centrale di Neuhausen a. d. F., Balluff ha sedi di vendita, produzione e sviluppo in tutto il mondo ed è rappresentata da 37 filiali e altre agenzie in 61 Paesi. Questo garantisce ai clienti una rapida disponibilità dei prodotti in tutto il mondo e un'elevata qualità di consulenza e assistenza direttamente in loco.

Informazioni su Kardex

Kardex è un fornitore leader di soluzioni intralogistiche per sistemi automatici di stoccaggio, prelievo e movimentazione dei materiali. Composta da due divisioni gestite da imprenditori, Kardex Remstar e Kardex Mlog, la missione di Kardex è aumentare l'efficienza nello stoccaggio e nella movimentazione di merci e materiali su scala globale attraverso soluzioni e servizi a valore aggiunto.

Le due divisioni sono un partner per i loro clienti durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o di una soluzione. Dall'analisi del progetto all'implementazione e all'assistenza, Kardex è al fianco dei suoi clienti in ogni fase per migliorare significativamente i loro processi intralogistici. Con tre stabilimenti di produzione in Germania e uno in Nord America, Kardex offre soluzioni di alta qualità. Per mantenere e rafforzare ulteriormente in futuro la sua forte posizione competitiva nell'innovazione tecnologica e nella fidelizzazione dei clienti, Kardex investe in ricerca e sviluppo, nell'ottimizzazione delle catene di fornitura, nell'espansione dell'organizzazione dei servizi e in nuove tecnologie attraverso acquisizioni. Kardex collabora attivamente con aziende leader a livello mondiale che condividono gli stessi valori e si integrano perfettamente con le soluzioni Kardex, tra cui AutoStore, Rocket Solution, Robomotive, Intertex e Sumobox.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare