Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

25.07.2024

L'India è in piena espansione

L'economia è in crescita e il mercato dell'automazione tiene il passo

Il team di Balluff India all'inaugurazione del nuovo ufficioIl team di Balluff India all'inaugurazione del nuovo ufficio

L'India è il Paese più popoloso del mondo e due terzi della popolazione indiana ha meno di 35 anni. Ciò significa che l'India dispone di enormi risorse demografiche ed economiche. L'ampia popolazione in età lavorativa rende il subcontinente attraente non solo dal punto di vista dei mercati del lavoro internazionali, ma anche dal punto di vista dei produttori: L'India offre un gigantesco mercato interno per l'acquisto di beni e servizi. Con una crescita economica media di circa il 7% e una produzione economica di 4,1 trilioni di dollari, l'India è la quinta economia mondiale e fa parte dei Paesi BRICS (insieme a Brasile, Russia, Cina e Sudafrica). A differenza di molte società occidentali, in India il problema non è come attrarre manodopera qualificata per garantire il benessere economico del Paese. Il dibattito pubblico si concentra invece su come creare posti di lavoro per i numerosi lavoratori che ogni anno entrano nel mercato del lavoro. Il settore dell'automazione è un motore occupazionale fondamentale.


Lichtanzünden zur Feier des Neubeginns.Accendere la candela per festeggiare un nuovo inizio.

Il mercato indiano dell'automazione

Nel settore dell'automazione, l'India è considerata un mercato in crescita promettente, sia per le vendite che per gli investimenti. Nei prossimi cinque anni si prevede una crescita media annua di ben il 14%.

Il dottor Uday Bhalchandra, amministratore delegato di Balluff Automation India, è ottimista: "Data la buona situazione attuale, credo che il mercato crescerà ancora di più a partire dal 2027, dato che presumiamo che i grandi progetti di investimento recentemente annunciati nei settori della produzione di batterie, della produzione di semiconduttori e anche i grandi progetti nell'industria siderurgica saranno realizzati". Egli giustifica il suo ottimismo con il fatto che sono già visibili significativi miglioramenti nell'Industrial Internet of Things (IIoT), che influenzano lo sviluppo, la produzione e la gestione dell'intera catena produttiva e logistica.

"L'intero processo produttivo sta diventando più intelligente anche in India", sottolinea il dottor Uday Bhalchandra. "Il collegamento in rete di persone, macchine e dispositivi è una tendenza inarrestabile". Nel complesso, l'amministratore delegato di Balluff India è convinto: "Utilizzando la tecnologia di automazione, l'India può aumentare la propria produttività, ridurre i costi, creare opportunità di lavoro e rafforzare la propria posizione nella competizione globale."


Vicino al cliente

Dal 2019 Balluff ha una propria filiale indiana, Balluff Automation India. In precedenza, Balluff era già rappresentata sul mercato indiano con una presenza indiretta da oltre 20 anni. Nel 2019, Balluff ha integrato il partner commerciale e il suo personale, che già conosceva bene i prodotti.

Oggi, circa 50 colleghi lavorano per Balluff Automation India in varie sedi in India. "Balluff mette sempre il cliente al centro di tutto ciò che fa: la vicinanza al cliente è quindi molto importante per noi", spiega Thomas Sattes, Vicepresidente - Asia Pacifico. "Le sedi nel subcontinente sono state scelte di conseguenza: L'esperienza di Balluff è rapidamente disponibile ovunque".

Nel nord-ovest, nello stato del Maharashtra, si trova Pune, uno dei tre centri più importanti dell'industria automobilistica indiana. Qui hanno sede molte aziende di automazione e strutture di ricerca e sviluppo. Poiché Balluff serve molti clienti dell'industria automobilistica indiana, Balluff India ha la sua sede centrale qui. Non lontano si trova il magazzino, che si trova vicino al centro economico di Mumbai, la più importante città portuale del subcontinente.

L'ospite principale Rajesh Nath, amministratore delegato di VDMA India, Thomas Sattes, vicepresidente regionale di Balluff per l'Asia e il Pacifico, Florian Hermle, amministratore delegato di Balluff, e Uday Bhalchandra, amministratore delegato di Balluff India, durante la cerimonia di inaugurazione.L'ospite principale Rajesh Nath, amministratore delegato di VDMA India, Thomas Sattes, vicepresidente regionale di Balluff per l'Asia e il Pacifico, Florian Hermle, amministratore delegato di Balluff, e Uday Bhalchandra, amministratore delegato di Balluff India, durante la cerimonia di apertura.

La città giardino di Bengaluru, nel Karnataka, nel sud del Paese, è la terza città più grande dell'India. Negli ultimi anni si è trasformata in uno dei centri informatici più importanti del Paese, noto come la "Silicon Valley dell'India". Chennai si trova sul Golfo del Bengala, nell'India orientale, ed è la capitale dello Stato del Tamil Nadu. La "Detroit dell'India" è un centro tradizionale della produzione automobilistica indiana. Anche lo sviluppo di software svolge un ruolo importante nella città. Balluff India serve i clienti del sud del Paese da entrambe le città. I clienti del nord del subcontinente sono serviti dall'ufficio di Delhi. Balluff India ha anche un ufficio ad Ahmedabad, un centro industriale emergente nell'estremo ovest del Paese.


L'importanza dell'India per Balluff

"La decisione di aprire una nostra filiale indiana è arrivata esattamente al momento giusto", sottolinea il dottor Uday Bhalchandra, guardando allo sviluppo della filiale. Negli ultimi due anni, l'India è già stata la sede APAC del gruppo che ha registrato la crescita più rapida, e non se ne vede la fine.

Le dimensioni del team in India sono destinate a raddoppiare entro la fine dell'anno. All'inizio di maggio, Balluff India ha festeggiato il suo quinto anniversario e in questa occasione ha potuto trasferirsi nella sua nuova sede nel cuore di Pune. La nuova sede, con una superficie di 1.600 metri quadrati, offre molto spazio al team in crescita. Vi è anche un centro tecnologico e di formazione all'avanguardia, oltre a un centro di esperienza.

La conoscenza come chiave del successo

Gli ingegneri di Balluff vantano un'elevata esperienza nel settore e sono in grado di fornire consulenze specialistiche sulle applicazioni tecniche. Per essere sempre tecnicamente aggiornati, si impegnano attivamente nelle nuove tecnologie e ricevono una formazione continua. "L'obiettivo è che le nostre soluzioni non solo rimangano aggiornate, ma anticipino anche le future tendenze del settore", sottolinea il dottor Uday Bhalchandra. "Perché vogliamo rimanere all'avanguardia del progresso tecnologico e soddisfare le esigenze del mercato in ogni momento". Ad esempio, il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale sta rendendo la progettazione dei processi di automazione più complicata, ma anche più efficace ed efficiente. Per essere in grado di fornire la migliore consulenza possibile come esperto, non bastano le competenze tecnologiche. Anche la conoscenza dei clienti è fondamentale. Ecco perché lo scambio tra le sedi in tutto il mondo è fondamentale. Molti clienti operano a livello globale: Balluff garantisce loro un'assistenza adeguata da qualsiasi luogo. Infine, la gestione della conoscenza implica il mantenimento delle competenze all'interno dell'azienda - in altre parole, la fidelizzazione dei dipendenti. Di conseguenza, Balluff attribuisce grande importanza al benessere e alla soddisfazione dei propri dipendenti.

Impegno nello sport

A Pune c'è un grande entusiasmo per il tennis da tavolo e Balluff India è impegnata in questo sport. Ad esempio, la filiale sponsorizza gare per promuovere la competizione a livello distrettuale. Allo stesso tempo, agli atleti viene data l'opportunità di giocare partite che li preparano a partecipare a competizioni di livello superiore. Inoltre, Balluff India ha sponsorizzato un campo di preparazione per i campionati interdistrettuali e statali di tennis tavolo del 2023. Balluff India ha anche sostenuto con premi e regali i concorrenti. Alla fine, alcuni giocatori del club locale di tennis da tavolo (Pune District Table Tennis Association) hanno ottenuto un grande successo lo scorso anno.

Per Balluff, l'India è una storia di successo, il miglior presupposto per partecipare al boom del subcontinente.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare