Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

01.09.2023

A eficiência como princípio orientador

Um desenvolvedor apaixonado: Christian Metzger trabalha na Balluff há 20 anos. Com a sua equipa, desenvolveu inúmeros produtos e tecnologias e esteve envolvido na criação do padrão industrial IO-Link. Seu projeto atual: um "lab to go" que permite que os funcionários trabalhem de forma flexível em diferentes ambientes.

A eficiência como princípio orientador

Seja hardware, firmware ou software: quando se trata de desenvolvimento, Christian Metzger não é facilmente superado. Ele é Chefe de Plataformas de Firmware e, com 20 anos na empresa, um verdadeiro veterano da Balluff. Metzger ingressou na Balluff durante seus estudos na universidade dual em Stuttgart. Ao longo dos anos, ele conheceu o desenvolvimento da automação industrial por todos os lados, trabalhou em vários produtos e tecnologias e esteve envolvido no desenvolvimento do padrão industrial IO-Link.

Hoje, o engenheiro graduado representa a Balluff na comunidade IO-Link e lidera uma equipe internacional de 13 desenvolvedores. Juntos, eles criam a base técnica para os produtos da Balluff. O que tem acompanhado Christian Metzger desde o primeiro dia? "O tema da eficiência. Ele está presente em todas as nossas tarefas de desenvolvimento. Por que fazer as coisas duas ou três vezes se podemos estabelecer padrões sensatos e uniformes?"


Mesmo em sua função de gerente, Christian Metzger ainda gosta de mexer em tudo.

Sucesso por meio do compromisso

Quando Christian Metzger concluiu seus estudos em 2006, ele entrou inicialmente no campo do desenvolvimento de RFID. Já em 2005, Metzger estava envolvido na comunidade IO-Link, onde as principais empresas de automação desenvolveram em conjunto o novo padrão de comunicação. "Foi uma época muito empolgante", ele relembra. "O IO-Link é crucial porque nos permite conectar facilmente sensores e dispositivos de diferentes fabricantes. Isso nos permitiu tornar os sistemas de automação muito mais flexíveis e eficientes."

Em seguida, Metzger passou a trabalhar em redes e na BTL, onde atuou como gerente de subprojetos. Essa nova responsabilidade de gerenciamento não era totalmente estranha para ele: desde a juventude, Metzger esteve envolvido de forma privada no trabalho com jovens protestantes em sua cidade natal, Calw, primeiro como líder de grupo de jovens e, mais tarde, como tesoureiro e presidente. "Veja bem, meus hobbies não me convidam necessariamente a relaxar", ele ri. "Mas é assim que me sinto mais confortável: quando tenho uma tarefa, um problema para resolver. Isso se aplica tanto no âmbito profissional quanto no particular."


Inovando durante a pandemia

No início da pandemia de 2020, Christian Metzger se deparou com um desafio que parecia ter sido feito para ele: "De um dia para o outro, nossa equipe estava subitamente trabalhando em casa", lembra ele. "Ficou claro para nós: essa é uma medida importante. A Balluff queria fazer sua parte para combater a pandemia." Mas havia um problema: as equipes de desenvolvimento de firmware trabalham com configurações fixas e complexas que não podem ser facilmente transportadas entre o laboratório e o escritório em casa. "A questão crucial era: como podemos continuar trabalhando sem violar as regras de distância ou passar horas todos os dias montando e desmontando equipamentos?" Uma ideia se formou na mente de Christan Metzger: "Eu pensei: como podemos recriar o ambiente do laboratório em uma escala menor? Um laboratório para levar". A resposta: uma maleta de desenvolvimento móvel que pode ser equipada conforme necessário e facilmente usada em diferentes locais, seja no escritório, em casa ou na rua. A vantagem decisiva: "Nossa maleta é uma solução padronizada", enfatiza Christian Metzger. "Em casos individuais, já existiam soluções semelhantes. Mas agora os desenvolvedores de toda a empresa têm a possibilidade de adaptá-la e usá-la de acordo com suas necessidades."

O projeto atual de Christian Metzger: o kit de desenvolvimento, que possibilita o uso de configurações complexas fora do laboratório.

O que parece ser uma mala de viagem robusta do lado de fora pode ser preenchido com ferramentas de desenvolvimento de última geração e transportado conforme desejado. Em seu interior, o estojo oferece espaço para todos os tipos de superestruturas. Seu design com proteção contra toque garante que os componentes eletrônicos sensíveis fiquem protegidos contra danos e interferências. "O gabinete permite que nossos desenvolvedores trabalhem com eficiência em ambientes não laboratoriais sem violar as diretrizes de segurança", explica Metzger.

Tão eficiente quanto a maleta em si é seu processo de entrega: depois que uma pré-produção de 15 maletas foi construída e testada, a maleta entrou oficialmente em produção em maio de 2023 em três tamanhos diferentes.

A maleta é muito popular entre a equipe: "Recebo regularmente o feedback: "Por que não pensamos em algo assim muito antes?", diz Christian Metzger. A maleta também é popular porque resolve não apenas um problema de pandemia, mas também um problema de eficiência: "Antes de termos a maleta, nossos desenvolvedores montavam suas próprias superestruturas. Isso significa escolher, encomendar, desempacotar, montar - esse processo pode ser de escala muito pequena." Agora, mesmo as configurações altamente especializadas estão a apenas alguns cliques de distância: no Balluff Marketplace interno, o gabinete pode ser configurado individualmente e encomendado por desenvolvedores de toda a empresa.

"O fato de o case existir hoje nessa forma é diretamente graças às equipes envolvidas. Os funcionários que o desenvolveram com tanto empenho desde a ideia até sua implementação", resume Metzger. "Isso não teria sido possível sem as muitas mentes criativas diferentes: desde a definição dos requisitos até os testes de segurança e o gerenciamento de materiais."


"A eficiência é crucial no desenvolvimento. Por que fazer as coisas duas ou três vezes quando podemos estabelecer padrões sensatos e uniformes?"

Christian Metzger, Chefe de Plataformas de Firmware


Início turbulento para uma nova fase da vida

Metzger lidera sua equipe de plataformas de firmware desde 2018, onde treze desenvolvedores trabalham agora - em parte na sede da empresa em Neuhausen, em parte no recém-criado escritório de desenvolvimento em Budapeste. A principal tarefa da equipe é definir, projetar e implementar firmware para os produtos Balluff. Eles desenvolvem bibliotecas de código, drivers e APIs que ajudam as equipes de desenvolvimento a integrar funções e recursos específicos ao firmware dos produtos Balluff. Sempre de olho em: Os requisitos específicos dos clientes da Balluff em termos de confiabilidade e segurança dos protocolos de comunicação.

O caminho para o cargo de gerência foi um desafio de um tipo um pouco diferente para Christian Metzger: logo após o nascimento de seu segundo filho, ele recebeu um telefonema inesperado: "O nascimento, a construção de nossa casa, meu trabalho juvenil - eu estava realmente no meio de tudo isso. Então me perguntaram se eu queria ser o líder da equipe de firmware. Em meu coração, eu soube imediatamente: sim!"

Mas o momento não poderia ter sido mais turbulento: Christian Metzger havia começado recentemente a reformar e ampliar uma antiga casa de enxaimel que se tornaria o novo lar da família. "Eu já tinha dúvidas. Mas também sabia: esta é uma oportunidade única que se encaixa em meus interesses e objetivos de longo prazo." Metzger decidiu aceitar o desafio, apesar do nível de estresse e do trabalho na casa. "Até agora, não me arrependi nem por um segundo", resume ele. "Foi um período estressante, é claro, mas sempre tive o apoio total da minha esposa e de toda a minha família. Quando expressei minhas preocupações iniciais à Balluff, a equipe foi muito compreensiva e conseguimos encontrar uma solução conjunta - sou grato por isso até hoje."

Metzger permaneceu fiel à equipe desde 2018: "Hoje, é claro, assumo muito mais tarefas de gerenciamento do que quando era desenvolvedor", diz ele. "Mas minha abordagem ainda é a mesma: quero tornar os processos o mais eficientes possível e fazer com que atuemos como uma equipe. Eu costumava gerenciar o código, agora eu gerenciogerencioGerencio minha equipe. Eu os capacito a fazer um bom trabalho para nossos clientes."

A equipe de Plataformas de Firmware trabalha em estreita colaboração com outros departamentos, como hardware, desenvolvimento de software e desenvolvimento de produtos, para garantir que as plataformas de firmware atendam aos requisitos dos clientes da Balluff.


Com lealdade em um futuro comum

Christian Metzger olha para o futuro com otimismo e vontade de agir: "Ainda há muito o que fazer. Minha meta para os próximos anos é montar nossa equipe para que ela possa funcionar de forma independente. Os tópicos de firmware e padronização certamente não me deixarão desistir - vejo muito que ainda pode ser feito.

Christian Metzger quer permanecer fiel ao setor e à Balluff: "Tive a oportunidade de mudar várias vezes", diz ele. "A consideração estava lá, mas eu nunca quis deixar de lado completamente. Sempre vi a Balluff como um empregador leal e agradecido, que me apoiou tanto pessoal quanto profissionalmente. E eu gostaria de retribuir essa lealdade".

Faça parte da equipe Balluff

Avançando juntos nas inovações
Saiba mais agora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar