Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

21.09.2023

De Neuhausen ao México

Como gerente de projeto, Andreas Schönle é responsável pela instalação da nova unidade de produção da Balluff no México. Processos rápidos e muita responsabilidade fazem parte do seu quotidiano. Além disso, há a cultura mexicana - com a qual ele tem uma conexão muito especial.

Como gerente de projeto, Andreas Schönle é responsável pela instalação da nova unidade de produção da Balluff no México. Processos rápidos e muita responsabilidade fazem parte do seu quotidiano. Além disso, há a cultura mexicana - com a qual ele tem uma conexão muito especial.

"Não há dois dias de trabalho iguais, e é isso que eu particularmente gosto em meu trabalho", diz Andreas Schönle. E você acredita nele imediatamente. A entrevista com o homem de 34 anos ocorreu no início da tarde de uma segunda-feira, no horário alemão. Para Andreas Schönle, por outro lado, o sol acabou de nascer. O nativo de Baden-Württemberg está morando no México com sua família desde março passado. Mais precisamente: em Aguascalientes, uma cidade no centro do país. Como gerente de projeto, Schönle é responsável pela instalação de um novo local de produção em série da Balluff, a cerca de 500 quilômetros ao norte da Cidade do México. O objetivo da Smart Factory é poder cobrir ainda melhor o crescimento futuro da especialista em sensores e automação, fortalecer a rede de produção global e, é claro, encurtar as cadeias de suprimentos para as Américas do Norte e do Sul.


Aguascalientes é agora o terceiro local de produção em série da Balluff, e a produção começou com sucesso neste verão.

Foco na otimização do processo

Aguascalientes é agora o terceiro local de produção em série da Balluff, e a produção começou com sucesso neste verão. O fato de o país ter sido escolhido entre os EUA e a América Central não é uma coincidência, mas o resultado de pesquisas intensivas e análises de localização.

Andreas Schönle entrou em contato com o projeto pela primeira vez em novembro de 2021. Naquela época, o engenheiro industrial já estava trabalhando na Balluff há cinco anos. Como gerente lean, ele foi responsável por vários projetos, incluindo a otimização de linhas de produção e processos logísticos, bem como a implementação de projetos de digitalização na cadeia de suprimentos e também a coordenação global com as unidades da empresa em todo o mundo. "Na época, meu chefe de departamento me procurou e perguntou se eu poderia me imaginar como gerente de projeto para a criação desse novo local", lembra Schönle. Sua primeira reação: "Fiquei imediatamente entusiasmado".


Rápido - e bem-sucedido

Mesmo após a entrevista, o entusiasmo pelo novo desafio permaneceu. E então tudo aconteceu muito rapidamente - no verdadeiro sentido da palavra, porque a construção desse local foi um projeto chamado de fast-track: processos que normalmente ocorrem um após o outro são realizados lado a lado. Dessa forma, a Balluff pode atender à forte demanda por produtos na região da América do Norte o mais rápido possível e tornar a cadeia de suprimentos ainda mais resiliente em relação às três regiões mundiais da Balluff. No caso de Aguascalientes, isso significou em termos concretos: "A busca por um local ainda não havia sido finalizada quando já começamos a planejar o caso de negócios, ou seja: O que produzimos? De quais máquinas precisamos? Quantos funcionários são necessários?" A fase de projeto da nova fábrica, o comissionamento da empresa de construção local e as negociações do contrato também ocorreram em paralelo. Com sucesso. Em setembro de 2022, o conceito foi aprovado internamente. Pouco tempo depois, foi iniciada a implementação. E, em janeiro de 2023, foi realizada a cerimônia oficial de lançamento da pedra fundamental na nova fábrica no México.

A construção foi um projeto chamado de fast-track: os processos que normalmente ocorrem um após o outro são realizados lado a lado.

De acordo com Schönle, esse sprint só foi possível graças a uma equipe internacional muito comprometida e motivada. "Faço intercâmbio diário com colegas do México, mas também da Alemanha ou da Hungria, por exemplo. Esse aspecto global torna meu trabalho uma tarefa agradável e, acima de tudo, empolgante."


"Não há dois dias de trabalho iguais, e é disso que gosto particularmente em meu trabalho."

Andreas Schönle, gerente de projetos estratégicos


Da Alemanha para o México

Encontros internacionais - eles sempre foram importantes para Andreas Schönle. Já como estudante no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT), ele expandiu sua rede europeia na International Student Network for Industrial Engineers, conheceu o idioma espanhol durante um semestre no exterior em Barcelona, fez os primeiros contatos com a cultura latino-americana e conheceu sua futura esposa - uma mexicana - durante seus estudos. Hoje, os dois são pais de um filho pequeno e se lembram de várias viagens e visitas conjuntas ao país com seus mais de 120 milhões de habitantes, sua natureza diversificada e sua cultura milenar.

"Nós nos sentíamos muito confortáveis na Alemanha. Mas morar no México também nos atraiu", diz Schönle, que agora também fala espanhol fluentemente. A mudança para Aguascalientes na primavera deste ano não foi, portanto, um grande choque cultural. "Chegamos muito bem como família. Adoramos o país e a cultura, o que é particularmente evidente, por exemplo, no início de novembro, durante o feriado colorido anual "Día de los Muertos" - o Dia dos Mortos. E apreciamos a grande hospitalidade que é bastante normal aqui". Schönle diz que costuma ver os mexicanos como pessoas emotivas e muito trabalhadoras. Qual foi o maior ajuste para ele em sua interação diária? O gerente de projetos ri. "Para as pessoas daqui, é muito importante manter a flexibilidade e estar aberto ao inesperado. Um plano nem sempre precisa ser cumprido à risca, mas pode ser corrigido a curto prazo, se necessário. Muitas vezes, as coisas são trabalhadas em paralelo e os mexicanos tornam muitas coisas possíveis em um curto espaço de tempo."


O foco está na produção de sensores, sistemas de rede e tecnologia de conexão - mais da metade para o mercado das Américas do Norte e do Sul.

Três vezes por dia: reuniões com a equipe do projeto

No que diz respeito ao plano para o atual local de produção de 7.000 metros quadrados em Aguascalientes, ele certamente deu certo: Após menos de um ano de trabalho de construção, a produção em série começou neste verão com uma primeira linha, o Balluff Network Module BNI. "Acabamos de passar pela fase quente do início da produção", diz Schönle, que, além do gerenciamento geral do projeto e da habilitação do novo local, também é responsável pela coordenação do início das futuras linhas de produção no local.

Três vezes por dia, a equipe do projeto se reunia para atualizações e trocas de informações durante a fase de início da produção. "O projeto é rápido, complexo e, não raro, desafiador, mas essa variedade e a percepção de diferentes áreas, como o planejamento da fábrica, a implementação de conceitos de logística ou a configuração de sistemas de TI, também o tornam muito especial", diz Schönle.

Até o final de 2026, espera-se que 700 funcionários estejam trabalhando no local; atualmente, mais de 50 pessoas já estão trabalhando para a Balluff Manufacturing Aguascalientes. O foco, enfatiza Schönle, é a produção de sensores, sistemas de redes industriais e tecnologia de conexão - mais da metade diretamente para o mercado das Américas do Norte e do Sul e a outra parte para clientes internacionais.


Desenvolvimento pessoal para todos

O potencial está lá. "Com nossas soluções de sensores e automação e foco em redes, nós da Balluff estamos no epicentro dos desenvolvimentos de rápido crescimento em torno da Internet Industrial das Coisas (IIoT), com clientes de uma ampla gama de setores", diz Schönle. "Isso nos torna uma empresa robusta contra influências econômicas e forma a base para um maior crescimento." O que ele aprecia particularmente em seu empregador? "Como uma empresa familiar não listada, a Balluff planeja a longo prazo e sempre se concentra nas pessoas. Há muitas maneiras pelas quais cada indivíduo pode contribuir e se desenvolver."

Isso fica claro: Para Andreas Schönle, a localização em Aguascalientes há muito tempo se tornou um projeto pessoal. Ele e sua família ficarão no México por mais 2 ou 3 anos. Ainda não se sabe se eles retornarão à Alemanha. "No momento, não estamos pensando no que virá depois disso, mas sim aproveitando o tempo, conhecendo o país ainda melhor e colhendo novas impressões." Mas há uma coisa pela qual o entusiasmado caminhante já está ansioso após seu retorno: "Os Alpes. Lá é definitivamente muito mais fresco do que nas quentes montanhas mexicanas".

"Viver no México nos atraiu", diz Schönle. Mas o entusiasmado caminhante já está ansioso pelos Alpes após seu retorno.

Faça parte da equipe Balluff

Avançando juntos nas inovações
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar