Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

30.10.2023

Produção no México em fase de aceleração

A Balluff inaugurou a sua nova unidade de produção em Aguascalientes, México, no último dia 27 de outubro de 2023. A nova fábrica inteligente permitirá que a empresa especialista em sensores e automação atinja seu crescimento planejado e, ao mesmo tempo, crie cadeias de suprimentos resilientes. Uma caraterística especial do projeto: A construção foi implementada de forma particularmente rápida.

Grande inauguração do novo local em 27 de outubro de 2023
Da esquerda para a direita: Zsolt Kulcsar, vice-presidente de operações da Balluff I Ramón Horacio Barba Orozco, presidente da GC PEASA I Sarah Basic, embaixada alemã, consultora para assuntos econômicos I Florian Hermle, diretor administrativo e chefe de marketing e vendas de tecnologia da Balluff I Frank Nonnenmann, diretor administrativo e chefe da cadeia de suprimentos da Balluff I Tere Jiménez, governadora do estado de Aguascalientes I José Antonio Arámbula López, presidente do município de Jesus Maria I Manuel Alejandro González, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado de Aguascalientes I Rolf Hermle, ex-Diretor Geral e Membro do Conselho de Administração da Balluff I Edgar Gonzalez Ayala, Gerente de Fábrica da Balluff Manufacturing Aguascalientes I Andreas Schönle, Gerente de Projetos Estratégicos Ramp-Up da Balluff Manufacturing Aguascalientes I Thomas Kreuzer, Vice-Presidente de Estratégia e Transformação da Cadeia de Suprimentos da Balluff

Com a nova instalação de 7.000 m², a Balluff está regionalizando sua cadeia de suprimentos e está claramente comprometida com a área comercial das Américas com o investimento de 50 milhões de euros (US$ 53 milhões). "Acreditamos que os negócios são locais e regionais, assim como a produção. É por isso que a nova unidade em Aguascalientes desempenha um papel fundamental no fornecimento de nossos clientes na região das Américas com produtos produzidos localmente, alta disponibilidade e prazos de entrega curtos", diz Frank Nonnenmann, diretor administrativo e chefe da cadeia de suprimentos da Balluff. O México não é um território novo para a Balluff - o local de vendas em Querétaro está em operação há 21 anos. A Balluff também possui subsidiárias nas Américas, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil.

Implementação rápida

A Balluff organizou a construção do local em Aguascalientes como um projeto acelerado, desde o caso de negócios até a seleção do local e a construção do prédio. Isso significa realizar várias fases em paralelo. "A fase de projeto da nova fábrica, o comissionamento da empresa de construção local e as negociações do contrato, por exemplo, ocorreram paralelamente", explica Andreas Schönle, gerente de projetos estratégicos da Balluff, responsável pela construção e pelo ramp-up da nova instalação. No processo, a Balluff se beneficiou da boa cooperação com a empreiteira e as autoridades locais. O projeto foi aprovado internamente há um ano, a cerimônia oficial de lançamento da pedra fundamental ocorreu em janeiro - e a produção pôde ser iniciada após apenas oito meses. A grande inauguração reuniu clientes, parceiros e representantes do governo. Em seguida, um dia da família oferece aos funcionários e suas famílias a oportunidade de comemorar e conhecer o local.


A nova fábrica inteligente da Balluff para soluções de sensores e automação criará cerca de 700 empregos modernos em produção, gerenciamento e administração em Aguascalientes até 2027.

Criando perspectivas

Como uma empresa familiar de quarta geração, a Balluff planeja com antecedência. "Um dos princípios orientadores da Balluff é: pensamos e agimos hoje para o amanhã", explica Nonnenmann. "Nossas estratégias são sempre orientadas para o futuro - em termos de eficiência econômica e meio ambiente, tecnologia e qualidade do produto, mas, acima de tudo, em termos das pessoas em nossa empresa. Dessa forma, podemos oferecer aos nossos funcionários, parceiros comerciais e clientes uma perspectiva sustentável e de longo prazo." Qualquer pessoa que comece a trabalhar na Balluff pode fazer carreira aqui. A gerência da empresa também é local - Edgar Gonzalez, que mora em Aguascalientes há muitos anos, lidera o novo local de operação.

Atualmente, a Balluff tem 70 funcionários em Aguascalientes, mas esse número aumentará rapidamente. O plano é ter 100 pessoas na equipe até o final do ano - e 700 até 2027, no máximo. A Balluff oferece ambientes de trabalho modernos, a mais recente tecnologia de produção e uma infraestrutura técnica com eficiência energética. A instalação de um sistema fotovoltaico de 500 kWp no telhado do pavilhão de produção e logística está em andamento. Isso permitirá que o local cubra cerca de um terço de suas necessidades com sua própria eletricidade no futuro. A Balluff espera economizar cerca de 350 toneladas de dióxido de carbono por ano.


Expansão constante e forte espírito de equipe

Após o início bem-sucedido da produção, a Balluff expandirá gradualmente a fabricação em Aguascalientes: Linhas de montagem adicionais para sensores e tecnologia de rede para o mercado americano virão em seguida. Gonzalez está ansioso pelas novas tarefas e confia em um início de produção tranquilo: "Nos últimos meses, já pudemos experimentar como a cooperação internacional entre as várias unidades da Balluff funciona bem e nos beneficiamos da experiência de nossos colegas." Equipes de especialistas da Hungria, China e Alemanha treinaram os funcionários no México antes do início da produção. Gonzalez enfatiza: "Nossos colegas trabalharam muito duro para nós. Sentimos claramente o espírito especial da família Balluff: todos trabalhando juntos."

Padrões globais da Balluff para condições de trabalho ideais em uma área de produção de 7.000 m²

A Balluff está começando em Aguascalientes com uma área de produção de 7.000 m² e a opção de expandi-la, se necessário. O espaço para isso já foi reservado. O estabelecimento da unidade de produção mexicana é um marco e apenas um dos vários projetos importantes deste ano - a Balluff está otimizando significativamente sua própria rede de produção este ano. Além do projeto de Aguascalientes, a empresa expandiu significativamente suas unidades de produção em Veszprém, na Hungria, e em Chengdu, na China. Com a expansão das capacidades de produção em três regiões, a Balluff está criando as condições para cadeias de suprimento globais mais estáveis, prazos de entrega mais curtos e sustentabilidade avançada.


Sobre a empresa Balluff

Fundada em 1921 em Neuhausen a. d. F., a Balluff, com seus 3900 funcionários em todo o mundo, é sinônimo de tecnologia inovadora, qualidade e experiência em vários setores da automação industrial. Como especialista líder em sensores e automação, a empresa familiar de quarta geração oferece um portfólio abrangente de soluções de sensores, identificação, rede e software de alta qualidade.

Em 2022, o Grupo Balluff registrou vendas de cerca de 567 milhões de euros. Além de sua sede central em Neuhausen a. d. F., a Balluff possui locais de vendas, produção e desenvolvimento em todo o mundo e é representada por 38 subsidiárias e outras agências em 61 países. Isso garante aos clientes uma rápida disponibilidade mundial de produtos e uma alta qualidade de consultoria e serviços diretamente no local.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar