Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

IO-Link Wireless

Comunicação de sensores em um novo nível

Falamos IO-Link - seja sem fios ou com fios. A extensa carteira de IO-Link da Balluff inclui numerosos sensores e atuadores, bem como uma gama inigualável de tecnologia de rede e de ligação. IO-Link Wireless é uma extensão contemporânea e preparada para o futuro em nossa gama de produtos. A nova variante IO-Link Wireless é o complemento ideal para a sua nova geração de máquinas e sistemas. Além disso, o IO-Link Wireless é perfeitamente adequado para otimizar ainda mais os sistemas existentes.

Comunicação sem fios na automação industrial

IO-Link Wireless não é um substituto para soluções com fios, mas uma extensão que lhe permite beneficiar-se de todas as vantagens das soluções IO-Link com fios, agora também sem fios. Atualmente, é necessário muito cabeamento para comunicar, tanto a nível da máquina como do chão de fábrica como um todo.

Contudo, em algumas áreas, especialmente para uma variedade de soluções de controle de movimento, a comunicação por cabo não é uma boa opção.

Com o IO-Link Wireless, ganha-se toda a flexibilidade e mobilidade necessárias para muitas soluções de automação. Permite o controle e monitoramento no seu negócio - em tempo real e com uma ligação com a mesma qualidade de cabo, mas sem o uso deles.

IO-Link Wireless é extremamente confiável, muitas vezes mais do que as redes sem fios tradicionais tais como W-LAN ou Bluetooth. É também muito robusto e resistente às interferências quando nas proximidades de outros sistemas ou outras fontes de interferência sem fios e eletromagnéticas. Mesmo condições extremas na indústria não impedem que o IO-Link Wireless funcione sem problemas.

Com uma escalabilidade e adaptabilidade, a tecnologia éperfeitamente adequada a qualquer planta ou máquina. Podem ser ligados até 40 dispositivos ao IO-Link Wireless Master com cinco entradas.

Os produtos da Balluff podem ser conectados e integrados nas suas máquinas e sistemas existentes.Isto permite a modernização sem fios com a mais recente tecnologia de sensores, mesmo em situações de retrofit.

O IO-Link Wireless torna possível a utilização do IO-Link em áreas de máquinas onde anteriormente não era possível. A fábrica comunicativa, conectada e inteligente do futuro está sendo impulsionada e as tecnologias com fios já não têm de ser o padrão absoluto.

As vantagens do IO-Link Wireless para a automatização num relance

A norma de comunicação sem fios IO-Link Wireless traz muitas vantagens sobre um sistema com fios - incluindo uma integração ainda mais flexível e sustentável de sensores/actuadores - com a fiabilidade e desempenho comprovados da IO-Link com fios.

Se já está a utilizar o IO-Link, pode aprender mais sobre as vantagens de expandir o seu sistema com o IO-Link Wireless aqui.

Mais informações
Flexibilidade e agilidade através de uma taxa de transmissão de 1 byte/5ms
Escalabilidade através da possibilidade de integrar até 40 dispositivos IO-Link
Fiabilidade através de uma taxa máxima de erro de pacotes de dados de 10^-9
Integridade através de normas internacionais

Áreas de aplicação para IO-Link Wireless

IO-Link Wireless facilita o funcionamento de aplicações dinâmicas, móveis e de difícil acesso. Possíveis áreas de aplicação que podem beneficiar da nova tecnologia IO-Link Wireless são:

Tecnologia de sensores sem fios para robótica e sistemas de transporte.

As sequências de movimento dinâmico em três eixos, tal como utilizadas na robótica, tornam a cablagem difícil. Torna-se muito complexo e dispendioso. A cablagem fixa de sensores e actuadores está também associada a desvantagens, porque os cabos e contactos estão sujeitos a tensões elevadas, fadiga ou quebra devido a forças de flexão e torção. Isto pode levar a um aumento e paragem não planeada da máquina.

Para robôs, armas robóticas e sistemas de transporte, a transmissão de dados sem contacto permite novas aplicações que antes não eram viáveis. Em combinação com os nossos acopladores indutivos (BIC) para alimentação eléctrica sem contacto, serão possíveis no futuro casos de utilização completamente novos.

Esta solução é baseada na norma internacional IO-Link sem fios. O controlo das suas aplicações dinâmicas e especialmente a transmissão ou processamento de dados pode ser feito sem fios. Isto assegura um controlo fiável das suas máquinas e sistemas.

Retrofitting dos seus sistemas existentes com a ajuda de IO-Link Wireless

A utilização da tecnologia IO-Link Wireless também faz sentido quando se actualiza sistemas existentes. Isto porque não há necessidade de intervir em toda a arquitectura da fábrica. Se quiser começar a reequipar primeiro as suas máquinas e sistemas, as nossas soluções são fáceis de integrar e não interferem com a arquitectura existente das máquinas e sistemas.

Oferecemos-lhe várias soluções para a adaptação e posterior expansão da tecnologia de sensores para as suas máquinas e instalações existentes. Isto torna possível a adaptação flexível e rentável das suas máquinas e sistemas existentes onde ainda não era possível ou economicamente viável devido a requisitos mais complexos causados pela colocação de cabos, de outro modo necessária.

Automatização sem fios em ambientes agressivos

Certas indústrias, tais como a indústria alimentar, requerem ambientes extremamente limpos. Aqui, é importante evitar qualquer fonte potencial de contaminação, se possível. A IO-Link Wireless apoia isto reduzindo o número de cabos e é portanto ideal para o sector alimentar e de bebidas.

As condições ambientais difíceis também prevalecem no sector da soldadura. Por este motivo, as quebras e falhas de cabos ocorrem com mais frequência. Os cabos têm de ser substituídos frequentemente, o que pode resultar em tempos de paragem não planeados e perdas de produção. A redução do número de cabos através da utilização de soluções sem fios IO-Link pode assim conduzir a uma menor manutenção e poupança de custos.

IO-Link Wireless: Os componentes individuais

O IO-Link Wireless Master é responsável pela comunicação entre os dispositivos e o controlador lógico programável (PLC). O mestre pode comunicar com um máximo de 40 dispositivos. Um dispositivo pode actualmente ser uma ponte com um sensor/actuador IO-Link ligado ou um hub com até 8 sensores analógicos ligados.

A ponte sem fios IO-Link fornece a ligação a qualquer dispositivo padrão IO-Link. A IO-Link Wireless Bridge permite a transmissão de dados sem fios a partir de um dispositivo.

Com a IO-Link Wireless Hub Até 8 IOs digitais podem ser ligadas ao sistema IO-Link Wireless.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Corrente total US, sensor
0.2 A
Material do invólucro
PC, revestido
ABS, Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP54
Interfaces suplementares
Profinet
Versão IO-Link
1.1
Mais detalhes do produto
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Interface
IO-Link wireless 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total UA, atuador
4 A
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
16x 350 mA
Material do invólucro
PBT
Dimensões
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65, condição aparafusada
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

Homologação de radiofrequência
Canadá (ISED)
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Interface
IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12-Macho, 4-polos, A-coded-codificado
Conexão, locais de conexão
M12-Fêmea, 4-polos, A-coded-codificado
Entradas/saídas configuráveis
não
Corrente total UA, atuador
2 A
Corrente total US, sensor
1 A
Material do invólucro
PA 12, Semitransparent
Dimensões
53 x 22.5 x 70.9 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP67/IP67
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo IN
32 bytes
Dados do processo OUT
32 bytes
Mais detalhes do produto

Várias soluções sem fios da Balluff

Na Balluff, para além da IO-Link Wireless, oferecemos outras soluções que utilizam tecnologias de transmissão sem fios. A fim de oferecer soluções óptimas para as aplicações específicas dos nossos clientes, desenvolvemos uma espécie de "caixa de ferramentas" que consiste em várias soluções sem fios.

O nosso objectivo com as várias soluções sem fios não é substituir o cabo, mas criar ligações que sejam mais fiáveis e flexíveis do que o cabo.

Marque já uma reunião connosco.

Aguardamos com expectativa a sua resposta.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar