登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

巴鲁夫公司介绍

巴鲁夫(BALLUFF),成立于1921年,百年家族产业,是一个面向世界的跨国传感器制造商,拥有国际知名的最新的传感器技术,提供创新和实际检测解决方案,为汽车、新能源汽车、冶金、机床、风电、半导体、3C等行业提供广泛的应用。

总部位于德国斯图加特市的诺伊豪森,在全球60多个国家有代表处,其中在38个国家拥有销售、生产和开发的子公司,7个自动化产业、能源产业生产基地(德国、美国、瑞典、巴西、匈牙利、中国及日本)。市场遍布世界各地,注重本土化与全球化共同发展。

今天在全球我们拥有超过3600名员工致力于先进的传感器技术:从创新的电子和机械传感器、旋转和直线位移传感器到工业RFID以及网络产品和连接设备。我们的优势在于优异的专业技术、质量和超过100年的经验。

此外,巴鲁夫产品多次获得国际设计大奖——红点设计大奖,如工业RFID分析单元BIS V、工业识别RFID读/写头BIS VM。

巴鲁夫遍布各地的网络机构使得他们与客户更近,交货期更短,更可满足客户的特别要求。

 


公司发展历史

1921年,Gebhard Balluff在诺伊豪森成立了自行车、摩托车和缝纫机的机械修理厂,并使之发展成为一家精密器械、车削和铣削零件的公司。

1940年,Gebhard Balluff将企业交由女婿Eduard Hermle管理。

1947年,巴鲁夫成为精密机械品制造厂,生产DIN L85螺丝扣和卷簧器等。

1952年,巴鲁夫开始生产压面机。

1954-1955年,巴鲁夫为汽车行业生产摇臂、转向节、换挡杆和发动机零件。

1956年,逐渐发展进入传感器领域:生产BNS凸轮开关

1968年,推出BES电感式接近开关:这种首创的无线接触传感器是机械工程控制技术的一大进步,巴鲁夫也由此在全球市场上占有一席之地。

1971年,首家跨国子公司巴鲁夫奥地利分公司于维也纳正式成立,迈出销售网络全球化的第一步。

1976年,诺伊豪森工厂重建:—座用于开发、生产和管理的现代化建筑拔地而起。

1978年,光电式传感器BOS投产:巴鲁夫传感器自此可远距离探测非金属材料目标。

1978年,Klaus Hermle和Rolf Hermle兄弟成为了这家家族企业的第三代管理层。直到1987年Klaus Hermle去世前,兄弟两人齐心协力,井然有序地推动企业的国际化发展以及产品组的扩展。

1980年,巴鲁夫日本分公司成立:作为巴鲁夫在亚洲的第一家分公司,负责当地生产和销售。

1981-1983年,在北美和巴西成立子公司,以改善本土客户服务并完成市场战略开拓。

1983年,开创BIS工业RFID系统:由数据载体、读写头和单元处理器组合而成的识别系统。

1984年,推出磁致伸缩位移传感器BTL:巴鲁夫首款针对线性运动的非接触式无磨损测量装置。为如今种类丰富的位移测量产品拉开帷幕。

1986年,推出磁敏传感器BMF:扩展在磁敏传感技术领域的专业能力。

1987年,推出Transsonar位移传感器:磁致伸缩位移传感器BTL的进一步发展

1989年,子公司Balluff Elektronika KFT于匈牙利成立。全球生产网络逐步扩大。

1996年,巴鲁夫成立75周年。企业在全球范围内发展壮大,在瑞士、意大利和捷克相继成立子公司,在新加坡和中国设立销售办事处。

2000年,巴鲁夫于诺伊豪森开设一座新的物流中心和一家现代化的制造厂。SuperShorty BES投产:扩展微型传感系统领域的专业能力。

2004年,推出磁感传感器BIL/BIP和磁编码位移测量系统BML:扩展采用高精度测量原理的位移测量产品系列。

2006年,通过IO-Link工业网络和连接技术,纵向扩展产品组合。巴鲁夫进一步发展成为系统和解决方案供应商。附件系列产品也发展成富有竞争力的销售产品。

2007年,随着在中国建立新工厂,巴鲁夫进一步扩大了其在亚洲市场的地位,并将重点放在了中国大陆、中国台湾、韩国和日本。

2010年,集团管理层变更:Rolf Hermle将公司管理权转交给了他的孩子KatrinStegmaier-Hermle和Florian Hermlel以及技术业务经理Michael Unger.

2012年,SmartLight BNI投产:巴鲁夫扩展高精度磁性位移与角度测量系统方面的专业产品。

2014年,将巴鲁夫STM纳入巴鲁夫集团,扩展专用光电传感器和微型光学传感器领域的专业产品。

2015年,在澳大利亚和新西兰成立独资销售公司。巴鲁夫凭借整个产品系列发展成为工业4.0的先驱。

2016年,新的子公司于土耳其、韩国和泰国成立。品牌座右铭的更新:从“传感器产品享誉全球”更新为“创新自动化”。

2017年,巴鲁夫通过两项收购进一步拓展了其数字化技术:成功收购总部位于斯图加特的创新软件服务公司iss和位于巴克南附近奥彭韦勒的机器视觉先驱MatrixVision (MV) 。

2020年,总经理Michael Unger转入顾问委员会。Frank Nonnenmann接替了他的工作,凭借其在全球工业企业供应链管理方面的多年经验,开始负责供应链以及机械和工程设备部门的工作。Katrin Stegmaier-Hermle成为了管理委员会的发言人。


企业态度和价值观

我们的成功策略:完全专注于我们的客户。

我们的客户最欣赏我们什么?产品的高质量和可靠性,以及每位员工清晰的目标与承诺,还有同事、客户间密切的伙伴关系。这些都是能与客户建立长期合作关系的基础。

对我们来说,客户关系还意味着:认真地倾听并理解客户的意见,以便我们落实客户的愿望和要求。

理想的状态是——无论身在何处,我们就在客户身边。因为我们只有到现场才能更好地支持我们的客户。无论是在日常业务还是在开发定制的解决方案中,与客户的这种密切合作都是我们成功的秘诀之一。

然而,我们已经在这条路上成功走了很久了,并以六个强有力的价值观为指导。

可持续发展

我们今日所思所行都会考虑未来的发展。

巴鲁夫四代人都不忘长远规划。稳定是我们的基础:我们不论是现在还是将来都会是一个财务独立的家族企业。这使我们能够为我们的客户和员工提供长期可持续发展的观点。我们的战略总是面向未来的--不管是在资源和环境、产品质量和技术发展、盈利能力和效率方面,以及最重要的我们公司的员工方面。

我们的员工就代表着巴鲁夫。我们能在工业自动化领域获得领先地位也归功于他们。这就是为什么我们要为员工提供最好的工作环境,让他们能够更高效更舒适的工作,并将家庭和事业很好地结合起来。这包括全面的培训和深造机会以及众多的特殊福利。

可靠性

我们说到做到,言出必行。

在巴鲁夫,我们一视同仁,对待同事和客户都一样抱着协作、公平和信任的态度。巴鲁夫的客户是巴鲁夫团队的一部分,他们能亲身体验我们的 “团队精神”。当我们对客户做出承诺时,我们会遵守承诺,也正因此我们只会做出能够履行到的承诺。

这承诺包括了产品精准的质量要求、透明度、高度可用性。我们的每一位员工总是满怀热忱、全心投入工作中,并始终保持专业可靠。我们能够专注、坚定地对待每一项任务,直至任务成功结束。这就是我们助力客户保持竞争力的方式。您可以相信这一点!

高质量

我们只有一个衡量质量的导向:客户。

在巴鲁夫,我们十分看重四个方面的质量:销售、产品、物流和服务。在这些方面我们不断地努力和改进,最终造就了巴鲁夫独特的品质。

我们以客户对质量的要求为工作基准,这同样也是我们的行动指南。巴鲁夫的每一位员工利用公司的资源,与同事协作,最后为客户找到最佳解决方案。为了实现这一主张,我们积极参与到各标准化委员会的工作中,并作为先锋推动ISO 9001:2015等议题的发展。巴鲁夫的每位员工都需要了解其工作的具体质量要求--这就是我们的员工都是高度符合工作要求的原因,并且还会持续接受培训。

快速适应现状

快速适应能力是我们的竞争优势。

市场在变,客户也在变。数字化和网络化的是新时代的两大趋势。若用僵化的结构和老旧方法来应对新态势,无法取得进展。快速适应现状作为公司的一种价值观,对我们所有人来说都是重中之重的话题。这也意味着我们总是需要首先考虑客户的利益,通过团队协作得出解决方案,并迅速适应不断变化的条件。市场现状是动态的,有时会令人不安,但我们的价值观和文化为每个人提供了必要的支持和指引。

成功

我们之所以能成功,是因为我们不断努力令客户取得进一步的成功。

我们主张鼓励每位员工在实现公司的既定目标的同时,实现个人目标。因为这就是成功的意义所在,但也员工也应伴随着坚韧、专注、热情和诚实这样的品质。我们企业目标背后最重要的驱动力就是客户。因为只有他们成功才能让我们成功,并为我们的进一步发展提供必要的经济基础。这就是为什么我们如此明确我们应专注于创造真正的价值和推进客户的成功。

进取

我们将自动化提升到一个新的水平,同时也提升我们自己。

我们的使命是用我们创新的解决方案,快速且有效的提高客户的竞争地位。

对于客户来说,我们是工业自动化领域成功的合作伙伴。我们把进步和发展视为客户和我们自己向前进取的基石。因此,巴鲁夫的进步和创新不仅体现在产品上,也体现在流程和服务上,体现在客户关怀和沟通上,也体现在思考和行动上。快速适应现状作为公司的一个固定的指导价值,帮助了我们与客户一起迅速将新的想法变成可销售的创新产品或解决方案。


产品与服务

更多产品详细信息请移步巴鲁夫官网(https://www.balluff.com.cn/zh-cn),巴鲁夫将为您提供令您满意的解决方案。

传感器

我们的质量管理通过了DIN EN ISO 9001:2015的认证。巴鲁夫的传感器符合地区和国际工业标准,并成功应用于全球众多机器上。

传感器产品:感应式传感器、电容式传感器、光电传感器、磁场传感器、凸轮开关、超声波传感器、磁编码式传感器、磁致伸缩传感器、倾斜传感器、压力传感器、温度传感器、流量传感器、状态监控传感器、位置指示器、旋转编码器

工业网络技术

巴鲁夫为您提供广泛的工业通信和网络技术组件。无论您是需要在工业的极端条件下进行可靠的信号传输,还是希望记录、存储、评估和传输各种参数,巴鲁夫都能为您实现工业领域的工业通信。

产品:IO-Link wireless、网络模块、交换机、I/O模块、电感式耦合器

连接技术

在巴鲁夫,您可以从单一来源获得一切:传感器、系统和网络技术,以及合适的连接器和连接电缆,以满足广泛的要求和在您的行业中的最佳使用。即使在极端的应用条件下,我们的连接技术也能良好的运作。具有Ecolab认证或防护等级为IP69K的版本特别适合于敏感地区,如食品行业。巴鲁夫的连接器和连接电缆可用于高达180℃的高温以及低至-40°C的低温。

产品:单头线缆、双头连接电缆、散装线缆、Y形连接器、T型连接器、、接线接插件、转接头、法兰插座、适配器、终端电阻、被动式分配器

RFID

低频、高频和超高频的RFID系统

在巴鲁夫,您可以获得低频(LF)、高频(HF)和超高频(UHP)的整个RFID技术光谱,几乎可以无限使用。它的特别之处在于:利用我们的独立于频率的评估单元BISV技术,我们所有的RFID系统、传感器、阅读器和转发器也可以灵活地相互结合。

另一个好处是:您可以使用我们的RFID配置器,在网上为您的公司单独组装RFID系统。操作很简单,您只需在任务的指引下,点击几下,就能达到目标。

产品:UHF (860/96O MHz);HF (13.56 MHz);LF(70/455 kHz);LF(125 kHz)

机器视觉和光学识别

对现代化生产设备的要求日益升高:它们不仅要具备出色的生产效率,还要能够灵活使用-同时保证最高质量。我们的图像处理设备巴鲁夫视觉解决方案BVS就是针对这些要求而设计的。它们可靠识别故障、检查质量,并且适合于可靠读取和识别编码。功能包括识别目标、一维和二维条形码和探测纯文本信息。这些传感器使用起来极其灵活。

产品:外观识别、机器视觉、3D Vision

安全

随着在机器和系统上安装保护装置,重要的机器安全措施已经按照机械指令的规定实施。从防护锁装置、安全传感器、控制装置〈〔如紧急停止装置和光电保护装置)到安全IO模块,巴鲁夫使您能够为贵公司创建独特的安全概念,提供高水平的安全,直至最高安全等级PLe (根据ISO13849-1:2006的性能等级e)。

产品:V/O安全模块、安全开关和安全传感器

人机界面

SmartLight—LED多层指示灯、显示器

系统解决方案

我们的标准系统解决方案不能满足您的确切要求吗?没问题--我们也可以为您提供定制的IIoT解决方案。而且我们完全按照您的要求来做。这样,您也可以充分利用新技术带来的机会。

软件

自动化的未来正变得越来越相互关联和数字化。技术的日益多样化(包括在私营部门)意味着许多用户的期望值正在增加,同时对行业的需求也在上升。

为了满足这些日益增长的需求,有必要将传统的自动化技术 (OT) 和信息技术 (IT) 合并。

巴鲁夫为您提供各种软件,这些软件与我们的IIoT硬件相结合,代表了真正的附加价值。

电源

我们提供广泛的电压和功率级别供您选择,而且您可找到安全可靠和高效供电的合适电源。我们的Heartbeat®产品为您提供带预测性维护功能的智能解决方案。扩展诊断可通过IO-Link在系统范围内使用。我们的设备已通过CE/TÜV、UL或CCC认证。

产品:HeartbeatR电源-具有附加价值的电源;带有IO-Link接口和附加价值的HeartbeatR电源设备;符合DIN标准的控制柜电源


公司规模

巴鲁夫成立于1921年,目前已有百年成长历史。2021年巴鲁夫集团营业额达5.04亿欧元,拥有3600余名员工。在全球60多个国家有代表处,其中在38个国家拥有销售、生产和开发的子公司,7个生产基地。


企业相关荣誉

2012年 巴鲁夫工业RFID分析单元BIS V荣获红点产品设计奖

2014年 巴鲁夫BMS安装系统荣获红点设计奖

2014年 第十四届“先进制造技术与制造业”高层论坛暨第三届AI“用户好评奖”

2015年 工业识别RFID读/写头BIS VM荣获红点工业设计奖

2016年 在整体经济形势走低的2015年,巴鲁夫中国在萨拓思先生的带领下,继续实现了双位数的业绩增长,荣获第十四届自动化年度评选会工控管理大奖

2017年 巴鲁夫新官网荣获德国“最佳交流设计网页”大奖

2017年 中国制造2025企业家国际论坛暨现代制造创新驱动20年中BIS U获“经典产品奖”

2017年 再次荣获博世集团全球最佳供应商奖

2018年 供应商大会上荣获了“最佳协作奖”

2018年 巴鲁夫安全I/O模块荣获CEC 2018年度工业安全大类“编辑推荐奖”

2018年 Schulewirtschaft Deutschland协会给予了巴鲁夫“示范教育合作伙伴”的殊荣

2018年 第二届中国制造2025企业家国际论坛暨改革开放40年巴鲁夫荣获“最具影响力企业奖”

2019年 巴鲁夫荣获明珞汽车装备2019年度优秀供应商奖

2019年 德国最具吸引力雇主(Germany’smost attractive employer)

2021年 由工控网举办的“中国制造数字化服务峰会 –2021 CAIMRS暨年度评选颁奖‘云’盛典”中,巴鲁夫亚太区副总裁兼大中华区总经理Thomas Sattes先生荣获“年度领袖人物 – 经营创新奖”

2021年 巴鲁夫状态监测传感器(BCM)荣获弗戈工业传媒颁发的“2021年度创新产品奖”

2021年 获得人力资源管理杰出奖


企业相关事件

2017年9月14日 巴鲁夫将两家公司并入集团

巴鲁夫家族通过整合两家公司发展并进一步扩大了其数字化专长

巴鲁夫正在通过同时进行两项收购来进一步扩大公司的数字化专长。位于斯图加特的软件公司iss创新软件服务有限公司(iss)和位于Backnang附近Oppenweiler的机器视觉先驱Matrix Vision有限公司(MV)现已成为传感器和自动化专家的一部分。经过约六个月的谈判阶段,相应的合同于7月和8月签署。160名员工将加入这家家族企业,而位于斯图加特-维英根和奥本韦勒的工厂将继续保留。

2018年3月9日 巴鲁夫扩大总部规模

对该地区的承诺:巴鲁夫扩大了其在诺伊豪森的总部

自动化专家巴鲁夫介绍了其在诺伊豪森(Neuhausen a. d. F)的公司总部的新建和扩建计划。施工计划将于2019年开始。届时,新园区将为总共1250名员工提供工作机会。

2021年4月12日 自动化专家巴鲁夫庆祝成立100周年

一个世纪的创新

您可以在周年庆网站上了解更多关于巴鲁夫公司的历史和未来的计划。 (www.100-jahre-balluff.de)

为了带领有兴趣的人进行巴鲁夫成立以来的时间之旅,巴鲁夫创建了一个周年纪念网站。网站中讲述了许多巴鲁夫里程碑式的故事:代表发表意见,介绍当前的项目、员工和地点,行业专家评论未来等等重要议题。“100年里发生了很多事情。我们不仅推出了许多新的发展项目,公司也与时俱进,”巴鲁夫总经理Florian Hermle说。今天,巴鲁夫仍然是一个家族企业。Florian Hermle和Katrin Stegmaier-Hermle是公司创始人Gebhard Balluff的曾孙子。如今,他们与去年接替迈克尔-昂格尔的弗兰克-诺南曼一起经营公司。


企业社会责任

巴鲁夫不仅注重做公益回馈社会,还希望能够影响学生关注传感器方面,促进未来传感器的发展。

2010年11月 巴鲁夫赞助机电商报社“传递新知感触未来”巴鲁夫校园行系列活动——“传感器未来”巴鲁夫高校论文大赛,并在上海举行了隆重的颁奖仪式。

2017年12月 巴鲁夫大中华区总经理萨拓思先生及公司各管理层作为志愿者,走进助学金家庭,扮演圣诞老人为孩子们送温暖。

2021年5月 巴鲁夫团队参加 “一个鸡蛋的暴走”50公里公益徒步筹款活动,为弱势儿童代言发声,募集善款。

2022年6月 巴鲁夫特发起绘本捐赠公益活动,为曲阜市尼山益海小学的同学们捐赠书籍。