12.04.2021
자동화 전문기업 발루프 창립 100주년 기념
혁신의 세기
Baden-Württemberg 회사는 100년 회사 역사에 대한 통찰력을 제공하고 혁신과 전통이 함께 가는 방법을 보여줍니다.
Neuhausen ad F. - 이 모든 것은 1921년 자전거, 오토바이, 재봉틀 수리점에서 시작되었습니다. 오늘날 발루프는 센서 및 자동화 솔루션의 선두 공급업체입니다. Neuhausen auf den Fildern에 본사를 두고 있는 이 회사는 올해 창립 100주년을 맞았습니다. 그리고 평소처럼 축하할 수 없는 시간에 말입니다. “대면 약속 대신 디지털 형식에 집중하고 있습니다. 우리는 우리 회사가 지난 세기 동안 성취한 것을 자랑스럽게 생각하며 앞으로의 모든 것을 기대합니다. 그렇기 때문에 우리는 발루프의 역사를 기억하고 감히 미래를 내다보고자 합니다.
100년 혁신의 이야기
발루프는 시간 여행에 관심 있는 사람들을 데려갈 사람을 가지고 있습니다. 기념일 웹사이트 연도에 회사의 이정표에 대한 수많은 이야기가 발표되었습니다. 동시대 증인의 발언, 현재 프로젝트, 직원 및 위치가 제시되고, 업계 전문가가 중요한 미래 주제에 대해 논평합니다. “100년 안에 많은 일이 일어날 것입니다. 발루프 전무이사 Florian Hermle는 "우리는 수많은 새로운 개발을 시작했을 뿐만 아니라 회사로서 시대와 함께 움직였습니다. Balluff는 오늘날에도 여전히 가족 기업입니다. Florian Hermle와 Katrin Stegmaier-Hermle는 회사 설립자 Gebhard Balluff의 증손자입니다. 오늘날 그들은 작년에 Michael Unger의 뒤를 이은 Frank Nonnenmann과 함께 회사를 관리하고 있습니다.
워크샵에서 글로벌 자동화 전문가로
1921년 Gebhard Balluff에 의해 설립된 수리 작업장은 처음에 회전 및 밀링 부품을 생산하는 공예 사업이 되었습니다. 1950년대 중반에 바뀌었습니다. 발루프는 기계가 작동 중일 때 공정을 시작하거나 종료하기 위해 제어 시스템에 신호를 보내는 공작 기계용 전기 제어 시스템을 개발했습니다. 과제: 제품은 칩과 절삭유가 발생하는 공작 기계 근처에서 작업해야 했습니다. 제품이 성공하고 시장이 성장했으며 회사도 함께 성장했습니다. 60년대 말에 유도성 근접 스위치가 등장했고 기계 제품에서 전기 제품으로의 전환이 이루어졌습니다. 오늘날까지 이 단계는 발루프의 자동화 기술 개발에 중요한 기반이 되었습니다.
수년에 걸쳐 점점 더 많은 제품과 개발이 추가되었습니다. 1980년대 최초의 RFID 시스템 또는 2000년대 초 자기 변형 변위 센서 및 자기적으로 인코딩된 변위 측정 시스템과 같은 제품 개발의 이정표가 유도형 근접 스위치에 이어졌습니다. 2006년 센서/액추에이터 수준에서 최초의 표준화된 디지털 인터페이스로 IO-Link가 도입되면서 인더스트리 4.0이 시작되었습니다. 지능형 카메라 시스템은 2016년 회사의 식별 능력을 확장했습니다. 이 회사는 2017년부터 디지털화 솔루션을 추진해 왔습니다. “소프트웨어는 우수한 자동화 솔루션의 핵심 구성 요소입니다. 많은 제품은 더 이상 소프트웨어 없이는 할 수 없습니다.”라고 Florian Hermle는 말합니다. “앞으로 우리는 소프트웨어 개발 프로세스를 지원하는 더 많은 구조를 만들고 싶습니다. 소프트웨어의 도움으로 더 높은 수준의 시스템에서 데이터에 쉽게 액세스할 수 있기 때문입니다. 이를 통해 데이터를 가치 있는 정보로 전환하고 이를 기반으로 의사 결정을 내립니다."
발루프는 100년의 회사 역사에서 워크샵에서 중견기업, 궁극적으로 글로벌 기업으로 도약했습니다. 오늘날 약 3,600명의 직원이 68개국에서 발루프에서 일하고 있습니다. 글로벌 팀은 앞으로도 회사를 계속 발전시켜야 합니다. Florian Hermle는 "우리는 우리가 성취한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 하지만 가만히 앉아서 긴장을 풀면 안 됩니다. 항상 새로운 것에 굶주려야 합니다."라고 말합니다.
기념일 페이지로
기념일 웹사이트에서 회사 연혁과 발루프의 미래 계획에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. www.100-jahre-balluff.de
발루프 회사 소개
발루프의 성공 스토리는 정확히 100년 전 Neuhausen ad F에 정밀 기계 수리 작업장이 설립되면서 시작되었습니다. 창립 100주년을 맞아 전 세계적으로 3,600명의 직원을 보유한 글로벌 기업은 산업 자동화 분야에서 혁신적인 기술, 품질 및 다양한 부문의 경험을 상징합니다. 선도적인 센서 및 자동화 전문가인 4세대 가족 회사는 고품질 센서, 식별, 네트워크 및 소프트웨어 솔루션의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 2019년 발루프 그룹은 약 4억 6,900만 유로의 매출을 기록했습니다. 발루프는 총 68개국에 38개의 자회사 및 기타 대리점을 두고 있으며 전 세계적으로 신속하게 제품을 공급하고 현장에서 고품질의 조언과 서비스를 제공합니다.