Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link: Vielseitig, intelligent, einfach zu bedienen und ... kabellos

Balluff Sp. z o.o.
23 April 2024 | 14:09 Uhr

Lesezeit: Minuten

Daten sind heute eine der wertvollsten Ressourcen in jedem Unternehmen oder jeder Produktionsanlage. Denn ihre Analyse ermöglicht es, Fehler, Anomalien oder Störungen schnell zu erkennen und dadurch Ausfallzeiten zu verringern und die Produktionseffizienz zu verbessern. Wie können sie effektiv gesammelt, übertragen und analysiert werden?

Die Antwort ist IO-Link, eine Technologie, die die Welt der industriellen Automatisierung revolutioniert hat.

Was genau ist IO-Link?

IO-Link ist ein digitales Kommunikationsprotokoll, das ein ideales Beispiel für die Lösung der Herausforderungen von Industrie 4.0 ist. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen vielen verschiedenen Automatisierungskomponenten. Es erzeugt, verarbeitet und überträgt Daten und schafft so ein durchgängiges Kommunikationssystem - von der untersten Ebene der Automatisierungssystemstruktur, z.B. intelligente Sensoren oder Aktoren, bis hin zu Steuerungs- und Visualisierungssystemen.

Zur Vereinfachung der Systemdefinition kann man es mit einer herkömmlichen USB-Verbindung vergleichen. In diesem System funktioniert jedes USB-Gerät, wenn es an einen USB-Port angeschlossen wird, vorausgesetzt, die Hersteller beider Geräte haben bei der Herstellung die gleichen Regeln befolgt.

Wie funktioniert diese Technologie?

Ganz allgemein gesprochen ist IO-Link ein universelles Kommunikationsprotokoll, über das moderne Automatisierungsgeräte eine Vielzahl von Daten erzeugen und übertragen können, nicht nur Prozessdaten, sondern auch Diagnosedaten. Moderne Unternehmen benötigen diese Daten, um sie zu analysieren und zu interpretieren und um auf dieser Basis Entscheidungen zur Optimierung und Veränderung von Produktionsprozessen zu treffen. Diese Aktivitäten dienen einem bestimmten Zweck - der Geschäftsentwicklung.

Die traditionelle, d.h. kabelgebundene IO-Link-Lösung hat einige Einschränkungen, da der geringe Platzbedarf, mobile Anwendungen, komplexe Maschinenbewegungen oder zeitliche Beschränkungen bei der Installation oft die Verlegung von Kommunikationskabeln verhindern. Deshalb haben wir die drahtlose Version entwickelt - IO-Link Wireless.Es ist eines der ersten Geräte seiner Art, das die Vorteile der drahtlosen Kommunikation nutzt.

Tomasz Dawid, Marketing Manager

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass IO-Link Wireless die kabelgebundenen Lösungen nicht ersetzt, sondern lediglich eine Erweiterung darstellt, die es Ihnen ermöglicht, alle Vorteile der IO-Link-Lösungen zu nutzen - und zwar drahtlos.

Warum ist diese Lösung eine Überlegung wert?

IO-Link Wireless, der Wireless-Standard für die industrielle Automatisierung, ist eine zuverlässige Kommunikationsmethode für anspruchsvolle Anwendungen. Im Gegensatz zu anderen Funktechnologien wie WLAN oder Bluetooth ist er auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten.

Bis zu 40 Geräte können an einen IO-Link Wireless Master mit 5 aktiven Kanälen (Antennen) angeschlossen werden.Diese innovative Lösung ermöglicht es Anwendern, jederzeit und überall eine große Menge an Daten zu nutzen. Mit ihrer sehr hohen Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit ist die Balluff-Technologie ideal für jede Anlage oder Maschine.

IO-Link Wireless ermöglicht den Einsatz von IO-Link in Maschinenbereichen, in denen dies bisher nicht möglich war.

Drahtlose Kommunikation

IO-Link Wireless ist kein Ersatz für kabelgebundene Lösungen, sondern eine Ergänzung dazu. So können Sie alle Vorteile von IO-Link-Lösungen auch drahtlos nutzen.

Schlüsselwörter

  • IO-Link
  • Sensortechnik

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Balluff Sp. z o.o.

Balluff Sp. z o.o.

Wir sind seit mehr als 25 Jahren auf dem polnischen Markt tätig. Wir betreuen unsere Kunden von Pommern bis zur Tatra und bieten erstklassigen Service und technischen Support. Wir sind auch online präsent, wo wir unser Wissen über die neuesten Implementierungen, Branchentrends, Veranstaltungen oder technische Aspekte unserer Lösungen teilen.


7 Beiträge

Kommentar

Entdecken Sie verwandte Themen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten