Was ist ein RFID-Datenträger?
Lesezeit: Minuten
Die Proximity-Funktechnologie eröffnet Ingenieuren neue Möglichkeiten zur Verfolgung und Identifizierung von Objekten und zur Kontrolle des Zugangs zu Gebäuden. In diesem Artikel erläutern wir, was ein RFID-Datenträger ist und welche Normen und Anwendungen es für Proximity-Transponder gibt.
Moderne RFID-Karten werden verwendet, um eine Vielzahl von Objekten per Funk zu identifizieren, indem ein Transponder in die Nähe eines geeigneten Lesegeräts gebracht wird. Durch ihren Einsatz entfällt die Notwendigkeit, die Karte physisch in ein spezielles Lesegerät einzuführen oder sie entlang eines eingebetteten Magnetstreifens zu bewegen. Wir laden Sie ein, den Artikel zu lesen, in dem wir näher darauf eingehen, was ein RFID-Transponder ist, welche Arten von Transpondern es gibt und welche praktischen Anwendungen in der Industrie und anderen Sektoren möglich sind.
Wenn Sie daran interessiert sind, eine RFID-basierte Technologie zur Identifizierung und Verfolgung von Objekten in einer Industrieanlage zu implementieren, sollten Sie sich das Angebot von BALLUFF ansehen. Die genannte Marke ist ein Anbieter von fortschrittlichen Funklösungen für die Industrie.
RFID-Träger - was ist das?
Bevor wir uns im Detail mit dem Thema befassen, sollten wir die grundlegende Frage beantworten: Was ist ein RFID-Träger? Bei dieser Art von Produkten handelt es sich um Gegenstände, z. B. in Form von Plastikkarten mit ähnlichen Abmessungen wie bei einer Zahlungskarte. In das Kunststoffgehäuse sind Schaltkreise eingebettet, die die Informationsspeicherung und Datenübertragung ermöglichen.
Durch den Einsatz der Funknähe-Kommunikationstechnologie ist kein physischer Kontakt zwischen dem Lesegerät und dem Transponder erforderlich. Die Ingenieure verwenden mehrere Arten von RFID-Trägern, die sich in den Konstruktionsdetails und der Funktionsweise unterscheiden. Wir haben sie im Folgenden beschrieben.
Passive RFID-Träger- sind eine der am häufigsten verwendeten Lösungen für Identifizierungssysteme und Zugangskontroll- oder Zeiterfassungssysteme. Sie haben keine interne Stromquelle. Sie werden durch Anregung mit einem externen elektromagnetischen Feld (Radiowellen), das vom RFID-Lesegerät ausgesendet wird, unter Ausnutzung des Induktionsphänomens betrieben.
Aktive RFID-Träger- Im Gegensatz zu den passiven RFID-Transpondern verfügen die aktiven über eine eingebaute Energiequelle (in der Regel eine Batterie). Sie senden kontinuierlich ein Signal aus und müssen nicht durch ein externes EM-Feld angeregt werden, indem sie in die Nähe des RFID-Lesegeräts gebracht werden. Sie werden in Systemen zur Verfolgung von hochwertigen und schnellen Gütern eingesetzt, z. B. in der Industrie oder an Mautstellen.
Semi-passive RFID-Träger- stellen einen funktionalen Kompromiss zwischen aktiven und passiven Etiketten dar. Semi-passive RFID-Tags sind Komponenten mit einem Chip, einer Antenne und einer Batterie. Sie verfügen jedoch nicht über einen eingebauten Sender. Sie zeichnen sich durch eine geringere Reichweite als aktive Etiketten aus. Gleichzeitig bieten sie aber einen größeren Funktionsumfang als passive Versionen.
Die Auswahl einer geeigneten RFID-Lösung hängt von den Projektanforderungen ab. Die einzelnen Lösungen können sich auch in der Betriebsfrequenz unterscheiden: 125 kHz, 13,56 MHz und 860-960 MHz.
Was sind die RFID-Trägernormen?
Ingenieure, die mit der Entwicklung von RFID-Systemen mit Proximity-Technologie betraut sind, werden sich für die Normung in diesem Bereich interessieren. Welche Normen gibt es für RFID-Karten?
RFID LF
Geräte, die mit 125 kHz arbeiten und eine geringe Reichweite von einigen Zentimetern haben. Sie werden in Zugangskontrollsystemen und als Tags für die Nachverfolgung z. B. in der Logistik eingesetzt.
RFID HD
Komponenten, die für den Betrieb bei 13,56 MHz ausgelegt sind (Standard z. B. Mifare, NFC). Sie bieten eine Reichweite von bis zu einigen zehn Zentimetern und werden z. B. in Zugangskontrollsystemen, in der Logistik und bei Proximity-Transaktionen eingesetzt.
UHF-RFID
UHF-Standard, der die Frequenzen 865-868 MHz abdeckt und eine Reichweite von bis zu 15 Metern ermöglicht. Ermöglicht das gleichzeitige Lesen mehrerer RFID-Tags. Er wird für die Kennzeichnung von Unternehmenswerten, die Erfassung von Waren oder die Logistik verwendet.
Die unterschiedlichen Frequenzen bestimmen die physische Größe der Antennen, mit denen das RFID-Signal gesendet und empfangen werden kann. Unterschiede gibt es auch bei der Verwendung geeigneter Kommunikationsprotokolle.
RFID-Anwendungen in Unternehmen
Innovative RFID-Etiketten mit einem eindeutigen Code finden in einer Reihe von Bereichen Anwendung. Wo finden wir Lösungen dieser Art?
- Industrie, Logistik und Bergbau.
- NFC-Näherungskommunikation in Smartphones.
- Kontaktlose Zahlungen bei Einkäufen.
- Verwaltung von Unternehmensvermögen.
- Zugangskontrollsysteme.
Proximity-Funkkommunikationstechnologien werden auch an Straßen- und Autobahnmautstellen eingesetzt.
RFID und Radiofrequenz-Identifikation in der Industrie
Bequemlichkeit und Schnelligkeit sind die Gründe für den zunehmenden Einsatz von RFID in der Industrie. Unternehmen, die u. a. BALLUFF Systeme zur Werkzeugkennzeichnung eingeführt haben, bestätigen, dass RFID-Produkte eine schnellere und kostengünstigere Prozessimplementierung ermöglichen. Ihre Fähigkeit, aus großer Entfernung gelesen zu werden, ermöglicht ihren Einsatz in der Versorgungsautomatisierung.
Wenn Sie die Implementierung von RFID-fähigen Systemen zur Unterstützung industrieller und logistischer Prozesse in Betracht ziehen, sollten Sie sich das Angebot von BALLUFF ansehen. Wenden Sie sich an den Kundenbetreuer des Anbieters und fragen Sie nach einem Angebot für Ihr Unternehmen!
Schlüsselwörter
- RFID
Author
Balluff Sp. z o.o.
Wir sind seit mehr als 25 Jahren auf dem polnischen Markt tätig. Wir betreuen unsere Kunden von Pommern bis zur Tatra und bieten erstklassigen Service und technischen Support. Wir sind auch online präsent, wo wir unser Wissen über die neuesten Implementierungen, Branchentrends, Veranstaltungen oder technische Aspekte unserer Lösungen teilen.
7 Beiträge
Kommentar
Beliebte Beiträge
Wie unterscheidet sich der Anschluss von Sensoren mit PNP und NPN Ausgang?
Was sind kapazitive Sensoren und wofür werden sie verwendet?
BCM - ein Sensor zur Erkennung von Anomalien
Sicherheit in der RFID-Technologie
Kontaktformular
-
Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel
Kontakt via E-Mail:
[email protected]