Ein neuer Ansatz zur Positionserfassung in Kurzhubzylindern
Direkte, kontinuierliche und schnelle Überwachung
Lesezeit: Minuten
Der Technologiesektor entwickelt sich ständig weiter - und manchmal sind diese Innovationen auf den ersten Blick klein, bringen aber in der Anwendung erhebliche Vorteile. Wir möchten Ihnen den BDF vorstellen - einen innovativen Ultraschall-Positionssensor, der der erste seiner Art ist. Dieser Sensor stellt eine erhebliche Verbesserung auf dem Gebiet der Positionserfassung dar, insbesondere bei Hydraulikzylindern mit kurzem Hub.
So funktioniert es

Der Sensor wird in direktem Kontakt mit dem Hydrauliköl installiert, wobei er einem maximalen Druck von 350 bar standhalten kann.
Er gibt dann ein Ultraschallsignal in die Flüssigkeit ab.
Dieses Ultraschallsignal breitet sich in der Flüssigkeit aus, bis es reflektiert wird. Es gibt zwei Arten von Reflexionen: a) Teilreflexion am integrierten Referenzziel zur Kompensation der Schallgeschwindigkeit, die je nach Art des Mediums, Temperatur und Druck variiert. b) Reflexion am Kolbenboden (Ziel).
Die genaue Kolbenposition wird dann mit Hilfe der Lichtlaufzeitmethode unter Berücksichtigung der kompensierten Schallgeschwindigkeit bestimmt.
Der BDF-Sensor bietet mehrere Vorteile, wie z. B. die kontinuierliche Messung mit hoher Positioniergenauigkeit und die einfache Integration in bestehende Konstruktionen ohne mechanische Verbindung zum Kolben. Durch seine kompakte Größe benötigt er weniger Platz. Weitere Vorteile sind die schnelle Einrichtung über den Balluff IO-Link-Standard und ein Teach-Modus zur Nullpunktkorrektur.
Schnitt durch einen Kurzhubzylinder mit eingebautem Sensor
Der Sensor arbeitet dank seiner intelligenten Selbstkompensation zuverlässig ohne Nachkalibrierung. Durch seine multifunktionale Schnittstelle (IO-Link, analoger Strom/Spannung, SIO) ist er mit einer Vielzahl von Anwendungsfällen kompatibel.
Der BDF-Sensor wird mit einem umfassenden Handbuch geliefert, das auch Installationsempfehlungen enthält. Es liefert auch zusätzliche Informationen zur Fehlerfrüherkennung.
Häufig gestellte Fragen
Kann der Sensor in Luft oder nur in flüssigen Medien betrieben werden?
Der Sensor ist für den Einsatz in flüssigen Medien, typischerweise Hydrauliköl, ausgelegt. Wenn er nicht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit steht, zeigt er dies durch eine Statusabschaltung (rote LED) an.
Funktioniert der Sensor mit allen gängigen Hydraulikflüssigkeiten?
Der Sensor kann in jeder Flüssigkeit arbeiten, unabhängig von deren Zusammensetzung oder anderen Faktoren wie Druck und Temperatur. Der Sensor passt sich kontinuierlich an die Umgebungsbedingungen an, was ihn zu einer vielseitigen Lösung macht.
Schlüsselwörter
- Sensortechnik
- Intelligente Sensorik
- IO-Link
Author
Balluff EMEA
Wir sind Ihr Partner für innovative Lösungen in der industriellen Automation. Mit unserer Leidenschaft verbessern wir schnell und ergebnisorientiert Ihre Wettbewerbsposition. Mit unserer 100-jährigen Firmengeschichte und mehr als 60 Jahren Sensorerfahrung ist Balluff weltweit führend und einer der leistungsfähigsten Hersteller von Sensortechnik.
46 Beiträge
Beliebte Beiträge
Wie unterscheidet sich der Anschluss von Sensoren mit PNP und NPN Ausgang?
Was sind kapazitive Sensoren und wofür werden sie verwendet?
DMC vs. RFID in der Fertigung
Echtzeit-Geschwindigkeit von IO-Link
Kontaktformular
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.
Balluff GmbH
-
Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.