Elegir entre cámaras inteligentes e industriales en visión artificial
Cámaras inteligentes y cámaras industriales, dos enfoques distintos en visión artificial que varían en soluciones y precios
Tiempo de lectura: minutos
La visión artificial es una tecnología muy utilizada en los campos de la industria y la automatización. Ya no estamos en una época en la que las empresas necesiten convencerse de que la visión artificial funciona y no hay que temerla. Aunque sigue habiendo consideraciones, como la iluminación, la calidad óptica y la resolución adecuada, la funcionalidad se ha demostrado y confirmado durante varios años. Con los avances en IA, aprendizaje profundo y redes neuronales, los límites de lo posible siguen ampliándose.
Cuando se trata de visión artificial, hay dos enfoques que difieren significativamente en términos de soluciones y rangos de precios: cámaras inteligentes y cámaras industriales. A continuación describo las ventajas y desventajas del uso de estas tecnologías.
Cámaras inteligentes para inspecciones puntuales
Las cámaras inteligentes son excelentes para proyectos de inspección puntuales en la fabricación. Cada línea de producción puede requerir un tipo diferente de análisis, evaluación de la calidad y detección de defectos. La ventaja es que vienen con software preinstalado; sólo hay que ajustar los parámetros según los requisitos de control. La integración es relativamente sencilla gracias al software incorporado.
Pueden surgir problemas al intentar ajustar parámetros que no ofrece el software. Las cámaras inteligentes son plataformas cerradas, y la personalización puede resultar complicada, a veces incluso imposible. Si se encuentra en una situación en la que necesita configurar un parámetro no disponible en el software, o bien acepta la solución disponible o solicita la personalización al fabricante, lo que puede resultar difícil. Si se trata de un proyecto único, puede que tenga que buscar otro fabricante que se adapte mejor a sus necesidades.
Otros retos son la limitada selección de resoluciones y las diversas opciones de iluminación, óptica y sensores de imagen. Una cámara inteligente es esencialmente un ordenador con una cámara en un solo cuerpo, y el uso de resoluciones más altas genera más carga, lo que se traduce en una evaluación más lenta. Si la velocidad no es un parámetro crítico para usted, entonces una solución de cámara inteligente podría ser adecuada para su proyecto.
Cámaras industriales para proyectos de larga duración con experiencia en visión artificial
Hay varias razones para considerar las cámaras industriales. A la hora de decidirse por una, lo primero y más importante es preguntarse si utiliza la visión artificial con regularidad y para diversos fines.
Como he mencionado anteriormente, para proyectos puntuales, se recomienda utilizar cámaras inteligentes para minimizar las posibles complicaciones. De lo contrario, es crucial contar con colegas expertos en visión artificial. Trabajar con cámaras industriales implica algo más que configurar el software; también es necesario saber elegirlo y programarlo. Esto puede suponer un reto importante debido a las complejas opciones de software existentes en el mercado, no todas las cuales son adecuadas para todos los proyectos o segmentos de mercado.
Muchos OEM y fabricantes de máquinas en serie, especialmente los que dependen de la visión artificial, están realizando la transición a las cámaras industriales. El equipo suele incluir no sólo un experto en programación, sino también especialistas en óptica e iluminación. Una ventaja significativa de las cámaras industriales es la posibilidad de conectar varias cámaras a un PC, lo que le permite elegir el hardware óptimo para sus proyectos y ahorrar importantes costes financieros. Recuerde que con cada cámara inteligente está comprando esencialmente un PC integrado. Si un fabricante vende 10 o más máquinas idénticas al año, el ahorro global puede alcanzar decenas de miles de dólares.
Otro punto crucial para utilizar cámaras industriales en lugar de cámaras inteligentes es la amplia gama de opciones variables. Esto incluye la posibilidad de elegir cámaras económicas con obturador enrollable y alta resolución, así como varias versiones de cámaras con obturador global, que van desde las resoluciones más pequeñas de 0,4 megapíxeles hasta las más comunes de 30 megapíxeles. La flexibilidad de las cámaras industriales se extiende a su conectividad, con numerosas opciones, desde USB y GigE hasta cámaras PCIe de alta velocidad.
No olvide que nuestras opciones no se limitan al espectro visible. Algunos defectos apenas son visibles con la iluminación convencional. Puede optar por una cámara industrial con un sensor de imagen sensible en iluminación polarizada, ultravioleta, infrarroja o una que combine varias longitudes de onda, como una cámara SWIR.
Si no está seguro de cuál es la cámara más adecuada para usted, todos los fabricantes de cámaras cuentan con un equipo de técnicos e ingenieros altamente cualificados que se ocupan a diario de diversos proyectos.
Es esencial reconocer que la elección entre cámaras industriales y cámaras inteligentes tiene un impacto crucial en el éxito de los proyectos visuales en el mundo de la visión artificial. Mientras que las cámaras industriales ofrecen mayor programabilidad y flexibilidad para tareas exigentes, las cámaras inteligentes son soluciones prácticas para retos más sencillos. Comprender a fondo las diferencias nos permite tomar decisiones con conocimiento de causa y lograr resultados óptimos en nuestros esfuerzos visuales.
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146