Selección del concentrador IO-Link adecuado para la automatización industrial
Varios factores a tener en cuenta al seleccionar un concentrador IO-Link para aplicaciones de automatización industrial
Tiempo de lectura: minutos
A la hora de elegir un concentrador IO-Link para aplicaciones de automatización industrial, hay que tener en cuenta varios factores para asegurarse de que cumple sus requisitos específicos.
A continuación se indican los aspectos clave que debe tener en cuenta:
Compruebe la compatibilidad con la versión IO-Link
¿El concentrador es IO-Link versión 1.0 o 1.1? Hay funciones de la versión 1.1 de IO-Link que no están en la versión 1.0, como el servidor de parámetros y varios parámetros, como el número de serie y la etiqueta de aplicación. Si utiliza un concentrador o un maestro más antiguos, asegúrese de que cada uno de ellos es compatible con las revisiones del otro.
Número de puertos de E/S y opciones de puerto
Evalúe si el concentrador necesita admitir entradas PNP y NPN. Determine si se necesitan E/S configurables a nivel de puerto o de patilla. Y evalúe si se necesita una mezcla de E/S discretas y analógicas, y si se requieren puertos de doble densidad.
Velocidades de comunicación
Históricamente, los concentradores típicos solían funcionar a COM 2. Sin embargo, debido a la creciente necesidad de reducir la latencia, muchos concentradores se comercializan ahora a COM 3, que representa la velocidad más rápida.
Alimentación
Determine la corriente total que necesitan los dispositivos conectados al concentrador. Compruebe si el concentrador puede suministrar suficiente corriente a través del cable M12 IO-Link o si necesita una conexión de alimentación auxiliar adicional, como un conector M12 de 7/8" o con codificación L, para adaptarse a la demanda de corriente adicional. Si el concentrador utiliza salidas discretas, determine el método para desactivar las salidas mediante un circuito de seguridad.
Protección
Especifique si el concentrador debe tener una protección global contra cortocircuitos, en la que un cortocircuito protege y apaga toda la unidad, o si necesita protección contra cortocircuitos por puerto y protección contra sobrecarga por pin de salida, permitiendo que los demás puertos sigan operativos.
Diagnóstico y supervisión
Decida si necesita diagnósticos, como la detección de cortocircuitos o sobrecargas, que vuelvan al PLC. ¿Proporciona el concentrador estos diagnósticos sólo a través de datos de eventos o a través de datos de proceso? Recuerde que cuanto mayor sea el tamaño de los datos del concentrador, mayor será la latencia en el tiempo de ciclo mínimo.
Parametrización
Compruebe si el concentrador funciona con su configuración predeterminada de fábrica o si es necesario ajustar algunos valores de los parámetros. ¿Admite el maestro elegido una parametrización sencilla del concentrador a través de una interfaz de usuario web o un software de parametrización? Averigüe si la parametrización se puede controlar mediante REST API, OPC UA, etc.
Opciones de montaje y redondeo
Considere la facilidad de montaje del cubo y averigüe si requiere dos o cuatro orificios de montaje y el tamaño de perno necesario. ¿Ofrece el concentrador una opción de conexión a tierra que cumpla los requisitos de conexión a tierra de la aplicación? Compruebe si los accesorios del paquete incluyen una cinta delimitadora.
Consideraciones medioambientales
Evalúe si la clasificación IP se ajusta a los requisitos de la aplicación. ¿Necesita la carcasa soportar la exposición a escoria de soldadura, productos químicos de limpieza u otras condiciones adversas? ¿Cuál es el rango de temperatura requerido para el cubo? Tenga en cuenta la conciencia medioambiental e identifique los componentes reciclables del cubo, si los hay.
Reputación y asistencia del proveedor
Considere la disponibilidad de asistencia local por parte del proveedor o de los socios de distribución. Examine el historial del proveedor y la base instalada de estos concentradores. Explore la información en línea y evalúe el soporte técnico, incluido el código de muestra, las AOI o los bloques de funciones.
A medida que IO-Link sigue creciendo, el número de productos y opciones, incluso para concentradores IO-Link "sencillos", puede resultar abrumador. Tómese su tiempo y tenga en cuenta estas consideraciones para hacer una buena elección de su próximo concentrador IO-Link.
Palabras clave
- IO-Link
Autor
John Harmon
Con 26 años de experiencia en el sector de la automatización industrial, combina la formación técnica práctica con la experiencia en gestión de productos y un soporte técnico de ventas de alto nivel para impulsar soluciones innovadoras para la industria.
0 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146