Migliorare la tracciabilità nel packaging con RFID e codici ottici
Una guida alle tecnologie che aiutano i costruttori di macchine e gli utenti finali a ottenere maggiore efficienza operativa
Tempo di lettura: minuti
La tracciabilità aiuta i produttori del settore packaging a individuare gli errori in anticipo e a ridurre sprechi, fermi macchina e reclami
I codici ottici rappresentano una soluzione conveniente e ampiamente utilizzata per l'identificazione di prodotti ed etichette
L'RFID consente l'identificazione automatica senza necessità di contatto visivo diretto ed è particolarmente indicato per utensili, parti di formato e ambienti gravosi
Le strategie di tracciabilità più efficaci combinano RFID e identificazione ottica, considerandole tecnologie complementari anziché alternative
Dati di tracciabilità connessi supportano una risoluzione più rapida dei problemi, una messa in servizio più efficiente e una OEE più elevata
Perché la tracciabilità sta assumendo un ruolo sempre più strategico nel packaging?
La tracciabilità non è più soltanto un requisito normativo nel settore del packaging. È diventata uno strumento essenziale per garantire la qualità dei prodotti, ridurre gli sprechi e assicurare il funzionamento affidabile delle macchine. Negli ambienti di confezionamento ad alta velocità, infatti, anche errori apparentemente minimi, come etichette errate, formati prodotto non corretti o componenti mancanti, possono tradursi rapidamente in scarti, fermi macchina e reclami da parte dei clienti.
Per evitare queste problematiche, i produttori devono poter contare su una visibilità in tempo reale di prodotti, utensili e fasi di processo lungo l'intera linea di confezionamento. La tracciabilità rende possibile questa visibilità collegando l'identificazione fisica di componenti e prodotti ai dati di processo. In questo modo è più semplice capire cosa è accaduto, dove si è verificato il problema e quali azioni correttive adottare per risolverlo rapidamente.
Per settori come il food & beverage, il farmaceutico e i beni di consumo, una tracciabilità affidabile è particolarmente importante, poiché i requisiti di qualità, gli obblighi di documentazione e la complessità della produzione sono in costante aumento.
Visibilità completa del processo, dal riempimento fino ai controlli di fine linea
Identificazione più rapida delle cause in caso di difetti
Maggiore costanza della qualità del prodotto e supporto alla conformità normativa
RFID e identificazione ottica: quali sono le differenze?
La moderna tracciabilità nel settore del packaging si basa generalmente su due tecnologie di identificazione: i codici ottici e l'RFID. Entrambe consentono un’identificazione affidabile, ma funzionano secondo principi diversi e si adattano a differenti fasi del processo produttivo. Nella maggior parte dei casi, le soluzioni di tracciabilità più efficaci non si basano su una sola tecnologia, ma combinano RFID e identificazione ottica per sfruttarne al meglio i rispettivi vantaggi.
Codici ottici: una soluzione conveniente per l'identificazione di prodotti ed etichette
L’identificazione ottica utilizza codici stampati o marcati direttamente sul prodotto, come codici a barre 1D, codici 2D o codici Data Matrix, che vengono rilevati da telecamere o lettori di codici Poiché questi codici si integrano naturalmente nei processi di etichettatura e confezionamento, l’identificazione ottica rimane la soluzione standard per molte applicazioni ad alti volumi.
Conveniente e ampiamente diffusa
Facile da integrare nei processi di etichettatura
Ideale per applicazioni di packaging ad alta produttività
Il principale limite dei sistemi di identificazione ottica è la necessità di una linea di vista diretta tra il codice e il dispositivo di lettura. Inoltre, la leggibilità del codice può essere compromessa da sporco, danni, riflessi, posizionamento non corretto dell'etichetta o scarsa qualità del codice stesso. Nei processi ad alta velocità, infine, operazioni di scansione manuali o punti di lettura non ottimizzati possono causare ritardi o mancate letture, con un impatto negativo sull'efficienza complessiva del processo.
RFID: identificazione automatica senza necessità di visibilità diretta
L'RFID identifica gli oggetti tramite onde radio. I tag RFID non devono essere visibili e possono essere letti automaticamente, anche quando l'oggetto è in movimento. Inoltre, possono memorizzare una quantità di dati superiore rispetto a molti codici ottici, risultando particolarmente utili quando l'identificazione deve includere informazioni aggiuntive come stato, parametri di processo o storico del prodotto.
Queste caratteristiche rendono l'RFID particolarmente adatto alle applicazioni in cui robustezza e affidabilità del processo sono fondamentali, ad esempio nell'identificazione degli utensili, nella verifica dei cambi formato, nella gestione di carrier riutilizzabili o in ambienti produttivi difficili.
Nessuna necessità di visibilità diretta per un'identificazione più rapida
Lettura automatica durante il movimento
Possibilità di memorizzare informazioni aggiuntive, come stato, parametri di processo e storico del prodotto
Prestazioni affidabili in ambienti difficili
Tag in sola lettura o lettura/scrittura, in base alle esigenze applicative
L'RFID richiede solitamente un investimento iniziale maggiore rispetto ai semplici codici stampati e deve essere preso in considerazione già nelle prime fasi della progettazione della macchina. La posizione dell'antenna, il tipo di tag, la portata di lettura e le condizioni ambientali influenzano il progetto finale del sistema.
RFID o codici ottici: quale tecnologia scegliere?
Utilizza i codici ottici quando le etichette fanno già parte del processo di packaging, i costi di implementazione devono essere contenuti e l'applicazione consente la lettura con visibilità diretta.
Utilizza l'RFID quando sono necessarie verifiche automatiche, utensili o componenti di cambio formato richiedono un'identificazione affidabile, le condizioni ambientali compromettono la leggibilità delle etichette oppure l'affidabilità del processo è un requisito fondamentale.
Best practice: combina RFID e identificazione ottica per garantire un'identificazione affidabile e una tracciabilità continua in ogni fase del processo di packaging.
Perché una tracciabilità inefficace può generare fermi macchina nel packaging?
Le problematiche di tracciabilità nel packaging raramente sono causate dal guasto di una singola tecnologia. Nella maggior parte dei casi, derivano da identificazioni incoerenti, dall'assenza di meccanismi di validazione o dalla presenza di controlli manuali in fasi critiche del setup. Queste criticità emergono soprattutto durante i cambi formato, la sostituzione degli utensili e la messa in servizio delle macchine.
Montaggio errato di utensili o parti di ricambio
Etichette mancanti, danneggiate o illeggibili
Assenza di verifiche in tempo reale durante il setup
Controlli manuali che rallentano la produzione
Identificazione non uniforme dei prodotti lungo la linea
Le conseguenze sono immediate e facilmente misurabili nelle operazioni quotidiane: errori di configurazione, collisioni, anomalie durante la messa in servizio, scarti, rilavorazioni e ritardi produttivi. Un sistema di tracciabilità efficace contribuisce a prevenire questi problemi verificando prodotti, componenti macchina e stati del processo prima che possano generare inefficienze o guasti nelle fasi successive della produzione.
FAQ:
In che modo gli OEM del packaging possono migliorare la tracciabilità?
Una tracciabilità efficace non si ottiene semplicemente installando un sensore, una telecamera o un lettore di codici a valle del processo. Per garantire risultati affidabili, l'identificazione deve essere parte integrante della progettazione della macchina, mettendo in relazione prodotti, componenti e utensili con i dati digitali necessari per il controllo, la validazione e l'assicurazione della qualità lungo l'intero processo produttivo.
1. Integrare l'identificazione nei punti chiave del processo
La tracciabilità deve essere implementata nei punti del processo in cui possono verificarsi errori o vengono prese decisioni operative. Nel packaging, questi punti corrispondono generalmente alle fasi di riempimento, etichettatura, inscatolamento, cambio formato e ispezione di fine linea. Se l'identificazione viene introdotta troppo tardi nel processo, può aiutare a documentare un errore già avvenuto, ma non necessariamente a prevenirlo.
2. Sostituire i controlli manuali con la verifica automatizzata
I controlli manuali causano ritardi e generano discrepanze tra turni, operatori e cicli di produzione. L’identificazione automatizzata è in grado di controllare prodotti, utensili e parti di ricambio in modo più rapido e coerente, contribuendo così a garantire un avvio più affidabile delle macchine dopo le operazioni di cambio formato.
3. Collegare i prodotti fisici ai dati di processo digitali
La tracciabilità offre i massimi vantaggi quando i dati di identificazione vengono collegati ai parametri di processo e alle informazioni sulla qualità. In questo modo è possibile ottenere una visione completa e trasparente dell'intera linea di packaging, facilitando l'individuazione e la risoluzione delle cause di difetti, scarti e non conformità.
In che modo Balluff supporta la tracciabilità nell’industria del packaging?
Balluff supporta gli OEM del settore dell’imballaggio con una gamma di soluzioni di identificazione che combina sistemi RFID, identificazione ottica e tecnologia di rete industriale. Questo consente di sviluppare concetti di tracciabilità scalabili per prodotti, utensili, componenti di cambio formato e dati macchina interconnessi.
In sintesi
La tracciabilità è un fattore determinante per garantire qualità ed efficienza operativa nel packaging
I codici ottici offrono una soluzione economica ed efficace per l'identificazione dei prodotti e la verifica delle etichette
La tecnologia RFID consente l'identificazione automatica senza necessità di visibilità diretta, migliorando l'affidabilità del processo
I migliori sistemi di tracciabilità combinano la tecnologia RFID, l’identificazione ottica e un’architettura dati interconnessa
Una migliore tracciabilità riduce gli scarti, gli errori di configurazione, le rilavorazioni e i tempi di inattività non pianificati
Commento
Messaggi più popolari
Sicurezza nella tecnologia RFID
La rivoluzione industriale - dalla macchina a vapore all'Industria 4.0
Come scegliere un encoder magnetico per il vostro sistema?
Che cos'è un supporto dati RFID?
Modulo di contatto
Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.
Balluff Automation S.r.l
-
Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).