Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Condition Monitoring para una visión clara

Más datos para una producción eficiente de ventanas

Condition Monitoring para una visión clara

Sector industrial:Industria madereraCliente:4B AG, Hochdorf, Suiza

4B-AG es la empresa regional suiza líder en envolventes inteligentes para edificios. Desarrollan soluciones pioneras de fachadas y ventanas para que los clientes puedan construir, renovar y vivir cómodamente de forma ecológica y fiable sin gastos adicionales. Como empresa tradicional, apuestan por Suiza como emplazamiento y fabrican una amplia variedad de ventanas en Hochdorf.
Pero a pesar de toda la tradición y la artesanía, 4B también apuesta por las nuevas tecnologías en los ámbitos de la monitorización del estado y el mantenimiento predictivo.


La situación

Las ventanas de madera se fabrican con máquinas de carpintería tradicionales. Para conseguir la mejor calidad posible, las fresas deben estar siempre en condiciones óptimas. En el peor de los casos, el desgaste o incluso la rotura de una fresa individual sólo se detecta cuando ya se ha procesado el lote de producción. Esto puede significar que todos los elementos de ventana producidos hasta ese momento tengan que reelaborarse o incluso desecharse y producirse de nuevo. Por supuesto, esto no beneficia al inventor y es muy costoso y requiere mucho tiempo.

El reto

Un sistema para controlar la calidad de la producción debe ser fácil de usar y, al mismo tiempo, ser una fuente fiable de datos sobre cualquier desviación que pueda producirse. En este caso, el reto consistía en encontrar un sistema capaz de cartografiar los complejos procesos de una máquina para trabajar la madera.

El objetivo principal de 4B es garantizar la calidad, evitar rechazos y facilitar al máximo el manejo sin complicadas conexiones con el sistema de producción existente. Además, el sistema de pruebas también debe ser capaz de hacer frente a diferentes tipos de madera y estructuras sin tener que volver a formarse exhaustivamente. Ello exigiría un esfuerzo y un tiempo de los que sencillamente no se dispone en la producción.

El sistema también tenía que ser adecuado tanto para la integración estacionaria como para aplicaciones móviles.

La solución

Balluff ofrece el sensor de Condition Monitoring BCM en combinación con el kit de herramientas de Condition Monitoring CMTK para satisfacer los distintos requisitos. Este sistema permite supervisar y visualizar de forma sencilla las vibraciones, la temperatura y otras condiciones ambientales. Y sin necesidad de ser un profesional de la tecnología de vibraciones.

El sensor de monitorización de estado BCM dispone de una interfaz IO-Link y se ha desarrollado para que resulte lo más sencillo y directo posible averiguar cómo se encuentra su máquina. El sensor le indica si se están produciendo vibraciones no deseadas, si la temperatura es correcta y si la posición de montaje sigue siendo la que debería.

Nuestro Condition Monitoring Toolkit (abreviado CMTK) ha demostrado ser el sparring ideal para el BCM. Esta pasarela dispone de cuatro puertos IO-Link y está preparada para la visualización de datos y la comunicación de datos a redes informáticas directamente a bordo. Cualquier mensaje que surja puede transmitirse directamente por correo electrónico o mensaje de estado.

Averigüe lo que ocurre de forma rápida, directa y sencilla. El CMTK ofrece aquí soluciones completamente nuevas.

¿Cómo se implementó?

Los sensores de Condition Monitoring se instalaron directamente en los motores de accionamiento de las máquinas de procesamiento. Aquí es precisamente donde una parada imprevista causaría el mayor esfuerzo.

Pero antes de que el sistema pudiera ponerse en marcha, fue necesario determinar cómo es un perfil de vibración "bueno y correcto". Para ello, se registraron los datos y se observó la evolución de los valores. ¿Qué efecto tienen los cambios de herramienta? ¿Cómo es el mantenimiento normal? Y lo que es más importante, ¿cuál es el efecto de los fallos, como la rotura de un inserto de corte en la fresa?

Todos estos datos se registran y se utilizan para trazar una línea entre lo "bueno" y lo "malo". De este modo se pueden reconocer las anomalías que se produzcan e incluso las pequeñas desviaciones progresivas.

El sistema se ha configurado para que el operario reciba un correo electrónico cuando se supere un límite y sea necesario intervenir.

¿Qué se ha conseguido?

Los primeros éxitos del sistema se hicieron patentes muy pronto. Por ejemplo, una plaquita de corte rota en la cortadora de perfiles se detectó en cuestión de minutos y no al final de la producción por lotes. La rápida detección e intervención ahorró mucho dinero y evitó daños mayores en la herramienta.

Un motor de accionamiento también mostró un perfil de vibración diferente "de la noche a la mañana". Pero, ¿de dónde venía esto? ¿Qué había ocurrido? Después de sustituir el motor por precaución, resultó que un rodamiento de bolas del eje de transmisión estaba defectuoso y había que cambiarlo. Esto sólo pudo detectarse a tiempo porque se revisó el motor. De lo contrario, habría fallado en un futuro próximo y el problema habría sido mucho mayor y más caro.

Gracias a éxitos como éste, el sistema también ha logrado un alto nivel de aceptación en la producción. "Si el sensor informa de algo, ¡algo habrá!", afirma un operario de la fresadora de perfiles. Además de los resultados de medición precisos, los resultados son fáciles de visualizar y los límites son sencillos de ajustar.

A raíz de este éxito, también se ha desarrollado una versión móvil, que actualmente se está probando de forma rápida y sencilla en varios motores, ventiladores y bombas.

Con los sensores BCM y el kit de herramientas de Condition Monitoring CMTK de Balluff, siempre vamos un paso por delante. Reconocemos inmediatamente cualquier desviación y podemos reaccionar directamente antes de que sea demasiado tarde. Esto nos ahorra mucho tiempo y dinero.


Las ventajas

El uso de sensores BCM en combinación con el CMTK ha supuesto muchas ventajas para 4B-AG:

  • El sistema reconoce los fallos inmediatamente y antes de que se agraven
  • La integración en el sistema se realizó rápidamente
  • Los operarios son informados inmediatamente de las desviaciones por correo electrónico o señal
  • Los aparatos también se utilizan sobre la marcha para "comprobar rápidamente" lo que ocurre en otros lugares
  • El sistema convence por su óptima relación calidad-precio.


Los productos

Eche un vistazo detallado al sensor de Condition Monitoring y al kit de herramientas de Condition Monitoring aquí:

BCM0003

Sensores de Condition Monitoring

BAV002N

Kit de herramientas de Condition Monitoring

BCM0003

Sensores de Condition Monitoring

Función
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BAV002N

Kit de herramientas de Condition Monitoring

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: hembra RJ45, 8 polos
4x IO-Link: hembra M8x1, 4 polos, codificación A
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 estándar A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?