Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ottimizzazione della tecnologia RFID UHF per il monitoraggio e la gestione delle scorte

Capire i fattori che influenzano le prestazioni dell'RFID UHF

Kyle Bause
04 agosto 2026 | 09:36 Orologio

Tempo di lettura: minuti

Nella produzione industriale, l’impiego efficace della tecnologia di identificazione a radiofrequenza a ultra-alta frequenza (UHF-RFID) per la tracciabilità delle scorte può migliorare significativamente l’efficienza operativa e la produttività. La capacità di tracciare e gestire in modo affidabile beni di valore quali utensili di stampaggio, stampi di fusione e altri strumenti è di fondamentale importanza. Tuttavia, le prestazioni dei sistemi RFID UHF non dipendono esclusivamente dalla tecnologia stessa, ma anche dall’ambiente industriale in cui vengono impiegati. Analizzeremo qui i fattori i principali fattori che, negli ambienti industriali, influenzano le prestazioni dei sistemi RFID UHF, evidenziando le soluzioni più efficaci per ottimizzarne le prestazioni.

Le superfici metalliche negli ambienti di produzione possono compromettere in modo significativo l’integrità dei segnali RFID UHF, causando una scarsa leggibilità dei tag o persino rilevazioni indesiderate. Il metallo può riflettere, attenuare o bloccare completamente i segnali RFID. Per ridurre questi effetti, è fondamentale selezionare i tag più adatti all'applicazione, scegliere e posizionare correttamente le antenne e configurare il sistema in modo ottimale, sia dal punto di vista hardware che software.

Scelta e posizionamento dei tag

La corretta scelta e installazione dei tag sono fondamentali per ottimizzare le prestazioni di un sistema RFID UHF. I tag devono essere selezionati in base alla loro compatibilità con i materiali su cui verranno applicati, come metallo o plastica, poiché superfici diverse influenzano in modo differente la ricezione del segnale. Esistono tag progettati specificamente per il montaggio su superfici metalliche oppure per l'installazione con una zona di distanziamento, e sono disponibili in diverse dimensioni, un fattore che incide direttamente sulla distanza massima di lettura. Anche il posizionamento riveste un ruolo determinante: per ridurre al minimo le interferenze e massimizzare le prestazioni, i tag devono essere installati e orientati in modo da garantire un'esposizione ottimale alle antenne del lettore. Il rispetto di queste linee guida generali, insieme alle indicazioni specifiche del produttore del tag, consente di ottenere tassi di lettura più elevati e una maggiore efficienza nelle applicazioni di tracciamento degli asset.

Adattamento alle condizioni ambientali

Gli ambienti industriali sono caratterizzati da condizioni particolarmente gravose, come temperature estreme, elevata umidità ed esposizione a sostanze chimiche, che richiedono soluzioni RFID progettate per resistere a tali sollecitazioni. Per garantire affidabilità e continuità operativa, è fondamentale selezionare tag e antenne in base alla loro robustezza e resistenza alle condizioni ambientali specifiche dell'applicazione. Ad esempio, in ambienti con temperature elevate, tag e involucri speciali possono resistere fino a 220 °C (428 °F). Tuttavia, per effettuare correttamente le operazioni di lettura e scrittura senza compromettere l'integrità del tag, è generalmente necessario che il dispositivo si raffreddi fino a temperature più basse.

Posizionamento strategico delle antenne dei lettori e impostazioni di potenza

Il corretto posizionamento delle antenne RFID è fondamentale per evitare che ostacoli fisici attenuino o blocchino il segnale, compromettendo l'affidabilità delle letture. Un posizionamento ottimizzato delle antenne, combinato con l'utilizzo di più antenne orientate in direzioni diverse, consente di migliorare significativamente la capacità del sistema di acquisire dati, anche negli ambienti industriali più complessi. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la configurazione della potenza di trasmissione. Impostazioni eccessivamente elevate possono infatti generare letture indesiderate di tag situati al di fuori dell'area prevista, causando errori di identificazione e riducendo l'accuratezza del sistema di tracciamento.

Sopralluoghi e studi di fattibilità

Per chi si avvicina per la prima volta al settore delle applicazioni RFID UHF, è consigliabile affidarsi a professionisti specializzati. Un sopralluogo preliminare consente di valutare se l'applicazione è realizzabile. Successivamente, uno studio di fattibilità approfondito permette di definire la soluzione più adatta, selezionando antenne, lettori e tag in funzione delle specifiche esigenze applicative. Questa fase consente inoltre di stabilire la topologia del sistema, le posizioni di installazione, le distanze, gli angoli di lettura e i livelli di potenza ottimali per garantire prestazioni affidabili nel contesto operativo reale.

L’impiego della tecnologia RFID UHF in ambienti industriali offre notevoli vantaggi per la gestione degli impianti, ma richiede un’attenta valutazione dei fattori ambientali che potrebbero comprometterne le prestazioni. Comprendere e affrontare aspetti come la presenza di superfici metalliche, la corretta selezione dei componenti e le condizioni ambientali più gravose è essenziale per sfruttare appieno il potenziale della tecnologia. Grazie a una progettazione strategica dei sistemi e a continue valutazioni delle prestazioni, la tecnologia RFID può diventare un pilastro fondamentale delle moderne strategie di automazione della produzione.

Parole chiave

  • RFID

Vi è piaciuto questo post?

0

Condividi questo post

Autore

Kyle Bause

Kyle Bause

Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.


0 Contributi

Commento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare