Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

21.09.2023

Da Neuhausen al Messico

In qualità di project manager, Andreas Schönle è responsabile dell'allestimento del nuovo sito produttivo Balluff in Messico. Processi rapidi e molte responsabilità fanno parte della sua vita quotidiana. E poi c'è la cultura messicana, alla quale è molto legato.

In qualità di project manager, Andreas Schönle è responsabile dell'allestimento del nuovo sito produttivo Balluff in Messico. Processi rapidi e molte responsabilità fanno parte della sua vita quotidiana. E poi c'è la cultura messicana, alla quale è molto legato.

"Non ci sono due giornate lavorative uguali, ed è questo che mi piace particolarmente del mio lavoro", dice Andreas Schönle. E gli si crede subito. L'intervista con il 34enne si svolge nel primo pomeriggio di un lunedì. Per Andreas Schönle, invece, il sole è appena sorto. Il nativo del Baden-Württemberg vive in Messico con la sua famiglia dallo scorso marzo. Più precisamente ad Aguascalientes, una città nel centro del Paese. Qui, a circa 500 chilometri a nord di Città del Messico, Schönle è responsabile, in qualità di project manager, della creazione di un nuovo sito di produzione di serie Balluff. L'obiettivo della Smart Factory è quello di coprire ancora meglio la crescita futura dello specialista di sensori e automazione, di rafforzare la rete di produzione globale e, naturalmente, di accorciare le catene di fornitura verso il Nord e il Sud America.


Aguascalientes è ora il terzo sito di produzione di Balluff e la produzione è iniziata con successo quest'estate.

Focus sull'ottimizzazione dei processi

Aguascalientes è ora il terzo sito di produzione di Balluff e la produzione è iniziata con successo quest'estate. La scelta di questo paese tra gli Stati Uniti e l'America Centrale non è casuale, ma è il risultato di un'intensa attività di ricerca e di analisi dei luoghi.

Andreas Schönle è entrato in contatto con il progetto nel novembre 2021. A quel tempo, l'ingegnere industriale, lavorava già da cinque anni presso Balluff. In qualità di lean manager, era stato responsabile di diversi progetti, tra cui l'ottimizzazione delle linee di produzione e dei processi logistici, nonché dell'implementazione di progetti di digitalizzazione all'interno della catena di fornitura e del coordinamento globale con le sedi dell'azienda in tutto il mondo. "All'epoca il mio capo reparto venne da me e mi chiese se potevo immaginare di essere il project manager per la creazione di questa nuova sede", ricorda Schönle. La sua prima reazione: "Sono stato subito entusiasta".


Veloce e di successo

Anche dopo il colloquio, l'entusiasmo per la nuova sfida è rimasto. E poi tutto è avvenuto molto rapidamente, nel vero senso della parola, perché la costruzione di questo sito era un cosiddetto progetto fast-track: processi che di solito si svolgono uno dopo l'altro vengono portati avanti uno dopo l'altro. In questo modo, Balluff è in grado di soddisfare il più rapidamente possibile la forte domanda di prodotti nella regione nordamericana e di rendere la catena di approvvigionamento ancora più resistente per quanto riguarda le tre regioni mondiali di Balluff. Nel caso di Aguascalientes, ciò ha significato concretamente: "La ricerca di una sede non era ancora conclusa quando abbiamo già iniziato a pianificare il business case, ovvero: cosa produciamo? Di quali macchine abbiamo bisogno? Quanti dipendenti sono necessari?". Anche la fase di progettazione del nuovo stabilimento, l'incarico all'impresa di costruzioni locale e le trattative contrattuali si sono svolte in parallelo. Con successo. Nel settembre 2022, il progetto è stato approvato internamente. Poco dopo è iniziata l'implementazione. E nel gennaio 2023 si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del sito greenfield in Messico.

La costruzione è stata un cosiddetto progetto accelerato: processi che di solito si svolgono uno dopo l'altro sono stati portati avanti uno accanto all'altro.

Secondo Schönle, questo sprint è stato possibile solo grazie a un team internazionale molto impegnato e motivato. "Ho scambi quotidiani con colleghi messicani, ma anche tedeschi o ungheresi, per esempio. Questo aspetto globale rende il mio lavoro un compito piacevole e, soprattutto, entusiasmante".


"Non ci sono due giornate lavorative uguali, ed è questo che mi piace particolarmente del mio lavoro".

Andreas Schönle, Responsabile Progetti strategici


Dalla Germania al Messico

Gli incontri internazionali sono sempre stati importanti per Andreas Schönle. Già da studente al Karlsruhe Institute of Technology (KIT), ha ampliato la sua rete europea nell'International Student Network for Industrial Engineers, ha conosciuto la lingua spagnola durante un semestre all'estero a Barcellona, ha avuto i primi contatti con la cultura latino-americana e ha incontrato la sua futura moglie - una messicana - durante gli studi. Oggi i due sono genitori di un figlio piccolo e ricordano i numerosi viaggi e le visite congiunte nel Paese con i suoi oltre 120 milioni di abitanti, la sua natura variegata e la sua cultura millenaria.

"Ci sentivamo molto a nostro agio in Germania. Ma anche vivere in Messico ci piaceva", dice Schönle, che ora parla correntemente anche lo spagnolo. Il trasferimento ad Aguascalientes nella primavera di quest'anno non è stato quindi un grande shock culturale. "Siamo arrivati molto bene come famiglia. Amiamo il Paese e la cultura, che è particolarmente evidente, ad esempio, all'inizio di novembre durante l'annuale festa colorata "Día de los Muertos" - il giorno dei morti. E apprezziamo la grande ospitalità che qui è del tutto normale". Schönle dice di percepire spesso i messicani come persone emotive e molto laboriose. Qual è stato l'adattamento più grande per lui nella sua interazione quotidiana? Il project manager ride. "Per la gente di qui è molto importante rimanere flessibili e aperti all'imprevisto. Un piano non deve essere sempre rigorosamente rispettato, ma può essere corretto con breve preavviso, se necessario. Spesso si lavora in parallelo e i messicani rendono possibili molte cose con poco preavviso".


L'attenzione si concentra sulla produzione di sensori, sistemi di rete e tecnologie di connessione, per oltre la metà destinati al mercato nord e sudamericano.

Tre volte al giorno: riunioni con il team di progetto

Il piano per l'attuale sito produttivo di 7.000 metri quadrati ad Aguascalientes ha funzionato: Dopo meno di un anno di lavori di costruzione, la produzione in serie è iniziata quest'estate con una prima linea, il modulo di rete BNI di Balluff. "Abbiamo appena superato la fase calda dell'avvio della produzione", afferma Schönle, che, oltre alla gestione generale del progetto e all'attivazione della nuova sede, è anche responsabile del coordinamento dell'avvio delle future linee di produzione del sito.

Tre volte al giorno, il team di progetto si è riunito per aggiornamenti e scambi durante la fase di avvio della produzione. "Il progetto è veloce, complesso e non di rado impegnativo, ma questa varietà e l'approfondimento di aree diverse come la pianificazione dello stabilimento, l'implementazione di concetti logistici o l'impostazione di sistemi informatici lo rendono molto speciale", afferma Schönle.

Entro la fine del 2026, si prevede che 700 dipendenti lavoreranno nel sito; attualmente, più di 50 persone lavorano già per Balluff Manufacturing Aguascalientes. L'attenzione, sottolinea Schönle, si concentra sulla produzione di sensori, sistemi di rete industriali e tecnologie di connessione - più della metà direttamente per il mercato nord e sudamericano, l'altra parte per i clienti internazionali.


Sviluppo personale per tutti

Il potenziale c'è. "Con le nostre soluzioni di sensori e automazione e l'attenzione per il networking, noi di Balluff ci troviamo all'epicentro degli sviluppi in rapida crescita dell'Industrial Internet of Things (IIoT), con clienti provenienti da un'ampia gamma di settori", afferma Schönle. "Questo ci rende solidi come azienda contro le influenze economiche e costituisce la base per un'ulteriore crescita". Cosa apprezza particolarmente del suo datore di lavoro? "Come azienda familiare non quotata in borsa, Balluff pianifica a lungo termine e mette sempre le persone al centro. Ci sono molti modi in cui ogni individuo può contribuire e svilupparsi".

È chiaro: Per Andreas Schönle, la sede di Aguascalientes è diventata da tempo un progetto personale del cuore. Lui e la sua famiglia resteranno in Messico per altri 2-3 anni. Resta da vedere se poi torneranno in Germania. "Al momento non pensiamo a ciò che verrà dopo, ma piuttosto a goderci il tempo, a conoscere ancora meglio il Paese e a raccogliere nuove impressioni". Ma c'è una cosa che l'entusiasta escursionista non vede l'ora di fare dopo il suo ritorno: "Le Alpi. Lì fa sicuramente molto più fresco rispetto alle calde montagne messicane".

"Vivere in Messico ci piaceva", dice Schönle. Ma l'entusiasta escursionista non vede l'ora di tornare sulle Alpi.

Entrate a far parte del team Balluff

Insieme per portare avanti le innovazioni
Per saperne di più
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare