Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

GSDML- und ESI-Dateien: Unsichtbare Schlüssel für effiziente industrielle Automation

Die Basis für reibungslose Geräteintegration in modernen Steuerungsarchitekturen

Jan-Erik Jung
18 März 2026 | 11:00 Uhr

Lesezeit: Minuten

GSDML- und ESI-Dateien: Warum sie in der industriellen Automation unverzichtbar sind 

In modernen Produktionsanlagen treffen unterschiedlichste Sensoren, Aktoren und Steuerungskomponenten aufeinander, oft in komplexen Netzwerken und mit hohen Anforderungen an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz. Für Instandhalter, Steuerungsentwickler, und Inbetriebnehmer stellt sich dabei immer wieder dieselbe praktische Frage: Wie gelingt es, diese Vielfalt an Geräten sauber in die jeweilige Steuerungsarchitektur einzubinden, ohne endlose Parametrierarbeit oder zeitintensive Fehlersuche? 
Die Antwort liegt in zwei unscheinbaren, aber entscheidenden Elementen: den GSDML- und ESI-Dateien. 

 

GSDML: Die digitale Identität eines PROFINET-Geräts 

In PROFINET-Umgebungen fungiert die GSDML-Datei als vollständige Beschreibung eines Geräts. Die Dateien liegen im XML-Format vor und folgen dem international anerkannten Schema gemäß ISO 15745. Damit sind sie nicht einfach nur Datenlisten, sondern umfassende digitale Modelle, die festlegen, wie ein Gerät kommuniziert, welche Parameter es benötigt und welche Diagnoseinformationen es bereitstellen kann. Sie enthalten die gesamte Struktur eines PROFINET-Geräts, seine Identifikation, die Organisation der Prozessdaten und alle zulässigen Parameter. Durch diese Vollständigkeit weiß der Controller exakt, wie er mit dem Gerät zu sprechen hat – vom ersten Start bis zum späteren Betrieb. Das Ergebnis ist eine klare, deterministische Kommunikation, die es erlaubt, Geräte zu tauschen oder Anlagen nach Stillständen schnell wieder in Betrieb zu nehmen. 

Für Techniker im Feld bedeutet das eine enorme Vereinfachung. Denn sobald die passende GSDML-Datei eingebunden ist, erkennt die Steuerung das Gerät zweifelsfrei und kann es automatisch mit den richtigen Einstellungen initialisieren. Gerade in Servicefällen, in denen Zeit und Klarheit entscheidend sind, wird dieses Prinzip zum echten Produktivitätsgewinn. 

 

ESI-Dateien: Die Grundlage für reibungslose EtherCAT-Kommunikation 

Während GSDML-Dateien im PROFINET-Umfeld unverzichtbar sind, übernehmen ESI-Dateien („EtherCAT Slave Information“) dieselbe Rolle in EtherCAT-Systemen. Auch hier handelt es sich um XML-Dateien, die exakt definieren, wie ein Slave aufgebaut ist, welche Prozessdaten er liefert, wie er konfiguriert wird und welche Funktionen er bereitstellt. EtherCAT-Master verwenden diese Informationen, um Geräte fehlerfrei einzubinden – ohne manuelles Nacharbeiten oder Trial-and-Error. Für Entwickler und Inbetriebnehmer ist das besonders wertvoll, da die Datei sicherstellt, dass ein Gerät exakt so angesprochen wird, wie es der Hersteller vorgesehen hat. 

ESI-Dateien sorgen dafür, dass der gesamte Daten- und Parameteraustausch reproduzierbar bleibt. Dadurch können selbst in weit verzweigten oder hochdynamischen EtherCAT-Netzwerken Geräte effizient integriert, ersetzt oder erweitert werden. Der Anwender muss nur darauf achten, dass die korrekte Revision verwendet wird – der Rest ist im ESI-Dokument eindeutig definiert. 

 

Warum diese Dateien für Planung, Service und Inbetriebnahme so bedeutend sind 

GSDML- und ESI-Dateien bilden das Fundament für einen durchgängigen, zuverlässigen EngineeringProzess. Sie eröffnen die Möglichkeit, Anlagen noch vor dem ersten physischen Aufbau präzise zu planen, erleichtern die Inbetriebnahme erheblich und sichern den laufenden Betrieb nachhaltig ab. Ihr Wert zeigt sich besonders dort, wo Zeitdruck, Komplexität und Verfügbarkeitsanforderungen zusammentreffen. 

Die wichtigsten Gründe lassen sich klar zusammenfassen: 

  • Strukturierte und vollständige Offline-Planung: Geräte lassen sich exakt abbilden und in die geplante Topologie integrieren, lange bevor Hardware verfügbar ist. 

  • Schnellere und fehlerfreie Inbetriebnahme: Die Steuerung erkennt alle Geräte eindeutig und übernimmt deren Parameter automatisch – ohne manuelles Nacharbeiten. 

  • Reproduzierbare Konfigurationen: Einmal festgelegte Einstellungen bleiben über die gesamte Lebensdauer der Anlage hinweg konsistent und nachvollziehbar. 

  • Zuverlässiger Betrieb Ihrer Anlage: GSDML und ESI-Dateien stellen die reibungslose Kommunikation zwischen Steuerung und den Devices im Betrieb sicher. 

  • Effizienter Service im Störfall: Beim Gerätetausch genügt oft das Einsetzen des neuen Moduls; die Steuerung konfiguriert es anhand der hinterlegten Datei selbstständig. 

  • Klare Diagnosefähigkeit: Standardisierte Beschreibungen ermöglichen es, Fehlerbilder schneller zu erkennen und gezielt zu beheben. 

Damit sind GSDML- und ESI-Dateien weit mehr als technische Formalien. Sie schaffen eine stabile Grundlage, auf der Planung, Inbetriebnahme und späterer Service effizient, reproduzierbar und zuverlässig ablaufen können, selbst bei dynamischen Anlagenstrukturen und hohen Anforderungen an Verfügbarkeit. 

Wie moderne Engineering-Werkzeuge den Umgang mit GSDML- und ESI-Dateien revolutionieren 

Die Praxis zeigt jedoch: Der Umgang mit diesen Dateien ist nicht immer trivial. Anwender müssen sicherstellen, dass sie die richtigen Versionen verwenden, alle relevanten Parameter korrekt übertragen und Änderungen in der Topologie sauber dokumentieren. Oft bedeutet das ein Nebeneinander verschiedener Tools, manueller Zwischenschritte und potenzieller Fehlerquellen. 

Genau hier setzt das Balluff Engineering Tool an. Es ermöglicht nicht nur die vollständige Planung von IO-Link-Topologien im Offline-Modus, sondern kann darüber hinaus direkt die passenden GSDML- und ESI-Dateien generieren. Das bedeutet, dass sämtliche zuvor festgelegten Parameter, Geräteinformationen und Topologiestrukturen automatisch in eine Konfigurationsdatei übertragen werden, die sich ohne weitere Programmierung in PROFINET- oder EtherCAT-Steuerungen importieren lässt. Die Steuerung übernimmt anschließend selbstständig die Parametrierung aller angeschlossenen Geräte. Das verringert Komplexität und minimiert Fehlerquellen. Wer anschließend noch Parameter anpassen möchte kann aber auch das ganz einfach tun: IO-Link Gerätebeschreibungsdateien - sogenannte IODD’s - können auch im Nachgang noch in die GSDML- und ESI-Dateien übernommen werden. 

Für Instandhalter und Servicepersonal hat das einen besonders angenehmen Effekt: Tauscht man ein Gerät aus, konfiguriert sich das neue automatisch anhand der hinterlegten Datei, ganz ohne zusätzliche Einstellungen oder manuelles Eingreifen. Und auch beim Aufbau neuer Anlagen schafft das Tool durch Funktionen wie die Topologieprüfung oder die zentrale Parametrierung einen klar strukturierten und effizienten Ablauf. Damit verbindet es die Theorie der GSDML- und ESI-Dateien mit der praktischen Realität der industriellen Automation und macht aus einer potenziellen Fehlerquelle einen automatisierten, zuverlässigen Prozessschritt. 

 

Fazit 

GSDML- und ESI-Dateien spielen eine zentrale Rolle bei der zuverlässigen Integration von Geräten in moderne Automatisierungsnetzwerke. Sie definieren, wie Komponenten identifiziert, konfiguriert und betrieben werden, und schaffen damit eine stabile Grundlage für Planung, Inbetriebnahme und Service. Mit einem Tool wie dem kostenlosen Balluff Engineering Tool lassen sich diese Vorteile nahtlos in den praktischen Alltag übertragen. 

Schauen Sie sich jetzt unser Balluff Engineering Tool Webinar an:

Schlüsselwörter

  • Balluff Engineering Tool (BET)
  • Software

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Jan-Erik Jung


7 Beiträge

Mehr von dem Autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten