Zustandsüberwachung bei Verpackungsmaschinen
Wie OEMs die Gesamtanlageneffektivität (OEE) verbessern und ungeplante Ausfallzeiten reduzieren
Lesezeit: Minuten
Verpackungslinien sind auf schnelle, synchronisierte Maschinen angewiesen. Die Zustandsüberwachung verschafft OEMs einen kontinuierlichen Einblick in den Zustand der Maschinen, hilft dabei, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, und ermöglicht eine Wartung, die sich am tatsächlichen Betriebszustand orientiert und nicht auf Vermutungen basiert.
Warum haben Stillstände bei Verpackungsmaschinen so große Auswirkungen?
Stillstände in der Verpackungsindustrie sind ein Problem der Linienleistung und nicht nur ein Wartungsfall. Form-Füll-Versiegelungs-, Abfüll-, Etikettier-, Kartonier- und End-of-Line-Systeme arbeiten als miteinander verbundene Prozesse. Ein Ausfall an einem kritischen Punkt kann den Produktfluss unterbrechen, die Verfügbarkeit verringern, Qualitätsverluste verursachen und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) senken.
Auch das finanzielle Risiko kann erheblich sein. Eine von „Facilities Dive“ veröffentlichte Umfrage aus dem Jahr 2024 bezifferte die durchschnittlichen Kosten einer Stunde ungeplanter Ausfallzeit auf etwa 25.000 US-Dollar, wobei die Kosten bei größeren Unternehmen 500.000 US-Dollar überstiegen. Die Umfrage umfasste 1.165 Fachleute aus den Bereichen Wartung, Reparatur und Betrieb in verschiedenen Branchen, sodass die Zahlen eher als branchenübergreifender Kontext und nicht als verpackungsspezifischer Maßstab betrachtet werden sollten.
Für Erstausrüster (OEMs) kann ein unzuverlässiger Betrieb die Nachfrage nach Serviceleistungen erhöhen, die Fehlerbehebung erschweren und das Vertrauen in die gelieferte Maschine schwächen. Eine Konzeption, die Transparenz über den Maschinenzustand gewährleistet, unterstützt daher sowohl die Produktionsziele des Endnutzers als auch das Lebenszyklus-Servicemodell des OEMs.
Warum reichen reaktive und kalenderbasierte Wartung nicht aus?
Bei der reaktiven Wartung wird auf einen Ausfall gewartet. Bei der vorbeugenden Wartung werden Anlagen zu festgelegten Zeit- oder Nutzungsintervallen gewartet. Beide Ansätze sind im richtigen Kontext nach wie vor sinnvoll, doch keiner spiegelt den tatsächlichen Zustand jeder einzelnen Komponente konsistent wider.
Die ARC Advisory Group zitiert Daten der NASA und der US-Marine zu Ausfallmustern, aus denen hervorgeht, dass 18 % der Ausfälle alters- oder nutzungsbedingt sind, während 82 % zufälligen Mustern folgen. Diese Erkenntnis macht die vorbeugende Instandhaltung nicht überflüssig. Sie zeigt vielmehr, warum feste Zeitpläne allein aufkommende Fehler übersehen oder Arbeiten an Komponenten auslösen können, die noch normal funktionieren.
Instandhaltungsstrategien im Überblick
Strategie | Bei Auftreten eines Vorfalls | Am besten geeignet | Hauptbeschränkung |
Reaktiv | Nach einem Ausfall | Nicht kritische Anlagen, bei denen ein Ausfall nur begrenzte Auswirkungen hat | Verursacht ungeplante Arbeiten und kann Produktionsunterbrechungen verlängern |
Präventiv | Zu festgelegten Zeit- oder Nutzungsintervallen | Bekannte alters- oder nutzungsbedingte Ausfallmuster | Kann zu Wartungsarbeiten an einwandfreien Komponenten führen und kann zufällige Ausfälle nicht zuverlässig verhindern |
Zustandsbasiert | Wenn der gemessene Zustand von der Norm abweicht | Anlagen mit messbaren Zustandsindikatoren und definierten Schwellenwerten | Erfordert geeignete Sensoren, Referenzwerte und Reaktionsregeln |
Prädiktiv | Vor einem prognostizierten Ausfall | Kritische Anlagen mit ausreichender Historie, Kontext und Analysefähigkeit | Hängt von der Datenqualität, relevanten Modellen und der operativen Umsetzung ab |
Was versteht man unter Zustandsüberwachung bei einer Verpackungsmaschine?
Zustandsüberwachung ist die kontinuierliche oder periodische Messung und Auswertung von Indikatoren für den Maschinenzustand, um Abweichungen vom Normalbetrieb zu erkennen. Je nach Bauteil und Ausfallart können relevante Daten Schwingungen, Temperatur, Druck, Durchfluss, Strom, Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden oder Prozesswerte umfassen.
Das Ziel besteht nicht darin, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Vielmehr sollen aussagekräftige Abweichungen früh genug erkannt werden, damit ein Wartungsteam diese untersuchen, Maßnahmen planen und einen unerwarteten Stillstand vermeiden kann. Ein sinnvolles Überwachungskonzept verknüpft daher jede Messung mit einer Komponente, einer wahrscheinlichen Ausfallart, einer Alarmregel und einer definierten Maßnahme.
Was ist der Unterschied zwischen Zustandsüberwachung und vorausschauender Instandhaltung?
Die Zustandsüberwachung beschreibt den aktuellen Zustand einer Anlage und weist auf abnormales Verhalten hin. Die vorausschauende Instandhaltung stützt sich auf Zustandsdaten, Betriebshistorie und Analysen, um abzuschätzen, wie sich ein Fehler entwickeln könnte und wann ein Eingriff erforderlich sein könnte.
In der Praxis sollten OEMs zuverlässige Messungen und aussagekräftige zustandsbasierte Warnmeldungen etablieren, bevor sie vorausschauende Aussagen treffen. Eine stabile Basislinie, ein relevanter Betriebskontext und Rückmeldungen aus abgeschlossenen Wartungsmaßnahmen machen nachfolgende Trendanalysen aussagekräftiger.
Wo schafft die Überwachung den größten Mehrwert bei Verpackungsmaschinen?
Die besten Kandidaten sind kritische Komponenten, deren Ausfall die Produktion zum Stillstand bringen, die Qualität beeinträchtigen oder kostspielige Fehlerbehebungsmaßnahmen erfordern würde. Typische Beispiele sind rotierende Anlagen wie Motoren, Getriebe, Lager, Pumpen und Lüfter sowie pneumatische Systeme und Sensoren, die für die Prozesssteuerung unerlässlich sind.
Die Auswahl sollte risikobasiert und nicht portfoliabasiert erfolgen. OEMs können Überwachungspunkte priorisieren, indem sie sich fragen: Was passiert, wenn diese Komponente ausfällt? Ist eine Verschlechterung messbar? Bleibt nach einer Warnmeldung genügend Zeit zum Handeln? Kann das Serviceteam eine konkrete Maßnahme festlegen?
Vibrationen können Veränderungen aufzeigen, die mit Verschleiß, Unwucht, Fehlausrichtung, Lockerung oder Getriebedefekten bei rotierenden Anlagen zusammenhängen.
Die Temperatur kann auf Überhitzung, Reibung oder Probleme im Zusammenhang mit der Schmierung hinweisen.
Druck und Durchfluss können dabei helfen, Leckagen, Verengungen oder Leistungsabfall in Pneumatik- und Fluidsystemen aufzudecken.
Betriebsstunden und Prozesswerte liefern den Kontext für die Interpretation von Veränderungen unter verschiedenen Maschinenzuständen.
Wie unterstützt die Zustandsüberwachung die OEE?
Die Zustandsüberwachung unterstützt in erster Linie die Verfügbarkeitskomponente der OEE, indem sie Teams dabei hilft, sich abzeichnende Probleme zu erkennen und Wartungsmaßnahmen zu planen, bevor es zu einem unerwarteten Ausfall kommt. Sie kann auch die Leistung und Qualität verbessern, wenn der überwachte Zustand die Zyklusstabilität, die Positionierung, den Druck, die Temperatur oder einen anderen prozesskritischen Parameter beeinflusst.
Die Zustandsüberwachung verbessert die OEE nicht automatisch. Die Verbesserung hängt davon ab, ob Warnmeldungen relevant sind, die Zuständigkeiten klar sind, die Instandhaltung rechtzeitig reagieren kann und das Unternehmen nachverfolgt, ob Maßnahmen wiederkehrende Verluste verhindern.
Wie sollten OEMs die Zustandsüberwachung integrieren?
Ein skalierbares Konzept beginnt bei der Instandhaltungsentscheidung und arbeitet rückwärts bis zur Datenquelle. So wird verhindert, dass eine technisch beeindruckende Überwachungsebene zu zusätzlicher Komplexität ohne betrieblichen Nutzen wird.
Definieren Sie die kritische Anlage und die Folgen eines Ausfalls. Konzentrieren Sie sich zunächst auf Komponenten, die die Verfügbarkeit, Qualität, Sicherheit oder den Reparaturaufwand wesentlich beeinflussen.
Wählen Sie einen messbaren Indikator. Passen Sie Schwingung, Temperatur, Druck oder einen anderen Parameter an den erwarteten Ausfallmodus an.
Erfassen Sie den Betriebskontext. Unterscheiden Sie normale Schwankungen, die durch Drehzahl, Belastung, Format, Rezeptur oder Maschinenzustand verursacht werden, von einer tatsächlichen Verschlechterung.
Legen Sie Basiswerte, Schwellenwerte und Eskalationsregeln fest. Legen Sie fest, wer eine Warnmeldung erhält, was überprüft werden muss und wie dringend die Reaktion ist.
Nutzen Sie standardisierte Kommunikation und zugängliche Daten. Stellen Sie Zustandsinformationen den Personen und Systemen zur Verfügung, die sie benötigen, ohne unnötige Änderungen an der Architektur vorzunehmen.
Validieren und verbessern Sie. Vergleichen Sie Warnmeldungen mit Inspektionen und abgeschlossenen Reparaturen und verfeinern Sie anschließend die Schwellenwerte und Überwachungsaufgaben.
Wie Balluff eine skalierbare Überwachungsarchitektur unterstützt
Balluff vereint Sensorik, Kommunikation und Datenauswertung in einem modularen Ansatz zur Zustandsüberwachung. Sensoren zur Zustandsüberwachung liefern Messwerte wie Schwingung, Temperatur und Druck. IO-Link unterstützt die standardisierte Gerätekommunikation, während das Condition Monitoring Toolkit (CMTK) Hardware und Software für die automatisierte Datenerfassung, -auswertung, -visualisierung und konfigurierbare Benachrichtigungen vereint.
Das CMTK kann unabhängig von bestehenden IT- und Automatisierungsnetzwerken betrieben werden und stellt Daten über OPC UA und MQTT für die Nutzung in lokalen Netzwerken oder Cloud-Systemen bereit. Balluff gibt zudem an, dass angeschlossene IO-Link-Sensoren Zustandsdaten erfassen können, ohne dass das bestehende System angepasst werden muss. Der BCM Assistant unterstützt die Konfiguration von Balluff-Zustandsüberwachungssensoren für spezifische Anwendungen und Überwachungsfunktionen.
Für Verpackungs-OEMs besteht der architektonische Vorteil in einem klareren Weg von der Messung bis zur Wartungsmaßnahme: Geeignete Sensoren erfassen den Maschinenzustand, standardisierte Kommunikation überträgt die Daten, und die Überwachungsebene wandelt Abweichungen in sichtbare Informationen und Warnmeldungen um. Bei der endgültigen Auslegung müssen weiterhin die Risiken der Maschine, die Betriebszustände, die Hygieneanforderungen, die Steuerungsumgebung und der Wartungsprozess berücksichtigt werden.
Von der Wartungsfunktion zur Strategie für die Maschinenleistung
Die Zustandsüberwachung entfaltet ihren größten Nutzen, wenn sie in den Lebenszyklus der Maschine integriert wird, anstatt als isoliertes Sensorpaket nachgerüstet zu werden. Sie kann die Inbetriebnahme unterstützen, indem sie auffälliges Verhalten sichtbar macht, die Servicediagnostik durch historische Zustandsdaten verbessern und Endnutzern eine klarere Grundlage für die Wartungsplanung bieten.
Das Ziel ist nicht eine Maschine, die mehr Daten liefert. Das Ziel ist eine Maschine, deren Zustand leichter zu verstehen ist und deren Serviceentscheidungen sich einfacher planen lassen. Für Erstausrüster kann dies die Zuverlässigkeit, die Transparenz über den Lebenszyklus und die Differenzierung in Anwendungsbereichen stärken, in denen die Betriebsverfügbarkeit ein entscheidendes Kaufkriterium ist.
Takeaways
Nutzen Sie die Zustandsüberwachung, um relevante Veränderungen im Zustand der Maschinen sichtbar zu machen, bevor sie zu Produktionsausfällen führen.
Unterscheiden Sie zwischen der Überwachung des aktuellen Zustands und der vorausschauenden Instandhaltung; Vorhersagen erfordern zuverlässige Daten, Kontext, historische Daten und validierte Analysen.
Priorisieren Sie Komponenten nach den Folgen eines Ausfalls, der Messbarkeit, der Vorwarnzeit und der Verfügbarkeit einer klaren Instandhaltungsmaßnahme.
Integrieren Sie Sensorik, Kommunikation, Warnmeldungen und Service-Workflows als eine einheitliche Architektur und nicht als separate Technologieprojekte.
Bewerten Sie den Erfolg anhand vermiedener Ausfälle, umsetzbarer Warnmeldungen, Wartungsmaßnahmen und der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Maschinenverfügbarkeit und die Gesamtanlageneffektivität (OEE).
Häufig gestellte Fragen
Kann die Zustandsüberwachung in bestehende Verpackungsmaschinen nachgerüstet werden?
Ja, eine Nachrüstung ist möglich, sofern geeignete Befestigungspunkte, Stromversorgung, Kommunikationsmöglichkeiten und Zugang zu den relevanten Maschinenkomponenten vorhanden sind. Eine Nachrüstungsprüfung sollte bei den kritischen Anlagen und den Wartungsentscheidungen ansetzen, die das System unterstützen muss. Balluff positioniert das CMTK als steuerungsunabhängige Lösung, die parallel zu bestehenden Automatisierungsnetzwerken eingesetzt werden kann.
Ersetzt die Zustandsüberwachung die vorbeugende Instandhaltung?
Nein. Die Zustandsüberwachung ergänzt die vorbeugende Instandhaltung, indem sie Erkenntnisse über den tatsächlichen Maschinenzustand liefert. Aufgaben mit festen Intervallen können weiterhin sinnvoll sein, beispielsweise für Sicherheitsanforderungen, Verbrauchsmaterialien, Inspektionen oder Komponenten mit bekanntem altersbedingtem Verschleiß.
Mit welcher Messung sollte ein OEM beginnen?
Beginnen Sie mit der Ausfallart, nicht mit dem Sensor. Nutzen Sie Schwingungen für viele Probleme bei rotierenden mechanischen Bauteilen, Temperatur für thermische Veränderungen und Druck oder Durchfluss für das Verhalten von Pneumatik- und Fluidsystemen. Die richtige Wahl hängt davon ab, welche Verschlechterung erkannt werden muss und wie früh Maßnahmen ergriffen werden können.
Ist vorausschauende Instandhaltung dasselbe wie ein Alarmgrenzwert?
Nein. Ein Grenzwertalarm zeigt an, dass ein aktueller Wert oder ein abgeleiteter Zustand einen definierten Schwellenwert überschritten hat. Die vorausschauende Instandhaltung nutzt Zustandstrends, den Betriebskontext, die Historie und Analysen, um zukünftige Ausfälle oder die verbleibende Zeit bis zu einem Eingriff abzuschätzen.
Was entscheidet darüber, ob ein Überwachungsprojekt die OEE verbessert?
Das Projekt muss zeitnahe, vertrauenswürdige und umsetzbare Informationen liefern. Klare Zuständigkeiten, geeignete Schwellenwerte, vorbereitete Instandhaltungsmaßnahmen und die Validierung anhand tatsächlicher Inspektionen oder Reparaturen sind ebenso wichtig wie die Sensortechnologie.
Beliebte Beiträge
Wie unterscheidet sich der Anschluss von Sensoren mit PNP und NPN Ausgang?
Was sind kapazitive Sensoren und wofür werden sie verwendet?
DMC vs. RFID in der Fertigung
Echtzeit-Geschwindigkeit von IO-Link
Kontaktformular
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.
Balluff GmbH
-
Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.