Optimización de la tecnología RFID de UHF para el seguimiento y la gestión de existencias
Descubra los factores decisivos en entornos industriales que influyen en el funcionamiento de la tecnología RFID UHF
Tiempo de lectura: minutos
En la fabricación industrial, el uso eficaz de la tecnología de identificación por radiofrecuencia de ultraalta frecuencia (UHF-RFID) para el seguimiento de existencias puede aumentar considerablemente la eficiencia operativa y la productividad. La capacidad de realizar un seguimiento y una gestión fiables de activos valiosos, como matrices de prensado, moldes de fundición y otras herramientas, reviste una importancia fundamental. Sin embargo, el rendimiento de los sistemas RFID UHF no solo depende de la propia tecnología, sino también del entorno industrial en el que se utilizan. En este artículo analizo los factores clave en entornos industriales que afectan al funcionamiento de la RFID UHF y presento estrategias para hacer frente a estos retos.
Las superficies metálicas en los entornos de fabricación pueden afectar considerablemente a la integridad de las señales de RFID UHF, lo que puede provocar una mala legibilidad de las etiquetas o, incluso, lecturas involuntarias de las mismas. El metal puede reflejar, atenuar o bloquear por completo las señales RFID. Para contrarrestar estos efectos, debe centrarse en la selección de etiquetas adecuadas, la elección y el montaje de las antenas, así como en la configuración correcta del sistema, tanto a nivel de software como de hardware.
Selección y colocación de las etiquetas
La selección y colocación adecuadas de las etiquetas son fundamentales para optimizar el rendimiento de un sistema RFID UHF. Las etiquetas deben seleccionarse en función de su compatibilidad con los materiales sobre los que se van a colocar, como el metal o el plástico, ya que las diferentes superficies influyen de manera distinta en la recepción de la señal. Las etiquetas están diseñadas para su colocación sobre metal o con una zona de seguridad, y varían en tamaño, lo que desempeña un papel decisivo en el alcance máximo de lectura. Es imprescindible colocar las etiquetas de forma estratégica para minimizar las interferencias directas, y deben posicionarse y orientarse de manera que queden expuestas de forma óptima a las antenas del lector. El cumplimiento de estas directrices generales, así como de las especificaciones específicas de cada etiqueta, garantiza mayores tasas de lectura y una mayor eficiencia en el seguimiento de existencias.
Adaptación a las condiciones ambientales
Las condiciones adversas de los entornos industriales, entre las que se incluyen temperaturas extremas, humedad y exposición a sustancias químicas, requieren soluciones RFID robustas. Las etiquetas y las antenas deben seleccionarse específicamente por su durabilidad y resistencia a condiciones adversas. En entornos con altas temperaturas, por ejemplo, hay etiquetas y carcasas especiales que pueden soportar hasta 220 °C (428 °F), pero deben enfriarse a temperaturas más bajas antes de que puedan leerse o programarse de forma eficaz sin dañar las etiquetas.
Colocación estratégica de las antenas de los lectores y ajustes de potencia
La colocación adecuada de las antenas de los lectores RFID es fundamental para evitar que los obstáculos físicos bloqueen o atenúen las señales. Una ubicación óptima de las antenas, junto con el uso de varias antenas en diferentes orientaciones, mejora considerablemente la capacidad del sistema para la captura de datos, incluso en entornos industriales exigentes. Además, es fundamental tener en cuenta los ajustes de potencia. Unos ajustes de potencia demasiado altos podrían, por ejemplo, provocar lecturas involuntarias de etiquetas y generar confusión en el sistema de seguimiento.
Inspecciones in situ y estudios de viabilidad
Para quienes se inician en el ámbito de las aplicaciones RFID UHF, es recomendable contar con el asesoramiento de expertos. Una primera inspección in situ puede ayudar a determinar la viabilidad de una aplicación. Un estudio de viabilidad posterior puede —siempre que la aplicación sea viable— definir la selección de antenas, procesadores y etiquetas. Este estudio determina además la topología general, las ubicaciones físicas, las distancias, los ángulos y los ajustes óptimos de potencia en el entorno real de instalación.
El uso de la tecnología RFID UHF en entornos industriales ofrece ventajas considerables para la gestión de las instalaciones, pero requiere tener muy en cuenta los factores ambientales que podrían afectar al rendimiento. Al comprender y minimizar los problemas relacionados con las superficies metálicas, la selección de productos y las condiciones ambientales adversas, los fabricantes pueden aprovechar al máximo la tecnología RFID UHF para optimizar los procesos y aumentar la eficiencia. Mediante un diseño estratégico del sistema y evaluaciones continuas del rendimiento, la tecnología RFID puede convertirse en un pilar fundamental de las estrategias modernas de automatización de la fabricación.
Palabras clave
- RFID
Autor
Kyle Bause
Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.
0 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles