Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Aprende cómo interactúa una bobina inductiva con un metal conductor
Tiempo de lectura: minutos
¿Alguna vez se ha preguntado cómo un sensor inductivo de proximidad es capaz de detectar la presencia de un objeto metálico? Aunque la ingeniería eléctrica subyacente es sofisticada, el principio básico de funcionamiento no es demasiado difícil de entender.
En el corazón de un sensor de proximidad inductivo ("inductivo" para abreviar) hay un oscilador electrónico formado por una bobina inductiva hecha de numerosas vueltas de alambre de cobre muy fino, un condensador para almacenar la carga eléctrica y una fuente de energía para proporcionar la excitación eléctrica. El tamaño de la bobina inductiva y el condensador están adaptados para producir una oscilación sinusoidal autosostenida a una frecuencia fija.
La bobina y el condensador actúan como dos muelles eléctricos con un peso colgado entre ellos, empujando constantemente electrones de un lado a otro. La energía eléctrica se introduce en el circuito para iniciar y mantener la oscilación. Sin energía de mantenimiento, la oscilación se colapsaría debido a las pequeñas pérdidas de potencia por la resistencia eléctrica del fino hilo de cobre de la bobina y otras pérdidas parásitas.
La oscilación produce un campo electromagnético delante del sensor, ya que la bobina está situada justo detrás de la "cara" del sensor. El nombre técnico de la cara del sensor es "superficie activa".
Cuando un trozo de metal conductor entra en la zona definida por los límites del campo electromagnético, parte de la energía de oscilación se transfiere al metal del objetivo. Esta energía transferida aparece en forma de pequeñas corrientes eléctricas circulantes denominadas corrientes de Foucault. Esta es la razón por la que los sensores inductivos a veces se denominan sensores de corrientes de Foucault.
Las corrientes de Foucault encuentran una resistencia eléctrica al intentar circular. Esto crea una pequeña pérdida de potencia en forma de calor (como un pequeño calentador eléctrico). La pérdida de potencia no es sustituida totalmente por la fuente de energía interna del sensor, por lo que la amplitud (el nivel o la intensidad) de la oscilación del sensor disminuye. Finalmente, la oscilación disminuye hasta el punto de que otro circuito interno llamado "disparador de Schmitt" detecta que el nivel ha caído por debajo de un umbral predeterminado.
Este umbral es el nivel en el que se confirma definitivamente la presencia de un objeto metálico. Tras la detección del objeto por el "disparador de Schmitt", la salida del sensor se activa.
La breve animación de arriba muestra el efecto de un objeto metálico en el campo magnético oscilante del sensor. Cuando veas que el cable que sale del sensor se vuelve rojo, significa que se ha detectado metal y el sensor se ha encendido. Cuando el objeto desaparece, la oscilación vuelve a su nivel máximo y la salida del sensor se desactiva.
Palabras clave
- Fundamentos de la automatización
Autor
Balluff EMEA
Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.
10 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Conceptos fotoeléctricos básicos - Encendido con luz o con oscuridad
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles