Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
Faire le lien entre les défaillances potentielles et les défaillances fonctionnelles dans le cadre de la maintenance prédictive
Temps de lecture: minutes
La courbe Potentiel-Fonctionnel (P-F) est souvent mentionnée dans les discussions sur la maintenance conditionnelle et prédictive. Elle fait référence à l'intervalle entre la détection d'une défaillance potentielle (P) et l'apparition d'une défaillance fonctionnelle (F).
Figure 1
La courbe P-F est une généralisation illustrative de ce qui arrive à un bien, une machine ou un composant au fur et à mesure qu'il vieillit, se dégrade et finit par tomber en panne. Elle montre les différentes étapes de la vie d'un bien, la progression des défaillances des machines, et comment et quand apparaissent les différents symptômes qui peuvent signaler une défaillance imminente (ou réelle).
L'échelle de temps de la figure 1 est évidemment exagérée, et la plupart des actifs fonctionnent pendant une longue période avant que la défaillance ne commence à se produire. La pente de la partie de la courbe correspondant à la défaillance peut varier d'un bien à l'autre, mais elle suit généralement le même schéma que celui illustré dans le diagramme.
Au début, la dégradation des performances est mineure et peut ne pas nécessiter d'action significative. Au fil du temps, les indicateurs de défaillance potentielle deviennent plus forts et plus facilement détectables, et la dégradation des performances s'accentue, pour finalement aboutir à une défaillance catastrophique.
Le calendrier est divisé en trois domaines :
Domaine proactif
La défaillance est relativement éloignée (la machine peut être encore neuve). Les activités proactives comprennent la conception pour la fiabilité, l'installation et l'alignement de précision et la gestion du cycle de vie des actifs. Elles peuvent prolonger de manière significative le délai avant que les défaillances potentielles et fonctionnelles ne se produisent.
Domaine prédictif
La défaillance peut être encore lointaine, mais les symptômes apparaissent et donnent des signes d'alerte (relativement) précoces. Des mesures peuvent être prises en temps utile pour prévenir la défaillance ou remplacer l'équipement défaillant avant qu'une défaillance catastrophique ne se produise.
Domaine de la défaillance
La défaillance se produit ou est inévitable, et les symptômes indiquent qu'une action immédiate est nécessaire pour y remédier.
Au cours de ces domaines, différents indicateurs/symptômes apparaissent. Les ultrasons, les vibrations et l'analyse de l'huile signalent souvent des problèmes précoces ; l'augmentation de la température et le bruit apparaissent un peu plus tard ; enfin, des pièces se détachent et des dommages plus graves se produisent. En fonction de l'actif, d'autres indicateurs peuvent être révélés par des activités telles que la surveillance de la corrosion, l'analyse du courant/puissance du moteur et les tendances des paramètres du processus (par exemple, les débits, les taux, les pressions, les températures, etc.)
En analysant les symptômes de défaillance susceptibles d'apparaître dans le domaine prédictif pour un équipement donné, vous pouvez déterminer les indicateurs de défaillance à privilégier dans vos propres discussions sur la surveillance de l'état et la maintenance prédictive.
Mots clés
- Condition Monitoring
Auteur
Tom Knauer
Tom Knauer possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle et a donné des conférences sur la surveillance conditionnelle et la fabrication intelligente/l'IIoT lors des salons Automate Conference, Assembly Show, IMTS et IME West.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Augmenter votre OEE avec un système Andon
Formulaire de contact