Surveillance de l'état des équipements : détecter les problèmes avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt
Transformer les données des machines-outils en temps de fonctionnement
Temps de lecture: minutes
La surveillance de l'état des équipements est l’un des moyens les plus efficaces d’améliorer la fiabilité des équipements et de réduire les temps d’arrêt imprévus. En surveillant en permanence les indicateurs d’état des machines, tels que les vibrations, la température et la pression, les équipes de maintenance peuvent identifier les problèmes naissants bien avant qu’ils ne se transforment en pannes coûteuses. Au lieu de réagir aux pannes ou de se fier uniquement à la maintenance programmée, les entreprises peuvent prendre des décisions de maintenance en fonction de l’état réel des équipements.
Pourquoi est-ce important ?
Les moteurs, réducteurs, pompes, ventilateurs, convoyeurs et autres équipements rotatifs tombent rarement en panne sans signe avant-coureur. À mesure que les composants s’usent, ils génèrent des changements mesurables dans leurs conditions de fonctionnement, qui peuvent être détectés par des capteurs modernes. Cette visibilité précoce permet aux équipes de maintenance de :
Réduire les temps d’arrêt imprévus
d’augmenter la disponibilité des équipements et le taux de rendement global (OEE)
Réduire les coûts de maintenance et de réparation
de prolonger la durée de vie des équipements
Faciliter la planification et l’ordonnancement de la maintenance basés sur les données
Contribue à optimiser les stocks de pièces de rechange et les ressources de maintenance
Améliore la sécurité et la fiabilité opérationnelle
La surveillance de l’état des équipements fait passer la maintenance d’une approche réactive à une approche proactive, aidant ainsi les installations à résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent la production.
La puissance de l’analyse des vibrations
L’analyse des vibrations est la pierre angulaire de la surveillance de l’état des équipements rotatifs. Les variations des profils de vibrations révèlent souvent des problèmes mécaniques naissants bien avant qu’ils ne deviennent visibles ou audibles. En surveillant les niveaux de vibrations sur les moteurs, les réducteurs, les roulements et autres équipements critiques, les entreprises peuvent détecter :
L'usure et les dommages des roulements
Le désalignement des arbres
Le déséquilibre du rotor
L'usure des engrenages et les défauts des dents d'engrenage
Le jeu mécanique
Problèmes de courroies et d’accouplements
Les vibrations étant souvent le premier indicateur d’une détérioration mécanique, elles offrent aux équipes de maintenance un délai précieux pour planifier les réparations et éviter les arrêts imprévus.
Au-delà des vibrations
Si les vibrations constituent un indicateur clé de l’état de santé des machines, leur combinaison avec d’autres mesures permet d’obtenir une vision plus complète.
La surveillance de la température permet d’identifier la surchauffe des roulements, les problèmes de frottement et de lubrification.
La surveillance de la pression peut révéler des fuites, des obstructions ou une baisse des performances du système.
D'autres paramètres, tels que l'humidité, le courant, le débit et les heures de fonctionnement, peuvent fournir des informations supplémentaires sur l'état des équipements.
La surveillance simultanée de plusieurs variables améliore la précision de la détection des défauts et permet d’identifier plus rapidement les causes profondes.
Conclusion
La surveillance de l’état des équipements permet de prendre des décisions de maintenance plus éclairées en transformant les données en temps réel des équipements en informations exploitables. En s’appuyant principalement sur l’analyse des vibrations — et en s’appuyant sur les données de température, de pression et d’autres capteurs —, les entreprises peuvent détecter les problèmes plus tôt, réduire les temps d’arrêt, prolonger la durée de vie des équipements et améliorer les performances opérationnelles globales. Il en résulte un fonctionnement plus fiable, plus efficace et plus rentable.
Mots clés
- IO-Link
- Une production efficace
- Industry 4.0
- Technique des capteurs
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Intelligente Sensorik
- IoT
- Condition Monitoring
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Augmenter votre OEE avec un système Andon
Formulaire de contact