Relier l'informatique et les technologies opérationnelles grâce à des architectures IIoT concrètes
Mettre en place des passerelles sécurisées et évolutives entre les ateliers de production et les systèmes d'entreprise
Temps de lecture: minutes
Pour les industriels, la convergence IT/OT n’est plus seulement un sujet technologique ; il s’agit d’une priorité stratégique directement liée à la disponibilité des équipements, à l’efficacité de la maintenance, à l’évolutivité, à la qualité et à l’accélération de la prise de décision.
Des architectures IIoT pratiques rendent cela possible en créant des passerelles sécurisées et évolutives entre les systèmes OT présents dans l'usine et les systèmes informatiques utilisés pour l'analyse, le reporting et la prise de décision au niveau de l'entreprise.
Historiquement, les systèmes OT étaient conçus autour de la fiabilité, du déterminisme et de la sécurité. Les automates programmables (PLC), les réseaux industriels, les capteurs, les actionneurs et les systèmes de contrôle fonctionnaient dans des environnements isolés afin de garantir une production ininterrompue et de minimiser les risques opérationnels. À l’inverse, les systèmes informatiques se concentraient sur l’accessibilité des données, les logiciels d’entreprise, l’analyse, les bases de données et l’infrastructure cloud. Ces deux domaines ont évolué indépendamment l’un de l’autre, avec souvent une communication limitée entre eux.
L’importance croissante des données industrielles
La valeur de l’IIoT va au-delà de la connectivité. Son véritable avantage réside dans sa capacité à convertir les signaux au niveau des machines en informations exploitables pour les équipes de maintenance, d’exploitation, de qualité et de direction.
Les systèmes d’automatisation traditionnels ne fournissent généralement que des informations de base sur les processus. Un capteur classique peut communiquer un simple état numérique, tel que «marche» ou «arrêt», «présent» ou «absent», ou «réussite» ou «échec». Bien qu’efficace pour le contrôle des machines, cette visibilité limitée ne fournit pas suffisamment d’informations pour la maintenance prédictive, l’analyse des causes profondes ou l’optimisation opérationnelle à long terme.
Les appareils modernes compatibles IO-Link élargissent considérablement l’ensemble des données disponibles. Outre les valeurs de processus, ces appareils peuvent communiquer des informations de diagnostic telles que la qualité du signal, la température interne, les heures de fonctionnement, la fréquence de commutation, les réglages des paramètres et l’état de santé de l’appareil.
Par exemple, des profils de vibrations anormaux, des augmentations progressives de température ou une détérioration de la qualité du signal peuvent indiquer l’apparition de problèmes mécaniques ou électriques avant même qu’une panne ne se produise. En identifiant ces tendances à un stade précoce, les fabricants peuvent planifier la maintenance de manière proactive, réduire les temps d’arrêt imprévus et améliorer l’utilisation des actifs.
Dans un scénario de production concret, cela pourrait signifier détecter la détérioration de l’état d’un moteur ou d’une broche pendant une fenêtre de maintenance planifiée, plutôt que de la découvrir après un arrêt imprévu de la ligne de production.
Le rôle des architectures de périphérie
L’un des moyens les plus efficaces de connecter les environnements IT et OT consiste à mettre en œuvre des architectures de périphérie.
Les passerelles « edge » font office d’intermédiaires entre les systèmes de contrôle industriels et les plateformes logicielles d’entreprise. Ces passerelles collectent des informations provenant des automates programmables (PLC), des maîtres IO-Link, des capteurs et des appareils industriels, puis traduisent ces données en normes de communication compatibles avec les systèmes informatiques, telles que MQTT, l’API REST et OPC UA.
Cette architecture offre trois avantages majeurs.
Premièrement, elle permet aux fabricants d’accéder aux données opérationnelles sans exposer directement les systèmes de contrôle critiques aux réseaux d’entreprise ou à l’infrastructure cloud. Cette séparation reste essentielle pour la cybersécurité, l’intégrité opérationnelle et la sécurité.
Deuxièmement, les systèmes en périphérie peuvent filtrer, mettre en mémoire tampon et prétraiter les données localement avant de les transmettre aux systèmes d’entreprise. Cela réduit le trafic réseau inutile et permet aux fabricants de se concentrer sur les informations opérationnelles les plus pertinentes.
Enfin, les architectures en périphérie favorisent l’évolutivité. Les fabricants peuvent étendre leurs capacités de collecte de données, d’analyse et de surveillance sans avoir à repenser fondamentalement les systèmes d’automatisation existants.
Approches courantes en matière d’architecture IIoT
Pour réussir, les déploiements IIoT doivent partir de l’objectif opérationnel, et non de la pile technologique. Le choix de l’architecture appropriée dépend de la priorité accordée : contrôle des machines en temps réel, diagnostics évolutifs, maintenance prédictive ou visibilité à l’échelle de l’entreprise.
Dans la pratique, la plupart des déploiements s’inscrivent dans l’une des trois approches suivantes, chacune étant adaptée à un niveau différent de dépendance vis-à-vis du contrôle et de maturité des données.
1. Architectures existantes centrées sur les automates programmables (PLC)
Dans cette approche, l’automate programmable (PLC) reste la principale plateforme de traitement et de contrôle. Les données opérationnelles sont gérées principalement au sein même de l’environnement d’automatisation.
Cette architecture est particulièrement adaptée aux applications nécessitant des temps de cycle courts, un contrôle déterministe et une logique machine étroitement intégrée. Le traitement s’effectuant directement au sein du système de contrôle, les temps de réponse restent extrêmement rapides et prévisibles.
Cependant, l’accès aux informations détaillées de maintenance et de diagnostic peut s’avérer plus difficile dans ces environnements. Les limites de mémoire de l’automate programmable et la complexité logicielle peuvent également restreindre les capacités de collecte et d’analyse des données à long terme.
Cette approche est particulièrement indiquée lorsque les performances de contrôle de la machine, la réponse déterministe et une modification minimale de l’architecture constituent les priorités absolues.
2. Architectures étendues avec intégration en périphérie
La deuxième approche conserve l’automate programmable (PLC) comme contrôleur central de la machine tout en introduisant des passerelles ou des plateformes logicielles dédiées au diagnostic, à l’analyse, au stockage et à la visualisation.
Dans cette architecture, l’automate continue de gérer le contrôle des processus en temps réel tandis que la couche périphérique traite les données opérationnelles de plus haut niveau.
Ce modèle offre une solution équilibrée aux fabricants recherchant à la fois un contrôle déterministe des machines et une accessibilité moderne aux données. Il facilite l’intégration avec les tableaux de bord, les systèmes MES, les plateformes cloud et les outils d’analyse d’entreprise, tout en minimisant la perturbation de l’infrastructure d’automatisation existante.
Pour de nombreux fabricants, il s’agit de la voie la plus pratique vers l’adoption de l’IIoT, car elle préserve la fiabilité des technologies opérationnelles (OT) tout en permettant un accès de niveau informatique (IT) à des données de production précieuses.
3. Architectures axées sur l’IIoT
La troisième approche est principalement axée sur l’analyse, la maintenance prédictive et l’intelligence opérationnelle plutôt que sur le contrôle traditionnel des machines.
Dans ces systèmes, des capteurs intelligents, des maîtres IO-Link, des dispositifs de surveillance d’état et des applications logicielles collectent et traitent de grandes quantités de données opérationnelles en s’appuyant de manière limitée sur la logique des automates programmables (PLC).
Cette architecture est particulièrement efficace pour les applications axées sur la surveillance d’état, la gestion des actifs, l’analyse énergétique et la maintenance prédictive.
Cette approche est particulièrement adaptée lorsque l’objectif principal est l’intelligence opérationnelle globale, l’analyse historique, la visibilité à distance ou la maintenance prédictive, plutôt que le contrôle direct à grande vitesse.
L’importance de l’IO-Link dans l’automatisation moderne
IO-Link s’est imposé comme une technologie fondamentale au sein des architectures IIoT modernes grâce à sa capacité à normaliser la communication au niveau des capteurs et des actionneurs.
Contrairement aux appareils numériques traditionnels, les composants compatibles IO-Link permettent d’accéder à la fois aux données de processus et à des informations de diagnostic détaillées via un protocole de communication normalisé. Cela simplifie l’intégration tout en améliorant la transparence opérationnelle.
IO-Link réduit également la complexité du câblage, simplifie le remplacement des appareils et accélère la mise en service. Les capacités de paramétrage automatique permettent de configurer rapidement les appareils de remplacement, ce qui réduit les temps d’arrêt et minimise les erreurs de configuration manuelle.
Ces fonctionnalités gagnent en importance à mesure que les systèmes de fabrication deviennent plus distribués, plus modulaires et davantage axés sur les données.
Systèmes distribués et connectivité sans fil
Les environnements de production modernes adoptent de plus en plus des architectures de machines distribuées. Plutôt que de s'appuyer exclusivement sur des armoires de commande centralisées, les fabricants déploient des systèmes d'E/S montés sur machine, plus proches du processus.
Cette tendance est particulièrement répandue dans la robotique, les systèmes d’assemblage, les AGV, les centres d’usinage et les cellules de production modulaires.
Les technologies de communication industrielle sans fil deviennent des catalyseurs importants au sein de ces environnements. IO-Link Wireless permet aux fabricants de connecter des capteurs et des appareils dans des endroits où le câblage traditionnel est difficile, coûteux ou constitue une contrainte opérationnelle.
En réduisant les contraintes mécaniques tout en conservant une fiabilité de niveau industriel, les architectures sans fil offrent une flexibilité et une évolutivité accrues au sein des systèmes de fabrication modernes.
Valeur stratégique de l’IIoT
La valeur stratégique de l’IIoT réside dans sa capacité à permettre de meilleures décisions opérationnelles, et non pas simplement à collecter davantage de données. Des architectures efficaces aident les fabricants à identifier plus tôt les inefficacités, à diagnostiquer plus rapidement les problèmes, à optimiser les plannings de maintenance et à améliorer l’efficacité globale des équipements.
Conclusion
La convergence entre l’informatique (IT) et les technologies opérationnelles (OT) représente l’une des évolutions les plus significatives de l’automatisation industrielle moderne.
À mesure que les systèmes de fabrication deviennent plus connectés, la capacité à accéder, analyser et exploiter en toute sécurité les données opérationnelles ne cessera de gagner en importance. Des technologies telles que l’IO-Link, l’edge computing, les plateformes de maintenance prédictive et les architectures distribuées permettent de mettre en place des systèmes de production qui sont non seulement automatisés, mais aussi intelligents et adaptables.
Il est important de noter que cette évolution ne remplace pas les principes traditionnels de l’automatisation. La fiabilité, le contrôle déterministe, la sécurité et la disponibilité restent essentiels. Au contraire, l’IIoT étend ces systèmes en rendant les informations opérationnelles plus accessibles et exploitables à l’échelle de l’entreprise.
Les industriels qui souhaitent combler le fossé entre l’informatique (IT) et les technologies opérationnelles (OT) devraient commencer par évaluer où les données opérationnelles sont générées, dans quelle mesure leur accès est sécurisé, et quelle architecture répond le mieux à leurs objectifs en matière de disponibilité, de maintenance, d’évolutivité et de visibilité à l’échelle de l’entreprise.
Mots clés
- Technique de réseau industriel
- IO-Link Wireless
- Une production efficace
- Industry 4.0
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
- IoT
- Condition Monitoring
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Formulaire de contact