Capteurs photoélectriques à lumière bleue et à lumière rouge
La couleur a-t-elle vraiment de l'importance ?
Temps de lecture: minutes
Si vous avez déjà feuilleté un catalogue de capteurs photoélectriques, vous avez sans doute remarqué que certains utilisent une lumière rouge tandis que d’autres utilisent une lumière bleue. À première vue, cela peut sembler être une différence mineure, voire simplement un choix de conception. Mais la couleur de la lumière peut avoir un impact notable sur les performances d’un capteur dans votre application. La bonne nouvelle, c’est qu’aucune des deux n’est universellement meilleure que l’autre. Tout dépend simplement de ce que vous cherchez à détecter.
Pourquoi la couleur de la lumière fait-elle une différence ?
Chaque objet réfléchit et absorbe la lumière différemment. Une pièce métallique brillante se comporte différemment d’une boîte en carton. Une bouteille en plastique transparent réfléchit la lumière différemment d’un composant en caoutchouc noir. Comme la lumière bleue et la lumière rouge ont des longueurs d’onde différentes, elles interagissent différemment avec ces matériaux.
C’est pourquoi le simple fait de changer la couleur de la lumière émise par le capteur peut parfois résoudre un problème de détection qui vous donne du fil à retordre depuis des semaines.
Pourquoi la lumière rouge est-elle si courante ?
Il y a une raison pour laquelle la plupart des capteurs photoélectriques utilisent la lumière rouge : c’est la plus polyvalente. Pour les applications courantes telles que la détection de boîtes, de pièces métalliques, de composants en plastique ou de produits circulant sur un tapis roulant, un capteur à lumière rouge suffit généralement.
Il est fiable, facile à aligner car le faisceau est clairement visible, et c’est souvent l’option la plus économique. Si votre application n’est pas particulièrement complexe, il n’y a aucune raison de compliquer inutilement les choses. Un capteur à lumière rouge fera très probablement l’affaire.
Quand la lumière bleue présente-t-elle un avantage ?
La lumière bleue entre en jeu lorsque l’application devient plus complexe. Les plastiques transparents, les emballages brillants, les métaux réfléchissants et les produits de couleur foncée peuvent tous poser des difficultés aux capteurs photoélectriques traditionnels. Ces matériaux ne réfléchissent pas toujours la lumière rouge de manière prévisible, ce qui peut entraîner une détection irrégulière. La lumière bleue, dont la longueur d’onde est plus courte, interagit différemment avec bon nombre de ces surfaces.
Dans une application adaptée, l’utilisation de la lumière bleue peut permettre d’obtenir un signal de détection plus net et plus stable, avec moins de fausses détections. Cela ne signifie pas que la lumière bleue est plus puissante ou plus précise. Cela signifie simplement qu’elle est mieux adaptée à certains types de matériaux.
Une approche axée sur l’application
Lorsque vous travaillez avec des matériaux standard et que vous avez besoin d’une solution fiable et polyvalente, un capteur photoélectrique à lumière rouge constitue souvent le meilleur point de départ. Il a fait ses preuves, se décline en différentes tailles et formats, et gère sans difficulté la plupart des applications industrielles.
Mais lorsque des objets transparents, réfléchissants, brillants ou très sombres entrent en jeu, les capteurs à lumière bleue méritent qu’on s’y intéresse de plus près. Ils permettent souvent de résoudre des problèmes de détection qui semblent difficiles à première vue, simplement parce que leur lumière interagit différemment avec la cible.
En fin de compte, choisir entre la lumière bleue et la lumière rouge ne revient pas à choisir la « meilleure » technologie. Il s’agit d’adapter le capteur à l’application. Prendre quelques minutes pour examiner le matériau que vous souhaitez détecter peut faire la différence entre un capteur qui fonctionne la plupart du temps et un capteur qui fonctionne à chaque fois.
Mots clés
- Une production efficace
- Technique des capteurs
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Intelligente Sensorik
- Connectique
- Capteurs optiques
- Condition Monitoring
- Intralogistique
Auteur
Randy Dang
Randy Dang est spécialiste des applications et des produits chez Balluff et possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle. Depuis 13 ans, il aide les clients à relever les défis liés aux capteurs et à l'automatisation en transformant des exigences techniques complexes en solutions concrètes.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Augmenter votre OEE avec un système Andon
Formulaire de contact