01.09.2023
指針としての効率性
情熱的な開発者:Christian Metzger は Balluff に入社して 20 年になります。チームと共に数多くの製品や技術を開発し、業界標準 IO-Link の確立にも携わる。彼の現在のプロジェクトは、社員がさまざまな環境で柔軟に作業できるようにする「ラボ・トゥ・ゴー」です。
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアのいずれにおいても、開発に関してはクリスチャン・メッツガーも簡単には負けません。彼はファームウェアプラットフォームの責任者であり、Balluff に 20 年在籍する真のベテランです。メッツガーはシュトゥットガルトのデュアル大学在学中に Balluff に入社しました。長年にわたり産業オートメーションの発展をあらゆる側面から知り、数多くの製品や技術に携わり、業界標準 IO-Link の開発にも携わりました。
現在、新卒エンジニアは IO-Link コミュニティで Balluff を代表し、13 人の開発者からなる国際チームを率いています。彼らは共に Balluff 製品の技術的基盤を作り上げています。初日から Christian Metzger と共に歩んできたものは?「効率というテーマです。それは開発における私たちのすべてのタスクを貫いています。賢明で統一された標準を確立できるのであれば、なぜ 2 度も 3 度もやる必要があるのでしょう?"
根っからの開発者であるクリスチャン・メッツガーは、管理職に就いている今でも、自分自身をいじくり回すのが好きなのだ。
献身による成功
2006年に学業を終えたクリスチャン・メッツガーは、まずRFID開発の分野に入った。2005年には早くもIO-Linkコミュニティに参加し、オートメーション業界をリードする企業が新しい通信規格を共同開発した。「非常にエキサイティングな時期でした。「IO-Linkは、異なるメーカーのセンサやデバイスを簡単に接続することができるため、非常に重要です。これにより、オートメーションシステムをより柔軟で効率的なものにすることができました」。
その後、ネットワーキングとBTLのステーションが続き、メッツガーはサブプロジェクトマネージャーとして働いた。メッツガーは若い頃から、故郷のカルフでプロテスタントの青少年活動に個人的に携わっており、最初は青少年グループのリーダーとして、後には会計や議長を務めた。「私の趣味は必ずしもリラックスを誘うものではないんですよ」と彼は笑う。「でも、それが一番落ち着く方法なんです。それは仕事でもプライベートでも同じです」。
パンデミックを乗り切るイノベーション
2020年のパンデミックが始まったとき、クリスチャン・メッツガーは彼のために作られたような挑戦に遭遇した。「これは重要な対策だ。バルーフはパンデミックと闘うために自らの役割を果たしたいと考えていたのです」。しかし問題があった。ファームウェア開発チームは、研究室とホームオフィスの間を簡単に移動できない据え置きの複雑なセットアップで作業していたのだ。"重要な問題は、距離の規則に違反したり、毎日何時間も機器の設置や撤収に費やすことなく、作業性を維持するにはどうすればいいかということだった"クリスチャン・メッツガーの脳裏にあるアイデアが浮かんだ。移動する研究室」。その答えが、オフィス、自宅、外出先など、さまざまな場所で必要に応じて装備し、簡単に使用できるモバイル開発ケースだった。決定的な利点:「私たちのスーツケースは標準化されたソリューションです」とクリスチャン・メッツガーは強調する。「個々のケースでは、以前から似たようなソリューションがありました。個々のケースでは、以前にも似たようなソリューションがありましたが、今では全社的な開発者がそれぞれのニーズに適応して使用できるようになりました"
クリスチャン・メッツガーの現在のプロジェクトは、複雑なセットアップをラボの外で使えるようにする開発キットだ。
外から見ると頑丈な旅行用ケースのように見えるが、最先端の開発ツールを詰め込んで、好きなように持ち運ぶことができる。ケース内部には、あらゆる種類の上部構造を収納できるスペースがある。タッチ・プロテクト設計により、繊細な電子部品は損傷や干渉から確実に保護される。「このケースのおかげで、開発者は安全ガイドラインに違反することなく、実験室以外の環境でも効率的に作業することができます」とメッツガーは説明する。
ケースそのものと同様に効率的なのは、その納品プロセスだ。15ケースの予備生産が行われ、テストされた後、2023年5月に3種類のサイズで正式に生産が開始された。
クリスチャン・メッツガーは言う。「なぜもっと早くこのようなものを考えなかったのだろう?このスーツケースが人気なのは、パンデミックの問題だけでなく、効率の問題も解決してくれるからだ。つまり、ピッキング、注文、開梱、組み立て......このプロセスは非常に小規模なものになります"社内の Balluff Marketplace では、ケースを個別に設定し、社内の開発者に注文することができます。
「このケースが今日このような形で存在するのは、直接的には関係チームのおかげです。アイデアから実装まで、献身的に取り組んでくれた従業員のおかげです」とメッツガーは総括する。「要件定義から安全テスト、材料管理に至るまで、さまざまな創造的な頭脳なしには不可能だっただろう。
「開発では効率が重要だ。常識的で統一された基準を設けることができるのに、なぜ二度三度とやる必要があるのでしょう?"
Christian Metzger, ファームウェア・プラットフォーム責任者
人生の新たな段階への波乱のスタート
メッツガーは2018年からファームウェア・プラットフォーム・チームを率い、現在13人の開発者が働いている。ブダペストの開発オフィス.このチームの主な仕事は、Balluff製品のファームウェアを定義、設計、実装することです。開発チームが Balluff 製品のファームウェアに特定の機能や特徴を統合できるよう、コードライブラリ、ドライバ、API を開発しています。常に目を向けて通信プロトコルの信頼性とセキュリティに関する Balluff の顧客特有の要件。
次男が生まれた直後、思いがけない電話がかかってきました。「出産、家の建築、若い頃の仕事、実はその渦中にいました。そして、ファームウェアチームのリーダーにならないかと誘われた。心の中では、すぐに "イエス!"と思いました。
しかし、そのタイミングはこれ以上ないほど激動だった:クリスチャン・メッツガーは最近、一家の新居となるハーフティンバー造りの古い家の改築と増築を始めたばかりだった。「私はすでに疑念を抱いていた。でも、これは私の興味と長期的な目標に合致する、またとないチャンスだということもわかっていました」。メッツガーは、ストレスの度合いや家での作業にもかかわらず、挑戦を決意する。「今のところ、一瞬たりとも後悔はしていない。「もちろんストレスの多い時期ではあったが、妻や家族全員が常に私を全面的にサポートしてくれた。私が最初にバルーフに懸念を表明したとき、チームはとても理解してくれて、共同で解決策を見つけることができた。
メッツガーは2018年以降もチームに忠誠を誓っている。「現在ではもちろん、開発者だった頃よりもかなり多くの管理業務を担っています。「しかし、私のアプローチは変わっていません。プロセスを可能な限り効率化し、チームとしてのパフォーマンスを上げたいのです。以前はコードを管理していましたが、今は管理する私はチームを管理する。私は、彼らが顧客のために良い仕事ができるように力を与えています」。
ファームウェア・プラットフォーム・チームは、ハードウェア、ソフトウェア開発、製品開発などの他部門と密接に連携し、ファームウェア・プラットフォームが Balluff の顧客の要件を満たすことを保証しています。
共通の未来への忠誠心とともに
Christian Metzger は楽観主義と行動力をもって未来を見つめています。私の今後の目標は、チームが独立して機能できるようにすることです。ファームウェアと標準化というテーマは、私を手放すことはないだろう。
クリスチャン・メッツガーは業界とバルーフに忠実であり続けたいと考えている。「転職するチャンスは何度かありましたが、完全に手放したくはありませんでした。バルーフは常に忠実で感謝すべき雇用主であり、公私にわたって私を支えてくれました。私はその忠誠に報いたいと思っています。