製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

04.07.2023

革新と小型化の出会い

ミュンヘン近郊ノイビベルクのコンピテンスセンターで、Balluff はお客様とのチームワークにより、幅広い IIoT アプリケーション向けの高精度スマート光電子計測システムを設計しています。

革新と小型化の出会い

1989年は、新たな始まりと急激な変化の年だった。ミュンヘン近郊のノイビベルクにあるSensor Technologie München GmbH(STM)は、超小型の光電子センサー技術を提供する「スピンオフ企業」として連邦軍大学に設立された。当時、そのようなものはなかった。この場合の極小サイズとは、直径2mmの小型ハウジングやM3ネジ接続のエッジ長わずか0.3~0.4mmのLEDチップを意味した。エドガー・メルズナーは、ハンス・ディーター・リース教授とともに、製材されたウェハーからLEDとフォトダイオードをスリーブとともに特殊なキャリアに配置する技術を開発した。特許を取得したプロセスにより、光学エポキシ樹脂製のレンズがその上に直接キャストされ、特殊なセンサーが完成した。その後、このプロセスはさらに開発され、今日でも市場でセンセーションを巻き起こしている。

開発パートナーシップから統合へ

STM とその従業員 50 名は、そのユニークな製品ポートフォリオにより、2014 年についに Balluff Group に統合されました。これに先立ち、両社はすでに開発パートナーシップを結んでいた。そして2020年末、創業者であるエドガー・メルズナーは、長年の成長で大成功を収めた後、サイトマネージャーを退任した。彼の後任であるミヒャエル・グライフ博士は、一貫してこのサイトを卓越したセンターとして発展させている。その間、100人以上の従業員が、さまざまな産業用途向けにカスタマイズされた光学センサーと標準光学製品の両方を製造している。ミヒャエル・グライフ博士は、この場所を力強い成長に構造的に適応させ、同時に革新的な強さを維持するという目標に専念してきた。こうして今日でも、ミュンヘンのコンピテンスセンターから多くの新製品のアイデアが湧き出ています。

このように、Balluff ミュンヘンは Balluff グループ内の特定の技術のさらなる開発に集中しています。長年にわたる専門知識と顧客志向の開発により、この拠点は生産とロジスティクスのネットワークを理想的に補完し、革新的なソリューションを進歩させ、新製品の導入をサポートします。

サイトマネージャーの Dr. Michael Greif は Balluff ミュンヘンを常に卓越した拠点として発展させています。


情熱を持った開発エンジニア

開発部門の責任者である Dr. Florian Furtmayr は、このプロセスの特徴を次のようにまとめています。カスタマイズされた設計と製造はすべて社内で行っています」。これには必要なアンプユニットも含まれ、技術世代も異なる。フロリアン・フルトマイヤー博士は物理学者であり、新しい挑戦が大好きだ。Balluff ミュンヘンの拠点における高度な開発と製造の深化が、それを可能にしているのです」。


LED 製造用レンズ封止工程における製造機械の展示。

選択の自由度を高めるモジュール原理

モジュラー原理により、センサヘッドを他の技術モジュールと自由に組み合わせることができます。可変光学系のおかげで、顧客は好みの光源を選ぶことができる。「例えば、650nmの赤色光や、1480nmまたは1550nmの近赤外光です。後者の2つの波長は水に吸収されるため、液体の測定が簡単に行えます。

これは、ラボラトリーオートメーションや製薬業界のお客様にとって非常に興味深いことです。彼らは血液のような水性媒体を分析しなければなりません。私たちのカスタマイズされたオプトセンサー技術は、このような用途に非常に適しています」とサイトマネージャーのミヒャエル・グライフ博士は言う。博士号を持つこの物理学者は、学位論文の際に光学の厄介な問題を集中的に扱ったため、自分が何を言っているのかよくわかっている。彼はこのミュンヘンの工場で8年間、独創的なアイデアとともに働いている。


広い設定スペース

光学ヘッドに加えて、アンプまたは評価ユニットが必要です。これは自己完結型のシステムで、結果を視覚化するためのバックエンドとコントローラまたはIO-Linkを介して通信します。「基本的に、チップのパワーと位置、レンズの形状、アンプユニットと筐体のデザイン、そして希望するケーブルの長さから構成される大きな構成空間を顧客に提供します」と物理学者は説明する。

注意深く耳を傾け、巧みな結論を導き出す

共同プロジェクト作業は、顧客の要求にぴったり合うソリューションが完成して初めて終了する。「反射光か透過光か?どの波長の光を使うべきか?信号処理の種類も、測定課題を解決する上で中心的な役割を果たします。


「スピード重視 "が現場でのモットー

レイトレーシングやリアルタイムでの光点評価といった最新のシミュレーション手法は、開発チームの設計プロセスのスピードアップに役立っている。プロトタイプの開発に3Dプリントを使用することで、最初の結果を数カ月ではなく数日後に顧客と話し合うことができる。ラボでは、顧客の構成を再現し、トランスミッターとレシーバーの最適な組み合わせを突き止める。要件に応じて、最適なアンプ設定を提案したり、カスタマイズしたアンプを開発することもある。

Balluff ミュンヘンの開発から生まれた約 230 種類のセンサヘッドの約半分は、自社開発の高度に特殊な機械で製造され、Balluff のウェブショップでカタログ商品として購入することができます。残りはカスタマイズされたソリューションです。そして後者の需要は近年飛躍的に高まっています。そのため、このいわゆるカスタマー・ディファインド・エンジニアリング(CDE)のために特別な営業部門が設置され、潜在的な顧客に対して非常に的を絞った方法でアプローチし、彼らの問題点について専門的に情報交換を行っています。例えば耐真空性などの特性が必要なら、ハウジングの素材はPEEKが適している。それともテフロン製がいいのか?「私たちは常に、CDEと標準製品との間で対立する領域にいます」と、製品クラスター・マネージャー "光電センサー "のクリスティアン・マイヤーは言う。彼は、"顧客第一主義 "を考慮しながらも、アナリストとして常にビジネスに目を光らせている。

レイトレーシングのような最新のシミュレーション手法は、開発チームの設計プロセスを加速します。


Balluff オプトエレクトロニクス製品群

Balluff には最高精度のオプトエレクトロニクス小型センサを開発する 2 つの拠点があります(「光電センサ製品クラスタ」):本社ノイハウゼンとミュンヘン近郊のノイビベルクです。ミュンヘン拠点の中心的な強みは、短サイクル思考と機敏で顧客志向の開発手法です。成都とヴェスプレム、そして将来的にはアクアスカリエンテスにも拠点を構え、大量生産に対応する生産ネットワークと、ノイハウゼンやノイビベルクにあるコンピテンスセンターでの顧客固有の細部作業との理想的な組み合わせが、バルーフの強みを構成しています"

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?