製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

02.04.2024

ビジネスとは関係を意味する

アーシャ・シェッティと話をすれば、誰でも数センテンスで気づく:この好感の持てる Balluff の社員には特別なエネルギーがあり、楽観主義があふれている。ムンバイのロジスティクス拠点では、この倉庫マネジャーがあらゆる課題に立ち向かいます。

アーシャ・シェッティ

インド南部で生まれムンバイで育った Asha Shetty は、2019 年に設立された Balluff のインド子会社で倉庫責任者を務めています。彼女は 7 人のチームとともに、注文の入力から納期や入荷商品の確認、そして正確でタイムリーな配送まで、スムーズな注文と配送のプロセスを実現しています。顧客のニーズは常に関心の中心にある。「私は人と接するのが大好きです。問題を解決するのが好きで、どんな新しいことにも喜んで挑戦します。

長年の経験

インド支店はゼロから作られたわけではない。インド市場で25年以上間接的に存在感を示してきた後、2019年の初めにインドに独自の駐在員事務所を開設しました。そのために、Balluffは2004年から勤務していたAsha Shettyとそのスタッフとともに販売パートナーを統合した。"私たちはすでに製品を熟知しており、大規模なネットワークと長年の経験に頼ることができました。振り返ってみると、Balluff とは 20 年以上の歴史があります」と Asha Shetty は言います。現在、子会社全体で約50人の同僚がインド各地の拠点で働いている。「プネー、バンガロール、チェンナイ、ムンバイにオフィスがあります」。

アーシャ・シェッティは人と働くのが好きだ。献身的なチームで働くことが彼女のモチベーションを高めている。

グローバルな成長エンジン

約7%の平均経済成長率、3兆7500億米ドルの経済生産高、増え続ける人口を誇るインドは、世界第5位の経済大国である。

増加する内需に対応するため、インドの産業界は生産工程の自動化に力を入れている。「インドは今後10年から15年の間に大きな成長を遂げるでしょう」とAsha Shettyは言う。子会社を持つことで、Balluff はアジア太平洋地域で最も重要な市場の 1 つに直接サービスを提供し、顧客のニーズに迅速に対応することができます。"結束と協力を優先するチームを率いることは、私にとって特権です"

顧客との密接な関係

豊富な製品ポートフォリオにより、Balluff はほとんどすべてのアプリケーションにソリューションを提供できると Asha Shetty は言います。「このように技術革新に注力することで、お客様は弊社をリピートしてくださり、私たちは長年にわたって良好な関係を築くことができています。ビジネスとは人間関係を意味します。そして、人間関係は私にとってとても大切なものですから、多くのお客さまは長年にわたって友人とさえなってくれています"

グローバルな協力関係

例えば、生産停止時間を避けるためなどです。通常、納品能力は高い。とはいえ、特定の部品が入手できないこともあります。特にコロナウイルスの大流行時には、2023 年半ばまで、多くの Balluff 製品に搭載されている電子部品が世界的に不足しました。「お客様にとっては、最初はもちろん迷惑なことです。しかし、できるだけ早くお届けできるよう、全力を尽くしています」。代替製品はありますか?別の場所に部品を依頼できないか?難しいこともありますが、厄介な問題を解決するのが好きなんです」。

グローバル企業で働くことの利点がここで明らかになる。たとえば、電子部品が不足したとき、いわゆる割り当ての段階で、バルフは国際的なタスクフォースを作り、入手可能な材料の割り当てを調整した。

さらなる1マイル

アーシャ・シェッティはまた、余計なことをすることも恐れない。「問題が発生したら電話を取り、顧客のために賢明な解決策を見つけるまで電話をかけ続けます。適切な人と話さなければなりません。そして、顧客の状況に共感しなければなりません"

解決策に集中する

アーシャ・シェッティにポジティブなエネルギーをどこから得ているのかと尋ねると、答えはすぐに返ってくる。彼女はまた、定期的に瞑想し、ヨガをし、正しく集中するようにしている。

「自由な時間には、やる気を起こさせ、心を活性化させるような本を読むのが好きです。例えば、現代インドの僧侶であり、やる気を起こさせるコーチでもあるガウル・ゴパール・ダスの本です。彼は、ポジティブなことに集中し、ネガティブなことを抑えれば、より良い人生を送ることができると説いている。「水をこぼさずにコップを動かすこと。水をこぼすことに意識を集中すれば、こぼれてしまう。しかし、最終的なポジティブな結果に意識を集中させれば、その作業はより簡単になる。私はこのことから、自分の人生や仕事にとって多くの前向きな学びを得ている。私は問題ではなく、解決策に集中する。そうすることで、自分の仕事をよりうまくこなすことができるのです"

問題ではなく解決策に集中:アーシャ・シェッティは定期的に瞑想し、ポジティブなことに集中するようにしています。

Balluff チームの一員になる

共にイノベーションを推進
詳細はこちら

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?