제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

21.09.2023

노이하우젠에서 멕시코까지

안드레아스 쇤레는 프로젝트 매니저로서 멕시코의 새로운 발루프 생산 공장을 설립하는 업무를 담당하고 있습니다. 빠른 공정과 많은 책임감은 그의 일상 생활의 일부입니다. 그리고 멕시코 문화는 그에게 매우 특별한 인연을 가지고 있습니다.

안드레아스 쇤레는 프로젝트 매니저로서 멕시코의 새로운 발루프 생산 공장을 설립하는 업무를 담당하고 있습니다. 빠른 공정과 많은 책임감은 그의 일상 생활의 일부입니다. 그리고 멕시코 문화는 그에게 매우 특별한 인연을 가지고 있습니다.

"하루하루가 똑같은 날은 없으며, 저는 이 점이 제 직업에서 특히 마음에 듭니다."라고 Andreas Schönle은 말합니다. 그리고 그의 말을 곧바로 믿게 됩니다. 34세인 이와의 인터뷰는 독일 시간으로 월요일 이른 오후에 진행되었습니다. 반면에 안드레아스 쇤레에게는 해가 막 떠오른 시간입니다. 바덴뷔르템베르크 출신인 그는 지난 3월부터 가족과 함께 멕시코에서 살고 있습니다. 정확히 말하면 멕시코 중심부에 위치한 도시 아과스칼리엔테스에서 살고 있습니다. 멕시코시티에서 북쪽으로 약 500킬로미터 떨어진 이곳에서 쇤레는 프로젝트 매니저로서 새로운 발루프 시리즈 생산 공장을 설립하는 일을 담당하고 있습니다. 스마트 팩토리의 목표는 센서 및 자동화 전문 기업의 미래 성장에 대비하고, 글로벌 생산 네트워크를 강화하며, 북미와 남미로의 공급망을 단축하는 것입니다.


아과스칼리엔테스는 발루프의 세 번째 시리즈 생산 공장으로, 올 여름 성공적으로 생산을 시작했습니다.

프로세스 최적화에 집중

아과스칼리엔테스는 발루프의 세 번째 시리즈 생산 공장으로, 올 여름 성공적으로 생산을 시작했습니다. 미국과 중미 사이에 위치한 아과스칼리엔테스를 선택한 것은 우연이 아니라 철저한 연구와 입지 분석의 결과입니다.

안드레아스 쇤레는 2021년 11월에 이 프로젝트를 처음 접하게 되었습니다. 당시 이 산업 엔지니어는 이미 발루프에서 5년 동안 근무하고 있었습니다. 그는 린 관리자로서 생산 라인 및 물류 프로세스 최적화, 공급망 내 디지털화 프로젝트 실행, 전 세계 발루프 지사와의 글로벌 조율 등 다양한 프로젝트를 담당하고 있었습니다. "당시 부서장이 저를 찾아와 새로운 지사 설립을 위한 프로젝트 관리자가 되는 것이 어떠냐고 물었습니다."라고 쇤레는 회상합니다. 쇤레의 첫 반응은 "즉시 열광했습니다."였습니다.


빠르게 그리고 성공적으로

인터뷰가 끝난 후에도 새로운 도전에 대한 열정은 여전했습니다. 그리고 모든 것이 매우 빠르게 진행되었습니다. 이 현장 건설은 소위 패스트 트랙 프로젝트로, 일반적으로 차례로 진행되는 프로세스가 나란히 진행되기 때문입니다. 이를 통해 발루프는 북미 지역의 높은 제품 수요에 최대한 신속하게 대응하고, 발루프의 세계 3개 지역에 대한 공급망을 더욱 탄력적으로 구축할 수 있게 되었습니다. 아과스칼리엔테스의 경우, 이는 구체적으로 다음과 같은 의미로 해석할 수 있습니다: "우리가 이미 사업 계획 수립을 시작했을 때 입지 선정은 아직 마무리되지 않았습니다: 우리는 무엇을 생산할 것인가? 어떤 기계가 필요한가? 얼마나 많은 직원이 필요한가?" 새 공장의 설계 단계, 현지 건설사의 시운전, 계약 협상도 동시에 진행되었습니다. 그리고 성공적이었습니다. 2022년 9월, 이 개념은 내부적으로 승인되었습니다. 얼마 지나지 않아 구현이 시작되었습니다. 그리고 2023년 1월, 멕시코의 그린필드 현장에서 공식 착공식이 열렸습니다.

이 건설은 이른바 패스트 트랙 프로젝트로, 일반적으로 차례로 진행되는 프로세스가 나란히 진행되었습니다.

숀레에 따르면, 이 쾌속 질주는 매우 헌신적이고 의욕적인 국제 팀 덕분에 가능했다고 합니다. "저는 멕시코뿐만 아니라 독일이나 헝가리 등지에서 온 동료들과도 매일 교류하고 있습니다. 이러한 글로벌한 측면 덕분에 제 업무는 즐겁고 무엇보다도 흥미진진한 작업입니다."


"하루도 같은 날이 없다는 점이 제가 이 일을 특히 좋아하는 이유입니다."

Andreas Schönle, 전략 프로젝트 관리자


독일에서 멕시코까지

안드레아스 쇤레에게 국제적인 만남은 항상 중요했습니다. 이미 칼스루에 공과대학(KIT) 재학 시절 산업 엔지니어를 위한 국제 학생 네트워크에서 유럽 네트워크를 확장했고, 바르셀로나에서 한 학기 동안 스페인어를 배우며 라틴 아메리카 문화와 처음 접촉했으며, 공부하는 동안 멕시코인인 미래의 아내를 만났습니다. 현재 두 사람은 어린 아들을 둔 부모로서 1억 2천만 명이 넘는 인구와 다양한 자연, 수천 년의 역사를 지닌 스페인을 함께 여행하고 방문했던 수많은 시간을 회상합니다.

"저희는 독일에서 매우 편안함을 느꼈습니다. 하지만 멕시코에서의 생활도 매력적이었습니다."라고 현재 스페인어를 유창하게 구사하는 숀레는 말합니다. 따라서 올해 봄에 아과스칼리엔테스로 이사한 것도 큰 문화적 충격은 아니었습니다. "우리는 가족으로서 아주 잘 적응했습니다. 우리는 이 나라와 문화를 사랑하며, 특히 11월 초에 열리는 연례 축제인 '죽은 자의 날'을 통해 이를 잘 알 수 있습니다. 그리고 이곳에서 흔히 볼 수 있는 훌륭한 환대에 감사드립니다." 쇤레는 멕시코 사람들이 감성적이고 매우 열심히 일하는 사람들이라는 인식을 갖고 있다고 말합니다. 일상적인 상호 작용에서 그에게 가장 큰 적응은 무엇이었을까요? 프로젝트 매니저가 웃습니다. "이곳 사람들에게는 유연성을 유지하고 예상치 못한 상황에 개방적인 태도를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 계획이 항상 엄격하게 지켜질 필요는 없지만 필요한 경우 즉시 수정할 수 있습니다. 멕시코 사람들은 종종 여러 가지 일을 동시에 진행하기 때문에 짧은 시간에 많은 일을 해낼 수 있습니다."


센서, 네트워크 시스템 및 연결 기술 생산에 중점을 두고 있으며, 절반 이상이 북미 및 남미 시장용입니다.

하루 세 번: 프로젝트 팀과의 회의

현재 아과스칼리엔테스에 있는 7,000평방미터 규모의 생산 공장에 대한 계획은 확실히 잘 진행되고 있습니다: 1년이 채 되지 않은 건설 작업 끝에 올 여름 첫 번째 라인인 발루프 네트워크 모듈 BNI의 양산이 시작되었습니다. 쇤레는 "이제 막 생산 시작의 뜨거운 시기를 지나고 있습니다."라고 말하며, 일반적인 프로젝트 관리와 새로운 위치의 활성화 외에도 현장에서 향후 생산 라인의 가동을 조정하는 역할도 담당하고 있습니다.

프로젝트 팀은 생산 시작 단계에서 하루에 세 번씩 만나 업데이트와 교환을 진행했습니다. 쇤레는 "이 프로젝트는 빠르고 복잡하며 드물지 않게 도전적인 작업이지만, 공장 계획, 물류 개념 구현 또는 IT 시스템 설정과 같은 다양한 영역에 대한 통찰력을 제공한다는 점에서 매우 특별합니다."라고 말합니다.

2026년 말에는 700명의 직원이 근무할 것으로 예상되며, 현재 발루프 매뉴팩처링 아과스칼리엔테스에는 이미 50명 이상의 직원이 근무하고 있습니다. 쇤레는 센서, 산업용 네트워크 시스템 및 연결 기술 생산에 중점을 두고 있으며, 절반 이상은 북미 및 남미 시장에 직접 공급하고 나머지는 해외 고객을 위해 생산하고 있다고 강조합니다.


모두를 위한 개인 개발

잠재력은 충분합니다. "발루프는 센서 및 자동화 솔루션과 네트워킹에 중점을 두고 다양한 산업 분야의 고객과 함께 빠르게 성장하고 있는 산업용 사물 인터넷(IIoT) 개발의 중심에 서 있습니다."라고 쇤레는 말합니다. "이는 경제적 영향에도 견고한 회사로 성장하고 더 큰 성장을 위한 토대가 됩니다." 회사에서 특히 고마운 점은 무엇인가요? "발루프는 비상장 가족 기업으로서 장기적인 계획을 세우고 항상 사람에 집중합니다. 직원 개개인이 기여하고 발전할 수 있는 다양한 방법이 있습니다."

분명해집니다: 안드레아스 쇤레에게 아과스칼리엔테스는 이미 오래전부터 개인적인 프로젝트가 되었습니다. 그와 그의 가족은 앞으로 2~3년 더 멕시코에 머물 예정입니다. 그 후 독일로 돌아갈지는 아직 미지수입니다. "지금은 그 이후를 생각하기보다는 시간을 즐기고, 멕시코를 더 잘 알게 되고, 새로운 인상을 수집하는 데 집중하고 있습니다." 하지만 이 열정적인 하이커가 귀국 후 벌써부터 기대하는 한 가지가 있습니다: "알프스. 더운 멕시코 산악지대보다 알프스가 훨씬 더 시원하거든요."

쇤레는 "멕시코에서의 생활이 매력적이었습니다."라고 말합니다. 하지만 이 열성적인 하이커는 벌써부터 알프스에서의 생활을 기대하고 있습니다.

발루프 팀의 일원이 되다

함께 혁신을 향해 나아갑니다.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니