제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

24.01.2024

네트워크 기술은 모든 것이 한데 모이는 중심점입니다.

스테판 랑거는 네트워킹 제품 클러스터의 책임자로서 발루프에서 네트워크 기술을 담당하고 있습니다. 이 인터뷰에서 그는 고객의 요구 사항과 미래의 도전 과제, 그리고 이 주제에 대해 가장 흥미를 느끼는 점에 대해 이야기합니다.

스테판 랑거는 네트워킹 제품 클러스터의 책임자로서 발루프에서 네트워크 기술을 담당하고 있습니다. 이 인터뷰에서 그는 고객의 요구 사항과 미래의 도전 과제, 그리고 이 주제에 대해 가장 흥미를 느끼는 점에 대해 이야기합니다.

네트워크 기술, 즉 시스템 간의 연결은 수년 동안 자동화 산업을 점령해 왔습니다. 시장은 어떻게 발전해 왔으며 오늘날 우리는 어디에 서 있을까요?

과거를 돌아보면 몇 가지 흥미로운 발전을 확인할 수 있습니다. 필드버스 기술은 30년 전에 등장했습니다. 센서에서 컨트롤러로 데이터를 전송하고 네트워크 자동화를 가능하게 하는 인프라라는 개념입니다. 처음에는 모든 제어 시스템 공급업체가 독자적인 버스 시스템을 제공했습니다. 그러나 표준화에 대한 요구는 점점 더 커졌습니다. 그 후 프로피버스나 디바이넷과 같은 표준화된 필드버스로 전환되었고, 마침내 이더넷 기술을 기반으로 하는 필드버스인 산업용 이더넷이 등장했습니다. 오늘날 우리는산업용 사물 인터넷(IIoT)의 한가운데에 있으며, 따라서 운영 기술(OT)뿐만 아니라 정보 기술(IT)을 통신에 통합해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 우리는 두 세계를 연결하고자 하며 이를 위해 네트워크 기술을 더욱 발전시켜야 합니다. 이것이 우리의 가장 중요한 목표를 달성할 수 있는 유일한 방법입니다: 바로 효율성 향상입니다.

이는 무엇을 의미할까요?

사용자가 시스템을 최대한 효율적으로 운영하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 내 컴퓨터는 어떤 상태인가요? 환경은 어떤가요? 다운타임을 피하려면 어떻게 해야 하나요? 중요한 정보가 있어야만 이 모든 질문에 답할 수 있습니다. 따라서 저는 데이터와 이를 빠르고 쉽게 기록, 전송, 분석할 수 있는 능력에 의존하고 있습니다.

그래서 네트워크 기술이 중요한 역할을 하나요?

바로 그거죠. 발루프는 광학식, 유도식, 초음파식 등 다양한 센서를 통해 항상 신호를 생성해 왔습니다. 그 결과 공정 데이터뿐만 아니라 환경 및 상태에 대한 정보를 제공하는 운영 데이터도 점차 증가하고 있습니다. 그러나 발루프는 신호가 필요한 곳에 필요한 시간, 품질 및 양으로 도착할 수 있는 방법을 제공해야 한다는 것을 일찍이 깨달았습니다. 이는 OT와 IT를 의미합니다. 이러한 이유로 우리는 다음 사항에 중점을 두었습니다.IO-Link현장 레벨과 제어 시스템 간의 원활한 통신을 위한 표준입니다. 요컨대, 네트워크 기술은 데이터 생성, 전송 및 처리 영역에서 당사의 제품군을 완성합니다. 따라서 우리는 고객에게 완벽한 솔루션을 제공합니다. 네트워크는 모든 것을 하나로 모으는 중심점입니다.

발루프의 네트워킹 포트폴리오는 필드버스 기술, I/O 모듈 및 스위치를 위한 다양한 네트워크 모듈을 제공합니다.

발루프 포트폴리오에서 특히 중요한 제품은 무엇인가요?

발루프는 필드버스 기술을 위한 다양한 네트워크 모듈을 제공합니다. 이 포트폴리오에는 제어 시스템과 센서, 액추에이터 및 기계 사이의 인터페이스 역할을 하는 I/O 모듈도 포함됩니다. 또한 사용자의 복잡한 네트워크에서 데이터가 목적지에 도달할 수 있도록 하는 스위치도 있습니다.

키워드 사용자. 네트워크 기술에서 고객을 움직이는 원동력은 무엇일까요?

국제 표준은 모든 수준에서 매우 중요합니다. 표준화는 균질성과 품질을 가능하게 할 뿐만 아니라 사이버 보안이라는 주제가 점점 더 각광을 받고 있습니다. 또한 속도와 다양한 구성 요소에 대한 접근성은 고객에게 계속해서 중요한 요소입니다.

발루프는 이러한 요건을 어떻게 충족하고 있을까요?

발루프는 산업 수준에서 충족하고자 하는 표준을 명확하게 설정하고 있습니다. 또한 발루프는 광범위한 고품질 제품군을 제공하면서 포트폴리오를 집중적으로 관리하고 있습니다. 한 가지 장점은 표준, 안전 및 소프트웨어 분야에서 발루프가 보유한 광범위한 전문성입니다. 발루프에서는 전 세계 100명 이상의 소프트웨어 개발자가 제품 개발과 긴밀히 협력하여 부품이 소프트웨어 측면의 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다. 발루프는 이 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

네트워크 기술의 미래는 어디로 향하고 있을까요?

모든 OT 및 IT 분야에서 표준화된 네트워크, 즉 통신 프로토콜이 있다면 좋지 않을까요? 이 질문은 한동안 업계의 화두였습니다. 하지만 이는 다양한 표준이 서로 결합되어야만 가능합니다.

개방형 인터페이스 표준인 OPC(개방형 플랫폼 통신)가 앞으로 중요한 역할을 할 것입니다. 싱글 페어 이더넷도 마찬가지입니다. 이것은 이더넷을 더욱 발전시킨 것으로, 훨씬 더 빠르고 장거리 전송이 가능합니다. 그리고 클라우드 제어 문제도 있습니다. 제어 시스템이 클라우드 세계로 이동한다면 이는 미래의 네트워크 기술에도 영향을 미칠 것입니다.

자동화 전문가: 네트워킹 제품 클러스터 책임자인 스테판 랑거는 25년 이상 자동화 업계에서 일해 왔습니다.

마지막으로 개인적인 질문입니다. 자동화 업계에서 25년 이상 근무하고 계십니다. 이 일을 하는 원동력은 무엇인가요?

간단히 말해서 저는 순종적인 자동화 엔지니어입니다.(웃음). 저는 학창 시절부터 시스템과 기계 제어에 매료되었습니다. 그것이 바로 저의 세계였고 그 이후로 계속 그 세계에 머물러 있습니다. 저를 움직이는 원동력은 산업의 끊임없는 발전입니다. 그리고 발루프가 그 발전의 일부가 되어 그에 맞는 솔루션을 개발한다는 사실입니다. 정말 재미있는 일입니다.

산업용 통신 및 네트워크 기술: IO-Link를 통한 네트워크는 정보 교환을

최적화합니다대용량 데이터, 복잡한 통신: 산업용 네트워크에 대한 요구사항은 광범위하고 다양합니다. 발루프는 산업용 통신 및 네트워크 기술을 위한 포괄적인 구성 요소를 고객에게 제공합니다. 고성능 산업용 네트워크와 IO-Link 통신 표준의 지능적인 결합을 통해 네트워크 모듈, 스위치 및 I/O 모듈을 포함한 다양한 어플리케이션에서 안정적이고 유연한 정보 교환이 가능합니다.

지금 제품 살펴보기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니